データセンター配線ガイド
データセンターのケーブル配線によってもたらされるネットワークとその接続性は、日々のビジネスがスムーズに行われることを可能にする核心的存在です。データセンターのケーブル配線は、光ファイバケーブルから銅ケーブルまで、機器とその要件によってさまざまです。どのようなケーブル配線であっても、先見性を持って取り組まないと、その後に問題が連鎖するリスクがあります。
データセンターのケーブル配線と規格とは?
データセンターのケーブル配線は、データセンターのすべてのコンポーネントを接続する物理的な面を指します。データセンターの適切なケーブル配線は、効果的なパフォーマンスのために構造を整理して最適化するために必要不可欠です。
データセンターのケーブリングの種類
データセンターのケーブル配線には、構造化ケーブルと非構造化ケーブルの2種類があります。構造化ケーブルとは、標準化された配線インフラのことで、あらかじめ決められた仕様、ケーブルの種類、及び接続方法を用いて、信頼性と拡張性に優れたネットワークインフラを構築します。これらの仕様により、ケーブル配線システムは一貫性があり、効率的で、さまざまなアプリケーションやデバイスをサポートできることが保証されます。 構造化ケーブルシステムには通常、ツイストペア銅ケーブル、光ファイバケーブル、ケーブルを整理・管理するパッチパネルが含まれます。非構造化ケーブルとは、知らず知らずのうちにデバイスが接続されているケーブルの設置のことで、その場合、無秩序で管理しきれない混乱が生じ、ネットワークパフォーマンスの問題につながる可能性があります。
データセンターのケーブル配線の規格
データセンターのケーブル配線の業界標準は、安全性を確保し、統合されたインフラを構築するための基盤となるものです。 同時に、今後数年間、ケーブルの性能を高いレベルで維持するためのガイドラインにもなっています。ここでは、一般的なデータセンターの3つのケーブル配線規格を紹介します。
ケーブル配線の規格タイプ | 機能 |
---|---|
ANSI/TIA-942 | この規格は、データセンターに特有の機能領域の概要を示し、経路とスペース、バックボーンと水平ケーブル媒体間の距離、冗長性、ケーブル管理、および環境上の考慮事項に関する最小限の推奨事項を提供しいます。 |
ISO/IEC 24764 | TIA-942とEN 50173-5に基づいて、データセンターで使用するケーブルについて規定した国際規格です。ISO/IEC 11801やデータセンターに関連するその他の情報を参照しております。 |
ANSI/BICSI 002-2014 | この規格は、データセンターの設計と運用に関するガイドラインを提供します。 データセンターの計画、建設、試運転、保護、管理、保守のほか、ケーブル配線インフラストラクチャ、経路、スペースもカバーしています。 また、モジュール型データセンター、コンテナ型データセンター、エネルギー効率についても取り上げ、信頼性を判断するための独自の可用性クラス構造についても記述しています。 |
データセンターのケーブル管理の重要性
データセンターのケーブル管理は、効率的かつ組織的なデータセンターを維持するために重要な側面であり、データセンターの機器やデバイスが信頼性、効率性、安全性をもって接続され、最適に機能していることを保証します。
-
エアフロー:適切なケーブル管理により、ラック内の空気がより自由に流れるようになり、過熱やホットスポットの発生を防ぐことができます。これにより、機器の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減することができます。.
-
メンテナンス:整然としたデータセンターのケーブルは、識別や追跡が容易なため、トラブルシューティングやメンテナンスが迅速かつ容易になります。これにより、ダウンタイムが短縮され、全体的な生産性が向上します。.
-
安全性:ケーブルを適切に配線することで、つまずきなどの事故のリスクを軽減されます。また、ケーブルにラベルを付けて整理ことで、データの損失やその他の問題を引き起こす可能性のある偶発的な切断を防ぐのにも役立ちます。
-
スケーラビリティ:データセンターの成長と拡大に伴い、適切なケーブル管理により、既存の設備を中断することなく、新しい機器を簡単に追加できます。.
-
コンプライアンス:多くの規制や業界標準では、データセンターのケーブルを適切に管理することが求められています。これらの規制に準拠することで、データのセキュリティと整合性を確保し、不要なケーブルの浪費から環境を保護することができます。
FS.comのデータセンターケーブル配線のベストプラクティス
FS は、FS FHD®シリーズのケーブル管理アセンブリや終端処理済みの光ファイバ/銅線ケーブルなど、増大するネットワーク ニーズをサポートするデータセンターソリューションでエンドツーエンド(E2E)の光ケーブル配線を提供します。
FS FHD®シリーズデータセンターケーブル管理ソリューション
FSは、ファイバアダプターパネル、光ファイバカセット、光ファイバエンクロージャー、水平・垂直ケーブル マネージャーなど、信頼性と革新性に優れたFHD®シリーズ製品を幅広く提供しています。FHD®ファイバカセットは、ユニークなワンピースモジュラーデザインを特徴とし、FHD®シリーズのファイバエンクロージャーやパネルと互換性があり、1Uに4つのファイバカセットで最大144本のファイバ接続が可能で、集中配線や構造化配線アプリケーションに適しています。超高密度、スケーラビリティ、柔軟性を備えたこれらのFS FHD®シリーズ製品は、ケーブル管理をより便利にし、データセンターのケーブル配線の美しさを維持し、特定の保護効果を達成し、データセンターの効率を向上させることができます。
光ファイバデータセンターケーブル
FS 光ケーブルは、さまざまなニーズに対応し、ケーブル規格に準拠した厳格なテストがされています。
-
OS2シングルモードファイバとマルチモードファイバケーブルは、れた再現性と互換性を持ち、難燃性と堅牢な要素を備えたさまざまなタイプのコネクタを提供します。
-
MTP®/MPO ケーブルは、データセンターやその他の高ファイバ環境での高密度バックボーンケーブルの迅速な導入を促進し、ネットワークの設置または再構成の時間とコストを削減します。
データセンターの銅線ケーブル
FS データセンター銅ケーブルは、複数の色と長さに分けられており、複雑なケーブル配線を簡素化し、CMグレードのPVCジャケットで保護されています。さらに、スナップのない設計により、挿抜時にクリップを保護できます。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日