CFP2-DCO vs QSFP-DD DCO vs OSFP-DCO:その違いは?
コヒーレントモジュールの概要
コヒーレント光通信の分野では、コヒーレント変調技術とヘテロダイン検波技術が重要な役割を果たしており、コヒーレント光モジュールはこれらの技術を応用した主要な製品です。CFP2-DCO、QSFP-DD DCO、OSFP-DCOなどのコヒーレントモジュールは、一般的にコヒーレント光受信機とデジタルシグナルプロセッサー(DSP)を搭載しており、さまざまな光ネットワーク環境に対応できる柔軟性を備えています。効率的で信頼性の高い光通信インフラの構築に積極的に貢献しています。
図1:コヒーレントモジュールのコンポーネント
コヒーレントモジュール開発のファシリテーター
技術革新の推進
データ伝送容量の需要が増加し続ける中、長距離伝送における信号の減衰や歪みといった課題がより明らかになってきています。このような課題に対処するため、光波の位相と振幅の情報を通信に活用する先進のコヒーレント光技術が登場しました。従来の技術と比較して、CFP2-DCO、QSFP-DD DCO、OSFP-DCOのようなコヒーレントモジュールは、このユニークな伝送アプローチを採用し、制限を克服し、特に長距離伝送に優れ、高いレベルの信号品質を維持することに成功しています。
図2:コヒーレント光通信
高まるデータ需要
デジタル化、クラウドコンピューティング、ビッグデータの時代において、データ伝送容量に対する需要は急増しています。CFPからCFP2、QSFP-DD、OSFPなどへと進化する高性能コヒーレントモジュールは、大容量データ伝送に対するニーズの高まりに迅速に対応します。この進化は、光帯域幅を節約するだけでなく、ファイバー伝送の効率を高め、コヒーレントモジュールは伝送帯域幅を拡大する優れた選択肢となっています。
図3:世界のモバイルデータトラフィック予測
CFP2-DCO vs QSFP-DD DCO vs OSFP-DCO
CFP2-DCO
光通信の分野において、CFP2-DCOは高性能コヒーレントモジュールとして際立っています。CFP2規格の設計を採用しているだけでなく、比較的大きなフォームファクターでありながら、速度と柔軟性に対する高い要求を満たすことに成功しています。特に注目すべきは、CFP2-DCOという名前の「DCO」で、「Digital Coherent Optics」を表しています。このモジュールは、コヒーレント光受信機とデジタルシグナルプロセッサー(DSP)を統合し、大容量データ伝送をサポートします。データセンターの相互接続、メトロポリタンエリアネットワーク、長距離伝送などの重要な分野に広く適用され、現代の通信需要に対応するために不可欠な技術サポートを提供します。
CFP2モジュールの主なメリットは以下のとおりです。
-
CFP2規格が提供する幅や消費電力のブレークスルーを実現するだけでなく、従来のCFPと比較して性能を大幅に向上させています。
-
メトロポリタンネットワークやアクセスネットワークの要件に積極的に対応し、消費電力と密度の包括的な節約を通じて総所有コスト(TCO)を最適化し、ユーザーに明確な経済的価値を提供します。
図4:FS CFP2-DCOコヒーレントモジュール
QSFP-DD DCO
QSFP-DD DCOは、QSFP-DD規格に準拠した高度なコヒーレントモジュールで、より高いポート密度を提供することを目的とした2倍密度のコンパクトなフォームファクタが特徴です。コヒーレント光受信機とデジタルシグナルプロセッサーを統合し、高速でカスタマイズ性の高いデータ伝送をサポートします。QSFP-DD DCOはコンパクトな設計であるため、高ポート密度が要求される光通信アプリケーションに特に適しています。
QSFP-DDモジュールの主なメリットは以下の通りです。
-
QSFP-DDのDCOモジュールは、CFP2-DCOやOSFP-DCOに比べて小型で消費電力が少なく、柔軟性に優れているため、最新のデータセンターやその他の限られたスペースにおいて、より多様な展開オプションを提供します。
-
QSFP-DD DCOのアプリケーションは、400G光モジュール市場でより一般的になっており、ZRおよび400G ZR+光モジュールが注目を集めています。DD-QSFP フォームファクタの400G ZRモジュールは、大規模データセンターやポイントツーポイントネットワーク向けに設計されており、標準パッケージで広帯域の相互接続を実現します。120kmを超える距離で400GB/秒を超える速度を実現します。400ZR+はOIFとOpenROADM標準を組み合わせ、特にDWDM 400Gアプリケーションにおいて、マルチベンダー相互運用性のための高性能プラガブルモジュールをサポートします。
OSFP-DCO
OSFP-DCOは、OSFP規格に準拠し、高帯域幅とデータレートの要求を満たすように設計されています。コヒーレント光受信機とデジタル信号プロセッサを統合したOSFP-DCOは、さまざまな光ネットワーク環境に適応する能力を備えています。長距離伝送や高速光通信システムのサポートに重要な役割を果たします。
OSFPモジュールの主なメリットは以下の通りです。
-
QSFP-DD DCOやCFP2-DCOに比べ、OSFP-DCOはOSFP標準設計により広い帯域幅を提供できるため、高い帯域幅を必要とするシナリオに適しています。
-
OSFP-DCOモジュールは、プラガブルOSFPフォームファクターと7nm DSPテクノロジーを採用し、最大100/400Gbpsの伝送速度をサポートします。OSFP-DCOは、メトロキャリア、アクセス、クラウド/DCIなど、さまざまなアプリケーションシナリオでより広く使用されています。
図5:FS QSFP-DDコヒーレントモジュール
FS 200G & 400G コヒーレントモジュールの主な種類
FS 200G/400Gコヒーレント光モジュールの具体的な規格を下表に示します。
FS型番 |
最大伝送距離 |
光コネクタ |
波長 |
光変調 |
---|---|---|---|---|
1000km (100G) w/ EDFA 800km (200G) w/ EDFA |
LC |
1528.578~1567.337nm |
PM-QPSK (100G) PM-16QAM (200G) PM-8QAM (200G) |
|
80km 1000km (200G) w/ EDFA 200km (400G) w/ EDFA |
LC |
1528.578~1567.337nm |
PM-16QAM (200G/400G) PM-8QAM (200G/300G) PM-QPSK (200G) |
|
1000km |
LC |
チューナブルITU CH13~CH60 (Cバンド) |
PM-QPSK (100G) PM-8/16QAM (200G) |
|
400G ZR:≤120km 400G ZR 灰色: 30~40Km(無増幅) |
LC |
1528.77~1567.13nm |
DP-16QAM |
|
400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
LC |
1528.77~1567.13nm |
100G DP-QPSK 200G DP-QPSK 300G DP-8QAM 400G DP-16QAM |
|
400G ZR:≤120km 400G ZR 灰色: ≤80km(無増幅) 400G ZR+:≤450km 400G ZR 灰色: ≤90km(無増幅) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
LC |
1528.77~1567.13nm |
100G DP-QPSK 200G DP-QPSK 300G DP-8QAM 400G DP-16QAM |
結論
結論として、CFP2-DCO、QSFP-DD DCO、OSFP-DCO光モジュールは、コヒーレントモジュールの領域で極めて重要な役割を果たし、それぞれが特定のシナリオやアプリケーションで独自の利点を備えています。適切なコヒーレントモジュールの選択は、特定のネットワーク要件、シーンの要求、および期待される性能によって決まります。今後、技術が進歩するにつれて、これらのコヒーレントモジュールは、光通信において重要な役割を果たし続け、デジタル時代のコネクティビティに重要なサポートを提供します。これにより、高まるネットワークの需要に対応するために、光通信技術の継続的な進化が推進されることになります。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日