正しいネットワークアダプタの選択:InfiniBandとイーサネットの比較
コンピューティング環境で最適なパフォーマンス、信頼性、拡張性を確保するには、適切なネットワーク・アダプタを選択することが重要です。その選択は、データ集約的なタスクの処理、ネットワークトラフィックの効率的な管理、ニーズの拡大に応じた拡張など、システムの能力に大きく影響します。高性能ネットワーキングの分野では、InfiniBandとイーサネットという2つの主要な技術が主流となっています。それぞれの違い、長所、適切なユースケースを理解することで、十分な情報に基づいた決定を下すことができます。
InfiniBandアダプタについて
定義と概要
InfiniBandアダプタは、InfiniBandネットワーク専用に設計されたネットワーク・インターフェース・カードです。InfiniBandは、主にHPC、データセンター、サーバークラスタで使用される高性能、低レイテンシーのネットワーク技術です。イーサネットを大幅に上回るスループット・レートを提供できることが特徴です。アダプタは、コンピュータのPCI Express(PCIe)バスとInfiniBandネットワーク間のインターフェイスとして機能し、コンピュータがInfiniBandファブリック内の他のノードと接続できるようにします。
主な機能
InfiniBandアダプタは、比類のない帯域幅と低レイテンシを提供することにより、ハイパフォーマンスコンピューティング環境において優れた性能を発揮します。RDMA技術を活用することで、リアルタイム処理に不可欠なコンピュータ間の効率的でCPUフリーのダイレクトメモリアクセスを可能にします。アダプティブ・ルーティングや輻輳制御などの機能により、高負荷時でも信頼性の高いパフォーマンスが保証され、QoS(Quality of Service)によりタスク間の帯域幅分配が最適化されます。このため、InfiniBandアダプタは、高速性と安定性を最優先する設定に最適です。
FSは、PCIe 4.0およびPCIe 5.0をサポートするNVIDIA InfiniBand NICを提供しており、シングルポートまたはデュアルポートのオプションで最大400Gb/秒のポート速度をサポートしています。NVIDIA ConnectX InfiniBand SmartNICは、より高速で革新的なIn-Network Computingを活用し、極めて高いパフォーマンスとスケールを実現します。NVIDIA ConnectXは、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、機械学習(ML)、高度なストレージ、クラスタ化されたデータベース、低レイテンシの組み込みI/OアプリケーションなどのROIを向上させ、オペレーションあたりのコストを削減します。
イーサネットアダプタについて
定義と概要
イーサネットアダプタは、コンピュータに内蔵されているか、外付けデバイスとして入手可能かを問わず、イーサネットケーブルを介したネットワークへのデバイスの接続を容易にします。これらのアダプタは、最も広く普及しているネットワーク技術であるイーサネットプロトコルを利用して、主にローカルエリアネットワーク(LAN)上のネットワーク通信を管理します。
主な機能
ネットワーク接続に不可欠なイーサネット・アダプタは、10Mbpsから400Gbpsのイーサネット速度まで幅広いデータ速度をサポートし、幅広いネットワーク互換性を保証します。さまざまなイーサネット・プロトコルに対応し、既存のネットワークに簡単に統合できます。高度なバージョンでは、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)を搭載し、1本のケーブルでデータと電力の伝送を可能にすることで、ケーブル配線の複雑さを軽減し、設置コストを削減します。オートネゴシエーション機能により、これらのアダプタは接続速度を自動的に最適化し、複数のオペレーティングシステムとの互換性により、多様な環境への適合を保証します。
また、FSは業界をリードするConnectXイーサネットNICも提供しています。比類のないRDMA over Converged Ethernet(RoCE)パフォーマンスにより、ConnectX NICは帯域幅とレイテンシに敏感なアプリケーションに効率的で高性能なRDMAサービスを提供します。NVIDIAイーサネットアダプタは、ハイパースケール、パブリックおよびプライベートクラウド、ストレージ、機械学習、ビッグデータ、および通信事業者向けプラットフォームにおいて、最高のROIと最低の総所有コストを実現します。
InfiniBandアダプタとイーサネットアダプタ:選択方法は?
InfiniBandアダプタとイーサネットアダプタの選択について議論することは、本質的にInfiniBandとイーサネットという2つの異なる相互接続技術を探求することです。それぞれの技術には、異なるアプリケーションシナリオに特有の利点があります。
関連記事: InfiniBand vs. イーサネット: 両者は何か?
InfiniBandとイーサネットのどちらを選択するかは、特定のアプリケーションシナリオと要件に大きく依存します。特にハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)、機械学習(ML)、高度なストレージ、クラスタ化されたデータベース、低レイテンシの組み込みI/Oなど、アプリケーションに高い帯域幅が必要な場合は、InfiniBandの方が良い選択かもしれません。ハイパースケールデータセンターでの互換性、総コストの削減、導入と保守の容易さを重視する用途であれば、イーサネットの方が適しているかもしれません。
FSは、InfiniBandとイーサネットネットワーク技術をサポートする完全なエンドツーエンド・ソリューションを提供し、アクセラレーション・コンピューティング時代の開発から導入までの実装とストレージ要件をサポートするために必要なインフラを企業に提供します。
関連記事: LLMトレーニングのボトルネックを解消するエンドツーエンドのInfiniBandソリューション
結論
それぞれの技術が明確な利点を持つことから、その決定は、特定のユースケース、予想されるネットワーク需要、技術インフラの戦略的方向性に影響されるべきです。InfiniBandとイーサネットのどちらを選択するかは、単に現在の課題に対処するだけでなく、潜在的な需要に備えることでもあります。技術が進化し、データが運用の成功の中心となるにつれ、パフォーマンス要件と成長戦略に合致したネットワークアダプタを選択することが極めて重要になります。FS.comでは、お客様のネットワーク・インフラストラクチャが適切であるだけでなく、進化し続けるデジタル環境における将来の課題と機会に対して最適化されていることを保証します。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日