完全ガイド:MTP/MPO光ファイバーケーブルのテスト
5Gネットワーク、FTTX、IoTは、光ファイバーネットワークの開発と拡張を加速し、光ファイバーケーブルへの需要を増加させます。MTP/MPOファイバーパッチコードは、ネットワークの安定性と持続性を効果的に向上させ、高速かつ高密度のデータセンター配線に広く使用されています。MTP/MPOケーブルシステムの最適な性能を確保するためには、MTP/MPOケーブルのテストが必要です。この記事では、MTP/MPO光ファイバケーブルの規格と特定のテスト方法を紹介します。
配線規格
光ファイバー業界の規格は日々進化しており、ファイバーの種類(OM3、OM4、OS2など)、ケーブルの種類(難燃性、耐屈曲性など)、コネクター(LC、MPO/MTP)、光安全などの規格が設定されています。テストを行う前に、光ファイバーケーブルの規格を決めておくことで、比較による性能測定が容易になります。以下は、MTP/MPO 光ファイバー パッチ コードの標準規格を定めているよく知られた標準化団体です。
IEC は、ファイバーの形状、減衰、マクロ曲げ損失、および波長分散について認められた国際規格を確立した世界的な標準化団体です。
TIA/EIAは、長さ、極性、リンク損失に関するファイバ設置認証要件など、光ファイバネットワーク試験および装置に関する重要な国家規格を策定しています。
また、MTP/MPO パッチ コードの仕様は、テスト結果の参考として使用できます。 例えば、MPO コネクタの USConec 仕様を次に示します。これを使用して、テスト済みコネクタのパフォーマンスを測定できます。
フェルールのタイプ | ランダム嵌合減衰1 (97%以上) (dB) | 平均ランダム嵌合減衰 (dB) | リターンロス (dB) |
---|---|---|---|
シングルモード・エリート | ≤0.25 | ≤0.12 | ≥60 |
シングルモード | ≤0.50 | ≤0.25 | ≥60 |
マルチモード・エリート | ≤0.25 | ≤0.12 | ≥25 |
マルチモード | ≤0.45 | ≤0.20 | ≥25 |
MTP/MPO光ファイバーケーブルのベストプラクティス
MTP/MPO光ファイバーケーブルのテストは、ケーブルシステムのパフォーマンス、信頼性、および管理性に大きな役割を果たしています。これらの基本的な MTP/MPO パッチコードテストのベストプラクティスに従うことで、より信頼性が高く、効率的なネットワーク展開が可能になります。
検査とクリーニング
ファイバーテストにおける清浄度の重要性は、いくら強調してもし過ぎることはありません。MTP/MPOコネクタは、汚れやコンタミネーションに非常に敏感であるため、テストテスト前に厳格な検査とクリーニングを行う必要があります。
コネクタとコンポーネントをチェックするために、高品質のマイクロスコープが不可欠です。MTP/MPOコネクターが汚れている場合、まずカセットクリーナーやMTP/MPOペンクリーナーなどのドライクリーニングツールで清掃します。それでもきれいにならない場合は、クリーニングワイプやフォーム綿棒を使用して、端面に残留物が残らないように、ウェットクリーニングの手順を実行します。
MTP/MPOケーブルを接続するたびに、両端を点検し、クリーニングする必要があります。
光ファイバー導通チェック
MTP/MPOケーブルのファイバー導通はVisual Fault可視光源(VFL)を用いて検査することができます。これは、ファイバーに可視光を照射するレーザーで、一端から他端までのファイバーの識別を可能にします。Visual Fault可視光源(VFL)が発する光源は、テスト中にファイバーの曲がり、破損、接続不良など、ファイバー・リンクの障害を特定し、位置を確認するために使用することができます。
しかし、注意すべきなのは高強度のレーザー光源を使用しているため、光源やファイバー・コアを肉眼で直接見ることはできません。そのため、ファイバーの導通チェックにVisual Fault可視光源(VFL)を使用する場合、目の保護をする必要があります。
光パワーメータ
光パワーメータ(OPM)は、光ファイバー機器のパワーや光ファイバーケーブルを通過する光信号のパワーを正確に測定するための試験装置です。光パワーメータの使用は、リンクの挿入損失を定量化し、適用可能な光パワーバジェットを確保するための良いMTP/MPO光ファイバケーブルのテスト方法です。
MTP/MPO アセンブリをテストするための光パワー メーターを選択する場合、現在および将来のいろいろな要件を考慮する必要があります。OPM がより大きなチャネル数に対応できない場合、間違った OPM を選択すると、精度が低下し、スケーラビリティが制限される可能性があります。また、 最も外側のファイバ間の間隔がこの問題の鍵になります。12/24 ファイバー MPO の場合、この距離は 2.75 mm ですが、16/32 ファイバーの場合、この距離は 3.75 mm です。したがって、 間隔に応じて光パワーメータを選択する必要があります。
OTDR測定
OTDR測定は、光ファイバーリンク上のイベントを検出、検出、測定したり、MTP/MPOケーブルの特性評価、認証、トラブルシューティングに使用したりすることができます。ファイバーの片端を接続するだけで、OTDR はファイバーの減衰、均一性、スプライス、コネクターの損失を計算し、技術者に信号の特徴を絵で示す記録を提供することができます。OTDR測定は、MTP/MPO ケーブルのテストを簡素化し、合理化します。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日