データセンターの分類とカテゴリーに関する総合ガイド
データセンターは、その規模、機能、所有者、階層レベル、導入方法などによって分類できます。この記事では、データセンターの代表的な分類と区分について説明します。
データセンターの分類と区分
規模に基づく
-
1. 小規模データセンター:通常、ITインフラをあまり必要としない組織や中小企業の需要を満たすために設立されます。大規模データセンターに比べ、電力や冷却能力が低く、物理的なスペースも小さいです。
-
2. 中規模データセンター:ITインフラへの要求が控えめな中規模企業に最適です。このようなデータセンターは、より多様な機器を収容でき、設置面積が広く、電力と冷却能力が高い可能性があります。
中規模データセンターの正確な仕様は、企業のニーズや利用可能なリソースによって変わる可能性があることを覚えておくことが重要です。中規模データセンターの寸法や機能は、企業によって異なる場合があります。
-
3. エンタープライズデータセンター:大企業の膨大なITインフラニーズは、大規模なデータセンターによって支えられています。大規模な物理的フットプリント、強力な冷却システムと電源システム、高可用性のための多数の冗長性を備えています。
- 大企業は、高いインフラ、テクノロジー、継続的なメンテナンスコストを必要とするエンタープライズ・データセンターに大きく依存しています。データセンターは、大規模なネットワーク接続、データストレージ、ミッションクリティカルなアプリケーションを処理するために必要なフレームワークを提供します。
-
4. モジュラー型データセンター:データセンターはモジュール式のブロックで構成されており、1つのサーバールームから無限の要件に合わせて容易に拡張できます。これは、個々のモジュールブロックの成長によって可能になります。
-
5. コンテナ型データセンター:1つのサーバールームから無限の要件に対応するために容易に拡張できるモジュールブロックで構成されたデータセンター。これは、個々のモジュールブロックの成長によって可能になります。
目的に基づく
-
1. 汎用データセンター:複数のITサービスやアプリケーションをサポートすることを目的としたデータセンター。適応性が高いため、サーバー、ネットワークハードウェア、ストレージシステム、その他のアプリケーションのホスティングなど、幅広いニーズに対応できます。
-
2. 特化型データセンター:高性能コンピューティング(HPC)、研究、銀行や医療などの特定の業界など、特殊なニーズに対応するために設計されています。これらのデータセンターは、対象となるビジネスやアプリケーションの特定のニーズに対応するため、カスタマイズされたアーキテクチャ、機器、セキュリティ対策を備えていることがよくあります。
所有権に基づく
-
1. 企業所有のデータセンター:企業のIT要件を満たすために企業が所有・運営するデータセンター。インフラは企業が直接管理するため、特定のニーズに合わせてカスタマイズされた設定やセキュリティ対策が可能になります。
-
2. コロケーションデータセンター:企業がIT要件を満たすために所有・運営するデータセンター。インフラは企業が直接管理し、ニーズに合わせた設定やセキュリティ対策が可能になります。
-
3. クラウドデータセンター: クラウドサービスプロバイダーがクライアントにクラウド・コンピューティング・リソースとサービスを提供するために運営されます。クラウドデータは拡張性が高く、仮想化されたリソースにオンデマンドでアクセスできるため、ユーザーは必要に応じて処理能力、ストレージ、およびその他のサービスを集中的に使用できます。
ティアレベルに基づく
Uptime InstituteのTier Standardは、データセンターのインフラとパフォーマンスを評価・比較するための基準と分類のセットです。
-
1. Tier I:基本容量 Tier Iデータセンターは、IT負荷をサポートするための電源および冷却インフラの基本容量を提供します。冗長コンポーネントを必ずしも備えていないため、計画外のダウンタイムが発生する可能性があります。メンテナンス活動や故障が障害につながることもあります。
-
2. Tier II:冗長容量 Tier IIデータセンターには、安全性を高め、障害リスクを軽減するために、冗長容量コンポーネントが含まれます。このTierには、TierIに加え、UPSモジュール、冷却システム、発電機などの冗長インフラが含まれます。多くの場合、IT負荷をシャットダウンすることなくメンテナンスを実行できますが、予期せぬ活動や障害が発生した場合、データセンターはダウンタイムが発生する可能性があります。
-
3. Tier III:同時保守可能 Tier IIIデータセンターは、電源と冷却のための複数の経路を備え、IT運用に影響を与えることなく、どのコンポーネントでも(保守的に)取り外しや交換ができるようにシステムが設定されています。Tier IIIには、Tier IIに含まれるすべてのコンポーネントが含まれ、同時に保守可能な複数の配電経路が追加されているため、ダウンタイムに対する保護が強化されています。
-
4. Tier IV:耐障害性 Tier IVデータセンターは、最高レベルの耐障害性と冗長性を提供します。Tier IIIの全機能に加え、火災、爆発、システム障害などの突発的な事象が発生しても、運用の継続性に影響を与えることなく耐えられるように構築されています。通常、冗長容量と分配経路を提供する複数の独立した物理的に分離されたシステムが含まれ、それぞれはITや重要な負荷に影響を与えることなく分離・除去できます。
展開モデルに基づく
-
1. オンプレミス型データセンター: 企業の敷地内に構築され、管理されるデータセンター。オンプレミス型データセンターでは、セキュリティ、プライバシー、カスタマイズをより詳細に管理できます。
-
2. コロケーション型データセンター:物理的なスペースとインフラストラクチャを他の企業と共有し、ITインフラをサードパーティの施設に保管します。資本支出の削減、リソースの共有、信頼性の高いインフラへのアクセスなどが、コロケーション・データセンターのメリットです。
-
3. クラウドデータセンター:クラウドサービスプロバイダーの仮想化インフラとオンライン・サービスを利用します。クラウドデータセンターは、拡張性、柔軟性、従量課金モデルを提供するため、企業はリソースを迅速に提供し、クラウドベースのサービスを利用できます。
- データセンターは、その属性によって複数のカテゴリーに分類されることがあり、これらの分類やカテゴリは相互に排他的ではありません。さらに、データセンターの分類は、地域の慣習やさまざまな業界標準に基づいて変わる場合があります。
まとめ
データセンターを分類・分類するには、その規模、所有者、階層レベル、導入方法、機能など、いくつかの方法があります。これらの分類を利用することで、企業は独自のニーズや特徴に応じて、さまざまなタイプのデータセンターをよりよく理解し、区別することができます。企業は、データセンターの規模、目的または専門性、所有モデル、可用性ティアレベル、導入スタイル(オンプレミス、コロケーション、クラウド)などの変数を考慮することで、自社のニーズに最適なデータセンターの種類を選択できます。IT機器が少ない小規模なデータセンター、要件が緩やかな中規模データセンター、大規模な運用を行うエンタープライズ・データセンターなど、データセンターの種類によって特徴や考慮すべき点が異なります。データセンターを分類・選択する際には、スケーラビリティ、ディザスタリカバリ機能、セキュリティ対策、業界標準への準拠なども考慮に入れる必要があります。最終的には、データセンターの種類とその分類方法を知ることで、企業のITインフラ計画を独自のニーズと目的に合わせて調整できます。
FSは、データストレージ、処理、管理のニーズに合わせてカスタマイズされた、高性能で低遅延のデータセンターソリューションを企業に提供しています。FSは、スイッチなどのネットワーク機器のポートフォリオに加え、企業を新しいデータセンターに変える技術サービスを提供しています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日