高度なFEC技術による25G光ファイバ通信の強化
前方誤り訂正(Forward Error Correction)とは?
FECとは前方誤り訂正(Forward Error Correction)の略称で、データ伝送の誤りを検出・訂正する技術です。簡単に言えば、データを再送信することなく、受信側で伝送エラーを修正できます。FECの機能を十分に活用するには、その原理と適用シナリオを正しく理解することが不可欠です。
FECはデータに冗長情報を追加することで機能します。送信側は送信中に、受信側がデータ受信時にエラーを検出して訂正できるようにするための追加ビットが含まれています。この予防的アプローチにより、ネットワークの信頼性を大幅に向上させることができます。
なぜ25GモジュールにFECが必要なのか?
クラウドコンピューティング、ストリーミングビデオ、ソーシャルネットワーキングによってインターネットトラフィックが爆発的に増加する中、光ネットワーキングは100Gbpsを超えるデータ伝送レートを目指して強化されています。しかし、25Gbpsは依然として高速イーサネットやデータセンター内部の相互接続の基本的なバックボーンであり、コスト効率、消費電力、技術的成熟度のバランスを保っています。より高速の伝送速度に比べ、分散やノイズといった課題の影響を受けにくいにもかかわらず、25G伝送のデータインテグリティを維持するための効果的なソリューションが求められています。
光伝送、特に25Gbpsでは、ノイズが光レシーバが情報を正確にデコードする能力に悪影響を及ぼし、データ伝送にエラーが生じる可能性があります。これらの問題は、より高速な信号に対応すると同時に、より多くのノイズを通過させる広帯域の光レシーバーフィルターの必要性を強調しています。ここに前方誤り訂正(FEC)技術の重要性があります。FECは、伝送中に発生するエラーを訂正するために、エラー訂正符号を追加することで機能します。すべての種類のエラーを訂正することはできませんが、適切に設定されたFECにより、ネットワーク事業者は、目標とするビットエラー率(BER)を維持しながら、より高い伝送レートを達成することができ、より費用対効果の高い光コンポーネントを使用してそれを実現できます。
より具体的には、25Gモジュール用のFEC技術は、光コンポーネントに対する極端な性能要求を軽減するため、設計の複雑さとコストを削減するのに役立ちます。 これにより、25Gモジュールは現在のインフラに適しているだけでなく、高性能ネットワークに拡張できる可能性も示されます。容量密度の高い環境では、これらのモジュールは、FECのおかげで、リンク容量を拡大しても信号品質とシステムの安定性が損なわれないことを保証します。
したがって、25Gモジュールに合わせたFECテクノロジーは、データの完全性と信頼性を維持し、ネットワーク全体の効率を高め、長期的な運用コストを削減するために極めて重要です。FECは、最適でない伝送条件下でもシステムが低いビット誤り率を維持することを保証し、安定した効率的な光伝送を実現します。
FECマッチングとミスマッチング
10/25G SFP28モジュールの導入は注目を集めました。このモジュールは、ホストスイッチ、ルーター、またはサーバーNICにより多くのFECオプションを提供し、その優れた光学性能により、弱いFECアルゴリズムでも有用な到達点をサポートできます。システム設計で見落とされがちなのは、リンクの両端でFECタイプを一致させることの重要性です。両端での互換性を確保しないと、リンクの機能が不正確になる可能性があります。
FECマッチングのシナリオ
ホスト、スイッチ、モジュールを含むすべてのデバイスが同じFECタイプを使用します。
例:両方のスイッチがRS-FEC(Reed-Solomon Forward Error Correction)を使用します。
すべてのデバイスが同じタイプの冗長性とエラー訂正メカニズムを理解して処理できるため、通信がスムーズになります。
潜在的な伝送エラーをエンドツーbbエンドシステムが検出し訂正できるため、データ伝送の信頼性が向上します。
FECミスマッチングのシナリオ
デバイスが異なるFECタイプを使用している、または他のデバイスで使用されているFECタイプをサポートしていません。
例:1つのスイッチはRS-FECを使用し、もう1つのスイッチはFC-FEC(Fire Code Forward Error Correction)を使用します。
FECタイプの不一致により、デバイスがエラーを正しく処理できないため、通信に問題が生じる可能性があります。
データ伝送の信頼性が低く、パフォーマンスの低下やリンク障害につながる可能性があります。
FECミスマッチングを修正するソリューション
-
すべてのデバイスが同じFECタイプを使用するようにします。
-
10/25G CSR(Compatibility Short Reach)など、柔軟性と互換性を提供するために、複数のFECタイプをサポートできるモジュールやデバイスを使用します。
FS25GモジュールがサポートするFECタイプ
FSは、25Gモジュールと10/25Gモジュールを提供しており、その一部はRS-FECとFC-FECの両方をサポートします。このデュアルサポートにより、これらのモジュールは、さまざまなエラー訂正要件を満たすために、さまざまなネットワーク環境に柔軟に導入できます。
RS-FECはバーストエラーの訂正に非常に有効で、データ伝送の信頼性を向上させる高速通信の標準となっている。一方、FC-FECは、レガシーシステムの要件や特定のネットワークアーキテクチャの決定により、FC-FECが優先されるシナリオで使用される場合があります。
両タイプのFECに互換性を持つFS 25Gモジュールは、堅牢なエラー訂正機能を提供し、既存のネットワークインフラとのシームレスな統合を可能にし、全体的なデータ整合性とリンクの安定性を強化します。
結論
結論として、前方誤り訂正(FEC)は、光ファイバネットワークにおける高信頼性データ伝送を保証するための基本技術です。デバイス間で正しいFECマッチングを実装することは、データの整合性を維持し、ネットワークパフォーマンスを最適化するために重要です。RS-FECとFC-FECの両方をサポートするFS 25Gモジュールは、多様なネットワーク環境と要件に対応するために必要な汎用性を提供します。異なるシステム・アーキテクチャ間でシームレスなエラー訂正を可能にするこれらのモジュールは、ネットワークインフラストラクチャの将来性を保証する不可欠なソリューションであり、現在の需要に対応するだけでなく、将来の技術進歩やトラフィックの増加にも容易に適応できることを保証します。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日