PicOS®によるIoTデバイスのセキュリティとネットワーク効率を強化
キャンパスネットワークは、クラウド、従業員、労働者、およびIoTの中心となるよう進化しています。IoTデバイスの指数関数的な成長に伴い、IoTネットワークの脆弱性は顕著な懸念となっています。手動での堅苦しいネットワーク構成は、さらなる課題をもたらしています。このブログ記事では、AmpCon™とPicOS®がネットワークに完全な自動化を導入し、仮想化、セキュリティ、および分析を取り入れることでこれらの課題に対処する方法について紹介しています。
PicOS®はネットワークのセキュリティと効率をどのように強化するのでしょうか?
PicOS®は、EVPNとVXLAN仮想化によりネットワーク管理に革命をもたらします。NACとシームレスに統合して堅牢なデバイス保護を実現し、SNMPと高度な遠隔測定によってプロアクティブな監視を提供し、AmpCon™によって運用を合理化します。これらの機能は、弾力性と安全性の高いIoTインフラストラクチャを確保するだけでなく、ネットワークの効率性も高めます。
EVPNとVXLANによる仮想化
IoTデバイスの増加により、効率的なネットワーク管理が求められています。PicOS®はイーサネットVPN(EVPN)と仮想拡張LAN(VXLAN)による仮想化機能を提供します。さらに、テンプレートとプレイブックが提供され、導入が簡素化されます。これらの機能により、組織は仮想ネットワークを作成し、IoTデバイスのグループを分離して、安全で効率的な通信を確保することができます。
ネットワーク・アクセス・コントロール(NAC)統合によるセキュリティ
IoTデバイスは堅牢なセキュリティ機能を欠いており、攻撃の対象となりやすいです。PicOS®は、主要なNACベンダーをすべてサポートし、自動化されたエンドポイントポリシーの施行を行います。これにより、IoTデバイスがセキュリティを向上させるために一方向にのみ進むか、特定のポイントにのみ進むように制限され、潜在的なセキュリティ侵害のリスクを最小限に抑えることができます。
ネットワーク監視とストリーミング・テレメトリーによる分析
IoTネットワークのプロアクティブな監視と分析は、問題を迅速に特定し解決するために不可欠です。PicOS®はSNMPによる従来のネットワーク監視を提供します。これは主要な既存のネットワーク監視ソリューションとうまく機能します。また、Zabbixのようなオープンソースのネットワーク監視ソリューションともうまく組み合わせられます。ストリーミングテレメトリーで高度な分析を提供します。これは、制御プレーン、データプレーン、さらには仮想化の統計など、サードパーティによって開発されたビッグデータ収集ツールによる次世代です。これらは効率的なトラブルシューティングを可能にし、IoTシステムの全体的な信頼性を高めます。
プッシュボタンオートメーション
IoTネットワークを手動で設定するのは、時間がかかり、エラーが発生しやすいものです。AmpCon™ネットワークコントローラーは、日常的なタスクをすべてプッシュボタンで自動化します。これには、スイッチのデプロイ、日々のセキュリティとコンプライアンスポリシーの適用、スケジュールされたバックアップとアップグレード、Ansibleプレイブックによるカスタマイズなどが含まれます。
当社のAmpCon™ネットワーク・コントローラーが、ホワイトボックス・スイッチのライフサイクル全体をどのように自動化しているかを例にとって説明しましょう。
-
これは、ゼロタッチ・プロビジョニングによるDay 0オペレーションから始まります。
-
そして、AmpCon™はデプロイメントによって初日のオペレーションを自動化します。
-
これには、コンフィギュレーションの作成とスイッチへのポリシーの導入が含まれます。
-
Day 2のオペレーションでは、AmpCon™はデータを収集し、ポリシーを管理し、コンプライアンスチェックを実施し、設定を監視およびバックアップします。
-
すべてが一元的に自動化され、スイッチのライフサイクルにわたって管理されます。
シングルボタン操作により、AmpCon™ネットワークコントローラーは、ネットワーク管理プロセスを合理化し、手動設定への依存を低減することで、効率を改善し、人為的なエラーの可能性を最小限に抑えます。
AmpCon™とPicOS®はネットワークに大きなメリットをもたらす
AmpCon™とPicOS®を組み合わせることで、企業はワークフローの自動化を実現し、運用コストを大幅に削減することができます。
-
最も役立つ自動化は、毎日行うことです。
-
100台のスイッチのためのゼロタッチプロビジョニングは、3日以上の時間を節約することができます。
-
このような節約は、Cレベルの経営者であれば誰もが喜ぶことであり、ネットワーク事業者であれば誰もが利用できるものです。
EVPNとVXLANによる仮想化機能はネットワークの効率を高め、NACの統合は強固なセキュリティを保証します。ネットワーク監視と遠隔測定により、プロアクティブな分析とトラブルシューティングが可能になり、ネットワークの信頼性がさらに向上します。AmpCon™とPicOS®により、企業は安全で自動化されたIoTネットワーク・インフラを実現できます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日