ファイバチャネルと光トランシーバ、意味・違いとは
ファイバチャネルインフラストラクチャの場合、FCモジュールは不可欠なコンポーネントの1つと見なされますが、イーサネットモジュールとイーサネットスイッチは、イーサネットネットワークを展開するときによく使用される組み合わせです。明らかに、これらの2つのタイプのモジュールは異なるアプリケーションに使用されますが、一体それらの違いは何ですか?この記事では、ファイバチャネルとイーサネットモジュールを比較します。
ファイバチャネルモジュールとは何ですか?
高速データ転送プロトコルとして、ファイバチャネル(FC)は、生のブロックデータの順序どおりのロスレス配信を提供できます。主にデータセンター、コンピューターサーバー、スイッチ、ストレージ間でデータを送信するために使用されます。
ファイバチャネルモジュールは、ファイバチャネルプロトコル(FCP)に準拠し、ファイバチャネルシステム間のインターフェイスとして、および光ストレージネットワークデバイス間のインターフェイスとして機能します。これらは主に、データセンターのファイバチャネルストレージネットワークリンクに使用されます。FCモジュールは、小型化と低消費電力を特長としており、大量の情報をロスレスで高速に転送するというニーズに応えることができます。ファイバチャネルモジュールは、基本的に1 Gbps〜128 Gbpsのファイバチャネル速度範囲で実行され、ロードマップでは256 Gbpsおよび512 Gbpsです。それらの一般的なフォームファクターは、SFP、SFP+、SFP28、SFP56、およびQSFP28です。
![_1583317985_YjN6cERQbW.jpg FC 8G transceiver.jpg](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/202003/04/_1583317985_YjN6cERQbW.jpg)
図1:FC 8Gモジュール
イーサネットモジュールとは何ですか?
イーサネットは、IEEE 802.3としても標準化されており、後方互換性が高く、帯域幅が広く、リンク距離が長いローカルエリアネットワーク(LAN)で広く使用されているコンピューターネットワーキングテクノロジーを指し、トークンリングやFDDIおよびARCNETなどの以前の有線LANテクノロジーに取って代わりつつあります。
イーサネットモジュールは、イーサネットプロトコルに従って、主にLANの状況でメッセージを送受信することにより、ネットワーク内のハードウェアデバイスをリンクする光ファイバです。頻繁に使用されるフォームファクターは1G SFP、10G SFP+、25G SFP28、40G QSFP+、50G QSFP28、100G QSFP28、400G QSFP-DDで、イーサネットモジュールの対応する伝送速度は1Gから400Gです。前述のモデルには、通常のタイプの光モジュールだけでなく、幅広いWDMモジュールやBiDiモジュールも含まれています。
![_1583318102_xHzcclTs8R.jpg Ethernet 10G-SR transceiver.jpg](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/202003/04/_1583318102_xHzcclTs8R.jpg)
図2:イーサネット10G-SRモジュール
ファイバチャネルとイーサネットモジュールの違いは何ですか?
プロトコルとセキュリティ
ファイバチャネルプロトコルに属するFCモジュールは、OSIモデルのレイヤリングに従いません。イーサネットモジュールはIEEE 802.3に準拠していますが、LANでパケットベースの物理通信を実現します。これは、TCP/IPスタックのデータリンク層プロトコルであり、OSIモデルに属しています。
ファイバチャネルは自然なセキュリティシステムです。ストレージエリアネットワーク(SAN)は外部の世界から隔離されているため、ストレージネットワーク攻撃やデータ漏洩のリスクが軽減されます。その結果、ストレージネットワークにFCモジュールを採用する方がはるかに安全です。イーサネットモジュールが実行するTCP/IPプロトコルは、ネットワーク経由で行われるバックエンド管理の介入により、システム全体をより頻繁な攻撃に対して脆弱にします。
信頼性
プロトコルの影響を受けて、送信モードの違いにより送信結果に多様性が生じます。イーサネット上のファイバチャネルの魅力的な利点は、信頼性の向上です。FCのロスレス性は、ストレージネットワーキングで優れたパフォーマンスを長期間提供してきました。つまり、ファイバチャネルモジュールは生のブロックデータを順序どおりにロスレスで配信できますが、イーサネットモジュールはできません。
さらに、ファイバチャネルはSANシステムに従いますが、イーサネットは一般的にNAS(ネットワーク接続ストレージ)システムで使用されます。FCモジュールは、ブロックストレージの高速で低遅延の信頼性を必要とするユーザー向けに設計されています。ファイルレベルのストレージアクセスが必要な場合は、イーサネットモジュールが考慮されます。
伝送速度
導入部で述べたように、ファイバチャネルとイーサネットモジュールの伝送速度範囲は異なります。具体的に言うと、FCモジュールは現在1Gbps/2Gbps/8Gbps/16Gbps/32Gbps/128Gbpsで実行できます。イーサネットモジュールは、10Mbps/100Mbps/1000Mbpsおよび10Gbps/25Gbps/50Gbps/40Gbps/100Gbps/400Gbpsを含む、より広範な伝送速度をサポートできます。
さらに、FCモジュールの世代速度の向上は通常、それぞれ1 Gbpsから32 Gbpsの2の累乗で発生します。イーサネットモジュールの世代スループットの向上は、ファイバチャネルのものをはるかに上回っています。新しく発売された400GイーサネットQSFP-DDモジュールは、最初の1G SFPモジュールのほぼ400倍です。明らかに、より広い帯域幅の必要性の高まりには、イーサネット光ファイバモジュールが適しています。
アプリケーション
ファイバチャネルモジュールとイーサネットモジュールの違いは、アプリケーションにもあります。ファイバチャネルは、サーバーとストレージデバイス間で大量のデータを転送するための最良の方法の1つです。したがって、FCスイッチに接続するFCモジュールは、主にファイバチャネル、ストレージネットワーキング、およびイーサネットアプリケーションで使用されます。ファイバチャネル通信は、ファイバチャネルオーバーイーサネット(FCoE)の形でイーサネットを介して直接実行できます。明らかに、FCモジュールの動作シナリオは、大企業やデータセンターに適用されています。
アーキテクチャはLAN向けにほぼ40年にわたって開発されてきたため、イーサネットモジュールは一般的にLANの状況に適用され、ワイドエリアネットワーク(WAN)アプリケーションにも適用されます。FCモジュールの動作シナリオと比較すると、イーサネットモジュールは、帯域幅の要件に基づいて、小規模オフィスからハイパースケールデータセンターまで、さまざまな状況で見ることができます。
マッチングスイッチ
モジュールとスイッチ間の安定した接続は、上記のアプリケーションシナリオを実現する際に不可欠です。通常、FCモジュールはFCスイッチに接続されますが、イーサネットモジュールとイーサネットスイッチは一致します。それで、それらは混合使用状況はありません。
SANの主要な選択肢の1つとして、従来のファイバチャネルネットワークには、ファイバチャネルスイッチとファイバチャネルHBAが含まれています。FCスイッチはストレージをSANに接続するために使用され、FC HBAはスイッチをサーバーに接続するために適用されます。イーサネットネットワークスイッチのバリエーションはより広く、スタッカビリティ、ポート数、サポートする転送速度などに反映しています。最新の400Gイーサネット光ファイバモジュールが400Gネットワークスイッチに接続すると、400GbEが実現されます。ファイバチャネルとイーサネットスイッチ:違いは何ですか、この記事ではこれら2つのタイプのスイッチの違いを示しています。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日