SFPモジュールの光信号強度を確認する方法
SFP光トランシーバは、光ネットワーク用のファイバ接続を提供し、ホットスワップ可能なコンパクトなコンポーネントです。ファイバチャネル(FC)スイッチ、SONET/SDHネットワーク、ギガビットイーサネット、高速コンピュータリンク、CWDMおよびDWDMインターフェイスなどのさまざまなアプリケーションをサポートしています。スイッチに接続する場合、SFPモジュールの光信号強度は、接続全体の正常な動作を保証するための重要なパラメータです。この記事では、SFPモジュールの信号測定方法と、SFPモジュールの光信号強度を確認する方法について説明します。
規格・仕様 | リンク |
---|---|
10G SFP+ | https://www.fs.com/jp/c/10g-sfp-plus-63 |
10G BiDi SFP+ | https://www.fs.com/jp/c/bidi-sfp-plus-64 |
10G CWDM SFP+ | https://www.fs.com/jp/c/cwdm-sfp-plus-65 |
1G SFP | https://www.fs.com/jp/c/1000base-sfp-81 |
40G QSFP+ | https://www.fs.com/jp/c/qsfp-40g-transceivers-1360 |
100G QSFP28 | https://www.fs.com/jp/c/qsfp28-100g-transceivers-1159 |
25G SFP28 | https://www.fs.com/jp/c/25g-sfp28-transceivers-3215 |
10G SFP+ DAC | https://www.fs.com/jp/c/10g-sfp-dac-1114 |
400G QSFP-DD | https://www.fs.com/jp/c/400g-osfp-qsfp-dd-3652 |
800G QSFP-DD | https://www.fs.com/jp/c/800g-osfp-qsfp-dd-4089 |
SFPモジュールのTxおよびRxパワーの理解
一般に、SFPモジュールの信号強度には、TxパワーとRxパワーという2つの部分があります。前者は送信電力信号を表し、後者は受信電力信号を表す。通常のSFPトランシーバの場合、TxおよびRx電力の値は、SFPトランシーバが正常に動作する特定の範囲にあります。Cisco GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFPを例にとると、その送信電力範囲は-3〜-9.5dBmであり、受信機電力範囲は0〜-17dBmです。TxまたはRxのいずれかの電力が-30dBm以下の範囲にある場合は、実際の信号が送受信されていないことを意味します。
光信号の強さは、ネットワーク接続が正常に動作するかどうかを直接決定します。Rxパワーが十分に強くなければ、光リンクに信号が存在しません。そのため、長距離伝送では長距離トランシーバや光増幅器が必要です。Rxパワーが強すぎると、SFPモジュールが損傷します。したがって、高品質のSFPトランシーバは、スムーズな接続の基本的な保証です。
SFPモジュール光信号強度の測定
一般に、光パワー強度を測定する一般的な方法として、ミリワット(mW)と1ミリワットを基準とする測定パワーのデシベルの短いdBmがあります。前者はパワーで光信号強度を測定し、後者は絶対パワー値で信号強度を測定します。異なるベンダが信号電力を記述するためにそれらの1つを採用することがあります。たとえば、シスコのスイッチはdBmを採用して電力を測定し、他のスイッチはmWの使用に慣れています。光パワーは小さいので、スイッチベンダーによってはマイクロワット(μW)が使用されることもあります。したがって、これらの方法の間には変換があります。
dBm = 10 * lgP(Pは光パワー(mW)を示します)たとえば、1 mWは0 dBmに変換できます。1mW = 1000μW。EMCが推奨する数字がいくつかあります。
マイクロワット | ミリワット | dBm | 説明 |
---|---|---|---|
1.0 | 0.0010 | -30.00 | 信号の損失 |
10.0 | 0.0100 | -20 | / |
25.1 | 0.0251 | -16 | 2Gbpsの最小受付信号 |
31.6 | 0.0316 | -15 | 4Gbpsの最小受付信号 |
50.0 | 0.0500 | -13.01 | / |
100.0 | 0.1000 | -10.00 | / |
125.9 | 0.1259 | -9.00 | 4Gbpsの最小受付信号 |
150.0 | 0.1500 | -8.24 | / |
200.0 | 0.2000 | -6.99 | 通常の光信号強度範囲 |
250.0 | 0.2500 | -6.02 | / |
300.0 | 0.3000 | -5.23 | / |
350.0 | 0.3500 | -4.26 | / |
400.0 | 0.4000 | -3.98 | / |
注:伝送中に光信号が減衰します。伝送品質を保証するために、ネットワーク事業者はまた、トランシーバモジュールによって引き起こされる減衰に注意を払う必要があります。いくつかの一般的なモジュールの許容光減衰範囲があります。
8Gbpsの最大許容信号減衰:-13.8dBm。 4Gbpsの最大許容信号減衰:-15.4dBm。 2Gbpsの最大許容信号減衰:-18.2dBm。
SFPモジュールの光信号強度の確認
SFPモジュール(トランスミッタとレシーバのペア)が適切な信号レベルで動作しているかどうかを判断するには、SFPトランシーバのデータシートを参照する必要があります。これは、リンク到達距離、ファイバタイプ(シングルモードまたはマルチモード)、送信機出力パワーレンジおよび光受信パワーレンジなどの重要な情報を提供することが多く、有用です。
さらに、CiscoおよびBrocade SANスイッチのような一部のスイッチでは、ユーザがSFPレート、シリアル番号、部品番号、受け入れ/送信方向の光信号強度を含むSFPモジュールの詳細を表示するCLI(Command-Line Interface)リファレンスが提供されます。次の図は、CiscoおよびBrocadeスイッチのSFPモジュールの詳細の結果を示しています。もちろん、光信号強度が含まれています。
上記の結果から、CiscoとBrocadeが信号強度をマークする方法が異なることがわかります。しかし両方とも、現在の信号強度とSFPモジュールの有効光信号強度の範囲を提供しています。SFP信号強度が有効範囲内にある限り、SFPモジュールは正常に動作しているとみなすことができます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日