急成長する中小企業向けに10Gスイッチの選び方とは?
今の世界では、ネットワークデータの増加により、ビジネスネットワークへの圧力がますます高まっています。急速に成長している中小企業は、ネットワークを10GbEにアップグレードする傾向があります。ただし、10Gネットワークを展開するには、10ギガビットスイッチがそれを実現するための重要なツールです。10Gbスイッチにはさまざまな種類があり、それぞれ性能や機能が異なります。次のコンテンツでは、主に、急速に成長する中小企業向けの10Gbスイッチの選択方法を説明します。
中小企業に10Gスイッチが必要な理由とは?
現在、データ要件は2年ごとの割合で2倍になり、HDビデオや4Kストリーミング・コンテンツは企業でますます普及し、電子ドアロック、カードリーダー、セキュリティカメラはもちろんのこと、個人所有のデバイスを会社のオフィスで使用する従業員も増えています。これらはすべて、ビジネス・ネットワークに大きな影響を与える結果となります。中小企業は、ネットワークが円滑に稼動するためにどれだけのデータ量を生成できるかを検討し、さらには、より広い帯域幅とより高速なインターネットを追求するためにネットワーク構造をリセットする必要があります。
このような場合、繁忙時のネットワーク混雑を回避し、従業員の生産性を向上させ、顧客への応答時間を短縮し、新製品をより早く市場に投入するためには、10Gネットワークへの切り替えは避けられない選択です。そのためには、中小企業のネットワークのアップグレードに役立つ10Gbスイッチが必要です。以下は10Gbスイッチを選択する際に考慮すべきいくつかの要素を次に示します。
急成長する中小企業が10Gスイッチを選択する際に考慮すべき要素とは?
10Gbスイッチの機能や性能はそれぞれ異なります。ここでは、中小企業のネットワーク用に10Gbスイッチを選択する際に考慮すべき主な要因をリストアップしました。
スイッチ層
ネットワーク・スイッチは、OSIレイヤー2(データリンク層)、レイヤー3(ネットワーク層)、またはレイヤー4のいずれかで動作します。レイヤー2で動作するスイッチはL2スイッチと呼ばれます。MACアドレスベースで、データを転送するだけです。IPアドレスは設定できません。エンドユーザーが直接ネットワークに接続できるため、通常は高いポート密度が要求されます。
レイヤー3で動作するスイッチ(L3スイッチとも呼ばれる)は、L2スイッチング・テクノロジーとL3転送機能の両方を兼ね備えており、異なるVLAN IPアドレスを設定できるため、ネットワーク・セキュリティの確保に役立ちます。
T3層ネットワーク・アーキテクチャは、3つのレイヤとそれに対応するデバイス(コア・レイヤ - コア・スイッチ、アグリゲーション・レイヤ - アグリゲーション・スイッチ、アクセス・レイヤ - アクセス・スイッチ)を含む、中小企業ネットワークの最も基本的な階層型ネットワーク設計です。コア層には、ネットワークパケットを可能な限り高速に切り替えることができるL3スイッチを導入する必要があります。アグリゲーション層には、アクセス・スイッチからのすべてのトラフィックを処理し、コア・スイッチへのアップリンクを提供する必要があるため、L2/L3スイッチを配置することができます。アクセス層では、高いポート密度を持つL2スイッチがアプリケーションの要件を満たし、企業のコストを削減することができます。下図は3層のネットワーク・アーキテクチャを示しています:
現在、ほとんどの中小企業では、3層ネットワーク・アーキテクチャは2層ネットワーク・アーキテクチャに簡素化されており、一般的なネットワークに導入されています。2層ネットワーク・アーキテクチャは、L3コア・スイッチとL2アクセス・スイッチを使用し、コア層とアクセス層ごとにネットワーク化されています。このネットワーク・アーキテクチャにより、中小企業はより集中化された、より柔軟なリソース・プールを構築し、オンデマンドで割り当てることができます。下図は2層ネットワーク・アーキテクチャを示しています:
FSは、10Gアクセスポート(24ポート、32ポート、48ポート 10Gbスイッチ)とコアスイッチ用25G/40G100Gアップリンクポートを備えた様々なL3 10Gbスイッチを提供しています。これらのL3 10Gbスイッチはすべて、ネットワークの輻輳やボトルネックを回避し、ネットワークの安定性とセキュリティを確保するため、低レイテンシーで高度に冗長化された設計となっており、中小企業のネットワーク展開に大きな柔軟性を提供します。
スイッチ機能
ネットワーク管理
10Gbスイッチは、管理タイプに応じてマネージドスイッチとアンマネージドスイッチに分類できます。
マネージド10Gスイッチは、コンソール・ポート、Telnet、CLI、ウェブ・インターフェースを使用して管理できます。それ以外にも、ネットワーク管理プロトコル(SNMP)を使用してスイッチを設定することもできます。マネージド10Gスイッチは、バックグラウンド管理により、ローカルまたはリモートでリアルタイムにネットワークの実行ステータスやスイッチの動作状況を監視できるため、中小企業のネットワーク管理が大幅に容易になり、コストが大幅に節約されます。
マネージド・スイッチとは異なり、アンマネージド・スイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークにプラグ&プレイできますが、ネットワーク管理には対応していません。10Gアップリンクポートを備えたアンマネージド・ギガビット・スイッチの中には、アクセス・レイヤで使用できるものもありますが、急成長している中小企業にとっては、マネージド10Gスイッチの価値がアンマネージド10Gスイッチを上回ります。
PoEアクセシビリティ
PoE(Power over Ethernet)とは、既存のネットワークケーブルを使用して、VoIP電話、無線AP、監視カメラなどの接続デバイスに電力を供給する技術です。10Gスイッチは、PoEをサポートしているかどうかによって、10G PoEスイッチと10G非PoEスイッチに分けられます。
オフィスにワイヤレスネットワークを導入する必要がある急成長中の中小企業の場合、PoE機能を備えた10Gスイッチをアクセス レイヤで使用できます。これは、既存のネットワーク・インフラストラクチャに電力を供給し、追加の電気配線の需要を排除するため、優れたサービスを提供します。必要な場所でスイッチを柔軟に使用できるため、企業のコストも節約できます。ポートごとの電力(ワット単位)とPoEポートの総電力バジェットが電子デバイスのニーズを満たしていることを確認するためです。
もちろん、非PoE 10GスイッチはPoE機能をサポートしていません。中小企業ネットワークのコア層で、多数の電源付きネットワーク・デバイスの接続を必要としない場合は、10G非PoEスイッチがより適切な選択となります。
スケーラビリティ
スケーラビリティとは、ポート速度とサポートされる入出力ポート数の両方において、スイッチが成長する能力を指します。ネットワークの規模が拡大すると、ネットワーク上のユーザー数も増加します。したがって、中小企業向けの10Gスイッチを選択する際には、現在の要件だけを満たすのではなく、将来のユーザー数を考慮する必要があります。
10Gスイッチは、スタッキングとLACP(リンク・アグリゲーション・コントロール・プロトコル)をサポートし、ネットワーク拡張機能を強化し、より高い帯域幅を実現します。FSは、25G/40G/100Gアップリンクポートを備えたマルチポート・スタッカブル10Gスイッチを提供しています。すべてのポートはDAC/AOCケーブルまたはトランシーバー経由でスタック可能で、ポート密度を高め、管理を簡素化することで、元のネットワーク・アーキテクチャを変更することなく容易に拡張でき、中小企業の初期投資コストを削減します。25G/40G/100Gアップリンクポートを備えたこれらの10Gスイッチは、ビジネスの拡大に伴うネットワークのアップグレードを考慮した大きな柔軟性も提供します。
概要
ますますデジタル化が進むこの世界に対応するため、中小企業にとって、データ処理の高速化やネットワークの混雑回避など、より高速なネットワークを実現するためのネットワークのアップグレードは極めて重要です。上記のコンテンツで説明したように、中小企業に適した10Gbスイッチを選ぶには、現在の需要を満たすだけでなく、将来のことも考慮して、スイッチレイヤー、スイッチの機能、拡張性を考慮する必要があります。FSでは、複数のポートを備え、様々な機能を持つ様々なタイプの10Gスイッチを提供しています。詳細については、FS.comをご覧ください。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日