LAN用10Gスイッチの選び方は?
データトラフィックの増大とローカルエリアネットワーク技術の進歩に伴い、企業では既存のLANをアップグレードする需要が高まっています。その際、10GbEネットワークは、その低価格と優れたパフォーマンスにより、競合他社よりも際立っています。では、ビジネスに適した10G企業向けスイッチを選ぶとき、どのようなところに注意して選ぶべきなのでしょうか。この記事で確認してみましょう。
ローカルエリアネットワーク(LAN)とは?
ローカルエリアネットワーク(LAN)は、ケーブル、ルーター、エンタープライズスイッチなどで構成されるコンピュータネットワークです。LANにより、デバイスは、単一の建物やキャンパス、ホームネットワーク内のWebサーバーや内部サーバーに接続したり、ワイドエリアネットワーク(WAN)やメトロポリタンエリアネットワーク(MAN)を経由して他のLANに接続することができます。
さらに、同一LANネットワーク内に接続されている機器(通常はワークステーションやパソコン)は、ファイルを共有したり、相互にアクセスしたりすることができます。一般的に、LANには有線接続と無線接続があります。
無線LAN(またはWLAN)は、通信に電波を使用します。そのため、モバイルユーザーは、無線接続でローカルエリアネットワークに接続できます。さらに、ネットワークに接続したまま限られたエリア内を移動できます。
有線LANでは、イーサネットケーブルでネットワークにつながるすべてのコンピューターをスイッチに物理的に接続することが必要です。そのため、スイッチのポート数に関して特定の要求がある場合があります。有線LANにおいて、ネットワークスイッチは、ルーターとの接続や接続されたデバイス間の通信を容易にするだけでなく、ネットワークで利用可能なLANポート数を拡張することもできます。
高速LANの設定に10Gスイッチが必要な理由は?
インターネットの高速化、クラウドサービスの増加、サーバー上で動作するアプリケーションの負荷の増加により、コンピューターはより多くのデータを使用するようになりました。より高速なインターネットへの要求に応えるため、10ギガビットイーサネットが LAN ネットワークのバックボーンとなりつつあります。これによりネットワークの負荷が軽減され、一部の企業では重要なサービスへのアクセスが加速されます。
LANネットワークに10ギガビットイーサネットを導入するには、それを実現するための10Gエンタープライズスイッチが必要になる場合があります。10ギガビットスイッチはざまざまなタイプがあり、性能、仕様、機能などの点でそれぞれ異なります。以下では、主に高速LANに対応した10Gスイッチの選び方について説明します。
LAN用10Gスイッチの選び方は?
ポート数
ローカルエリアネットワークを構築する前に、デバイスの数を特定します。これにより、必要なポートの数が決まります。 スイッチは、有線デバイスの増加に伴い、ルーターのポート数を拡張できます。FSは、12、24、32、48ポートの幅広い選択肢を提供しており、価格はわずか$719からです。
ポートタイプ
LANネットワークを拡張したい場合、FSの10G企業向けスイッチは、10G SFP+ポートや10GBASE-Tポートなど、複数のポートタイプを提供しています。
10G SFP+スイッチは、ネットワーク遅延とスループットにおいて優れた性能を備えており、SFP+ポートあたり最大10Gbpsの高速通信をサポートします。10G SFP+スイッチは、遅延に敏感なアプリケーションにとって非常に人気のある選択肢となっています。光ケーブルやDAC/AOCケーブルなどを使用して接続できます。超低遅延と広い帯域幅を必要とするLANネットワークでは、10G SFP+スイッチが適しています。
10GBASE-Tスイッチは銅ケーブルを使用して直接接続できるため、LANのボトルネック問題に対処し、優れたROIとパフォーマンスを生み出すための非常に費用対効果の高いソリューションです。また、100/1000BASE-Tとの完全な後方互換性があり、既存の構造化ケーブル配線システムと連携して動作するため、IT 技術者はサーバーの配置において柔軟に対応できます。
アンマネージドスイッチ/マネージドスイッチ
アンマネージドスイッチはプラグ&プレイ構成です。この場合、ネットワークオペレータによる特定の制御と管理はサポートされません。このタイプのスイッチは、ネットワークをセットアップしたいだけで、その管理には干渉したくないという方に最適です。ネットワークトラフィックを制御する必要がある場合は、マネージドスイッチの機能が必要になります。
マネージドスイッチは、カスタム管理、セキュリティ監視、トラフィック制御が必要な処理負荷の高いネットワークに適しています。VLAN(バーチャルLAN)分割や、専門家でなくても簡単に操作できるSNMP(NMP(Simple Network Management Prot)にも対応しています。
FSは、Web、Telnet、CLIなどをサポートする複数の10Gマネージドスイッチを提供し、リ機器のリアルタイムでの簡単な設定、監視、トラブルシューティングを実現します。これにより、LAN内のデパートメント間のアクセスを制御し、帯域幅集中型のアプリケーションの同時実行を可能にし、時間が節約され、リソースが開発に使用されることが保証できます。
PoEスイッチ/PoE非対応スイッチ
PoE(Power over Ethernet)は、既存のネットワークケーブルを使用して、VoIP電話、ワイヤレスアクセスポイント、監視カメラなどの接続されたデバイスに給電します。この機能が必要でコストを節約したい場合は、PoEイーサネットポートを備えた10G企業向けスイッチをおすすめします。PoEを使用すると、デバイスに追加の電源ケーブルを配線する必要がなくなるため、電源ケーブル、電源コンセント、電気設備に必要なインフラ設備にかかる費用を節約できます。
さらに、各ポートの電力(ワット単位)とPoEポートの総電力予算が、電子機器のニーズを満たしていることを確認してください。電源が問題にならない場合は、PoE非対応10Gスイッチを使用できます。これは、ネットワークに電源のないネットワーク機器が多数存在する場合に最適です。
まとめ
今現在、10Gインターネット標準は家庭、企業あるいはエンタープライズネットワークに普及しつつあります。 ネットワークスイッチは、LANの不可欠な部分として、データトラフィックの処理に必要な速度と効率を提供します。そのため、10Gネットワークに切り替える場合は、10Gスイッチも欠かせない機器となります。 10Gスイッチの詳細については、FSのWebサイトをご覧ください。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日