家庭に最適な10gbスイッチの選び方とは?
10ギガビットイーサネットの人気が高まり、10ギガビットデバイスの価格が下がるにつれ、技術マニアやゲーマー、プロのビデオ編集者など、家庭内ネットワークに10ギガビットスイッチを導入する個人ユーザーがますます増えています。この記事では、10ギガビットスイッチが家庭内ネットワークに必要な理由と、家庭内ネットワークに最適な10ギガビットスイッチの選び方に焦点を当てます。
なぜ家庭に10GBスイッチが必要なのか?
10ギガビットスイッチは、ホームユーザーが特定のネットワーク要件を満たすために必要です。例えば、複数の家族が同時にHDビデオをストリーミングする場合、ネットワークの安定性とスムーズさを確保するために十分な帯域幅を提供する10ギガビットイーサネットスイッチが必要です。また、スマート家庭用デバイス、監視カメラ、メディアサーバーなど、家庭内ネットワークに接続されているデバイスが多数ある場合は、すべてのデバイスの接続をサポートするために、より強力なネットワーク容量が必要になります。さらに、データのセキュリティや外部ネットワークへのアクセスの利便性も向上します。
" こちらもチェック - FS 10Gスイッチ
家庭用10gbスイッチの一般的な種類
10gb PoEスイッチ
10gb PoEスイッチには複数のイーサネットポートがあり、VoIP電話、無線アクセスポイント、IPカメラなど、他のデバイスの接続に使用できます。スイッチは、接続されたデバイスに電力を供給する役割を果たすため、電源ケーブルを別途用意する必要がありません。
" こちらもチェック - PoE スイッチングハブとは?その仕組み・使い方について
10gb SFP+スイッチ
10gb SFP+スイッチは、SFP+ポートあたり最大10Gbpsの高速伝送をサポートし、ネットワークのレイテンシーとスループットにおいて優れた性能を発揮します。10gb SFP+スイッチは、レイテンシーに敏感なアプリケーションに非常に人気のある選択肢となっています。光ケーブルやDAC/AOCケーブルなどを使用して接続することができます。超低遅延と大帯域幅を必要とするLANネットワークには、10gb SFP+スイッチが適しています。
10gb BASE-Tスイッチ
10gb BASE-Tスイッチは、既存の銅線インフラと互換性があります。すでにCat 5eまたはCat 6の銅線ケーブルが敷設されているネットワークにシームレスに統合できるため、コストのかかるケーブルのアップグレードが不要です。このため、ケーブルインフラを完全にオーバーホールすることなくネットワーク速度をアップグレードしたい家庭にとって、費用対効果の高いソリューションとなります。
家庭用10gbスイッチを選ぶ際の6つの考慮点
選択する10ギガビットスイッチが家庭内ネットワークに適しているかどうかを確認するには、10ギガビットスイッチについて以下の点を考慮する必要があります。
スイッチのポート
10ギガビットスイッチには、主に銅線ポートと光ポートの2種類がある。10ギガビットスイッチの銅線ポートは、Cat6などのイーサネットケーブルによるデータ伝送に対応していますが、その距離は100m(330フィート)に制限されています。レガシーネットワークでCat5eやCat6のイーサネットケーブルを使ってデータ伝送を行っている場合は、前述の通り、10ギガビットBase-Tネットワークスイッチを購入するのが良い選択です。既存のケーブルを引き続き使用して10G伝送を実現できます。
" こちらもチェック - ファイバーチャネル(FC)スイッチの接続インターフェースの種類
しかし、10G光ネットワークにアップグレードするのであれば、10ギガビットSFP+ネットワークスイッチを購入した方が良いでしょう。10ギガビットスイッチの光ポートは、SFP+モジュールと光ファイバーケーブルを挿入できるため、遅延と消費電力を抑えることができます。
さらに、10Gbスイッチに接続する必要がある家庭用デバイスの数を把握する必要があります。通常、24ポートの10Gbイーサネットスイッチがほとんどのホームユーザーのニーズを満たすことができます。
" こちらもチェック - FS S5850-24S2Q、24ポート イーサネット レイヤ3 10Gスイッチ
ネットワーク導入コスト
ネットワークの導入コストは、10gb BASE-Tスイッチと10gb SFP+スイッチのどちらを使うかによって異なります。家庭内ネットワークの場合、10gb BASE-Tスイッチを選べば、従来のCat6イーサネットケーブルで簡単に構築できます。10GbイーサネットSFP+スイッチを選ぶ場合は、専用のSFP+モジュールと光ファイバを用意する必要があります。なお、光ファイバ1本にはSFP+モジュールが2つ必要です。家庭用の10ギガビットSFP+スイッチを購入する場合、SFP+トランシーバーも購入する必要があり、10Gネットワークの導入コストはさらに高くなります。
" こちらもチェック - FS S5860-20SQ、24ポート イーサネット レイヤ3 10Gbスイッチ(AC/DC電源対応)
マネージド/アンマネージド
アンマネージド10GBスイッチスイッチは、固定されたコンフィギュレーションが付属し、変更することができないプラグ&プレイ機器です。使いやすく、10Gネットワークを構築したいだけで、管理について心配したくないホームユーザーに適しています。
対照的に、マネージド10GBスイッチはより複雑で、ユーザーが設定を変更することができます。また、セットアップとメンテナンスにはスキルが必要です。ユーザーは、使用していないポートを無効にしたり、ネットワークへのアクセスを制限したり、速度を制限したり、トラフィックの優先順位をつけたり、パラメーターを調整したりすることができます。
" こちらもチェック - FS S5800-48T4S、48ポート イーサネット レイヤ3 10Gスイッチ
また、IPv6 ACL(アクセス・コントロール・リスト)などの機能を備えた10ギガビットスイッチは、家庭内ネットワークのセキュリティ強化に役立ち、各ネットワークユーザーのスイッチポートへのアクセスを個別に制御することが可能です。
PoE/非PoE
PoE技術は非PoE技術とは異なり、同じネットワークケーブル上で電力とデータ伝送をサポートすることができます。そのため、IP電話やセキュリティカメラなどを自宅に設置する場合は、10gb PoEスイッチが最適な選択肢となります。また、10gb PoEスイッチは柔軟性に優れているため、コンセントを考慮することなく、家のどこにでも簡単にエンドポイントを設置することができます。
" こちらもチェック - S5850-48S6Q、48ポート イーサネット レイヤ3 10Gスイッチ
スマートファン
家庭用の10ギガビットスイッチを選ぶには、スマートファンの設計も考慮する必要があります。この機能的なデザインは、優れた冷却性能と電力削減を保証するだけでなく、スマートファン搭載の10ギガビットスイッチからのノイズを心配することなく、あなたとあなたの家族に静かな環境を作り出します。
まとめ
現在、家庭内ネットワークでは非常に多くのデータやアプリケーションが稼動しており、トラフィックは確実に増え続けています。10gbスイッチを使って10G家庭内ネットワークを構築することは、ますますポピュラーになってきています。家庭内ネットワークに最適な10gbスイッチを選ぶには、現在のニーズと上記のポイントを考慮する必要があります。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日