モジュールの出力電力の測定方法
FS.comネットワーク機器専門通販サイト
専門家による無料相談・ビジネス向けネットワークスイッチ・即日発送・在庫充実
光モジュールを出荷する前に、信頼性の高い動作を提供できることを確認するために、出力電力、レシーバー感度、動作温度、バイアス電流などのトランシーバーモジュールのパラメーターのテストなど、いくつかのテストが必要です。たとえば、出力電力は、ネットワークスイッチに接続したときに光モジュールの正常な動作を確保するための重要なパラメーターです。ここでは、モジュールの出力電力の定義とその測定方法を紹介します。
モジュールの出力
出力パワーとは、モジュールのトランスミッターの平均光出力パワーを指します。出力電力の単位はW、mW、またはdbmです。
トランスミッタの出力電力は、モジュールの重要なパラメータであり、伝送距離に影響を与える可能性があります。出力電力が小さすぎると、モジュールの受信端での入力電力がモジュールの受信感度よりも小さくなるため、モジュールは通常、信号光を受信できません。出力パワーが大きすぎる場合、入力光パワーの範囲に応じて減衰器を受信端に追加できますが、それに応じて必要なバイアス電流が大きくなり、信号品質とモジュールの寿命に影響します。
波長、伝送速度、距離が異なるモジュールでは、出力が異なる場合があります。モジュールの出力電力が正常範囲内にあるかどうかを判断するには、4つの方法があります。
モジュールの出力電力を測定する4つの方法
1. スイッチを介したDDM情報の読み取り
DDMはDigital Diagnostic Monitoringの略で、送信および受信された信号のステータスに関する重要な情報をユーザーに提供します。モジュールの内部動作電圧、温度、受信機電力、送信機バイアス電流、および送信機電力をリアルタイムで監視することにより、このアプローチにより障害の分離とエラー検出を改善できます。
*モジュール光学系のDDM情報を表示するコマンドは、スイッチごとに異なる場合があります。操作前に仕様を参照してください。
図1. Ciscoスイッチに接続されたSFPトランシーバーの特定の情報
図1に示すように、SFPモジュールのTx電力(出力電力)は-3.55 dBmであり、アラーム範囲1 dBm〜-13.5 dBmに収まるため正常であることを示しています。
2.アイダイアグラム測定
出力光パワーはアイダイアグラムからも確認できます。以下は、 100G QSFP28 モジュールのアイダイアグラムテストです。
図2.アイダイアグラム測定プロセス
1. テストボードは、エラー検出器からの電気信号を光信号に変換し、モジュールに送信します。そして最後に、その信号はファイバーケーブルに沿ってオシロスコープに流れます;
2. エラー検出器は、アイダイアグラムが生成されるオシロスコープに同期クロック信号を送信します;
3. 光オシロスコープは、光モジュールと同じフィルタ速度と中心波長を設定するものとします。生成されたアイダイアグラム情報(出力光パワー、消光比など)がコンピューターに配信されます。
バイアス電流を調整して、テスト対象の100G QSFP28モジュールが通常の出力電力を維持できるようにします。
3. 光スペクトラムアナライザー
図3.光スペクトルアナライザーでテストされたQSFP-40G-ER4
1. 光モジュールに応じて、FC-LCおよびFC-SCコネクタから選択します;
2. シンプレックスファイバケーブルのFC側を光スペクトルアナライザの「光入力」インターフェイスに接続します;
3. シンプレックスファイバケーブルのLC側をトランシーバのTxインターフェイスに接続します;
4. 「自動」ボタンを押して、アナライザーにコアパラメーター(出力光パワーを含む)を読み取らせ、次に中心波長とサイドモード抑圧比(SMSR)を読み取ります; 図3は、テストされたもジュールの出力電力が2.8dBmであることを示しています。
5. 読み取りが終了したら、ケーブルとファイバモジュールを取り外します。
4. 光パワーメーター
図4.光パワーメーターによる光パワー測定
1. モジュールのファイバタイプ、コネクタ、中心波長を確認します;
2. 光パワーメーターの適合コネクタを選択します;
3. 最適な光ファイバケーブルを選びます;
4. ネットワークスイッチの電源を入れ、スイッチポートを通常の管理状態に維持します;
5. モジュールの中心波長に合わせてパワーメーターのテスト波長を変更します;
6. 光モジュールをスイッチのポートに挿入し、光ファイバーケーブルを介してトモジュールをパワーメーターのアダプターに接続します;
7. 画面で結果を読み取ります。「dBm/w」ボタンを押して、表示単位を変更します。
出力電力が異常な場合は、具体的な理由を見つけてください。ここに、異常な出力電力の原因と対策を示します。
異常出力の原因と対策
1. 光モジュール自体が破損してから交換します;
2. 光ファイバケーブルの端面またはモジュールの光ファイバインターフェイスが汚れた後、光ファイバークリーナーで清掃します;
3. 接続が不十分なため接続に失敗し、ステップごとにトラブルシューティングを行います。
結論
光モジュールのパラメーターテストは非常に重要であり、モジュールの出力パワーやその他の重要なパラメーターを確認できます。モジュールの出力パワーは、DDM情報の読み取り、アイダイアグラム測定、光スペクトラムアナライザー、光パワーメーターなどのさまざまな方法で取得できます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日