QSFP56とは?QSFP56 vs QSFP28 vs QSFP+の比較について
光伝送技術は常に革新を求め、進化し続けています。時代変化に伴うニーズの多様化に連れて、安定かつ安全の高速化したネットワークを構築するのは課題となります。それを実現するには高速な光通信をサポートする光トランシーバが欠かせません。その中から、異なる規格の光トランシーバが次々と世に出されました。
例えば、次世代ネットワークに向けた200G QSFP56光トランシーバが注目を集めています。200G高速光トランシーバとして、QSFP56規格とは?他のQSFP規格と比べて、物理的・機械的寸法は何が違うのか。QSFP56-DDとの関係とは?光トランシーバの種類について詳しく説明します。
200G QSFP56光トランシーバ
200Gイーサネット用にはQSFP56と呼ばれるフォームファクタが適用されます。既存のQSFP28光トランシーバと同じサイズ(幅18.4mm×長さ72mm×高さ8.5mm)です。QSFP56のインターフェスは1波長あたり100Gb/S PAM4を4レーンまたは4波長で束ねて伝送する方式で、SFPトランシーバーより広い帯域幅を持っています。
QSFP規格をベースにした40G QSFP+モジュールは、スイッチ、ルータ、メディアコンバータなどのネットワークデバイスとファイバケーブルとの相互接続を可能にします。そして、100G QSFP28モジュールは40G QSFP+モジュールと同じケーブル構造と高密度機能により、高速かつ低損失の100Gネットワークを構築することが可能です。それ以外、200G QSFP56、400G QSFP56-DDなどもあります。
4×50G 200GbEトランシーバーにQSFP56、200G QSFPといった名称があります。QSFP56光モジュールはQSFP28のフォームファクタ使用をそのまま使用し、伝送距離によって具体的な規格が決まっています。CR、SR、DR、FR、LRなどといった異なる規格は、短距離用マルチモードファイバ(OM3、OM4)と長距離用シングルファイバ(OS1、OS2)に対応できるように設けられました。
また、200GネットワークにおけるQSFP56 AOC(アクティブ光ケーブル)/DAC(ダイレクト接続銅線)の使用によって、全体の配線量が減り、敷設の時間節約・コストの削減も実現できます。後方互換性により、200G QSFP56を2チャネル×100G QSFP28、あるいは、4チャネル×50G SFP56に分割して、信号を伝送することが可能です。
QSFP56 vs QSFP28 vs QSFP+
前置された英字の表記(QSFP)から見れば、QSFP56、QSFP28、QSFP+、3つの規格は同じQSFPフォームファクターをベースにしたことが分かります。しかし、下記の図表に示すように、それぞれは異なる機能・性能・適合性を持っています。
規格名称 | 発表年 | 正式名称 | 電気的インターフェスのレーン数 | 光インターフェスのレーン数 | 通信速度 | 変調方式 | 回線速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QSFP+ | 2010 | Quad Small Form-factor Pluggable Plus | 4 | 4 | 10Gbps | NRZ | 40G |
QSFP28 | 2016 | Quad Small Form-factor Pluggable 28 | 4 | 4 | 25Gbps | NRZ | 100G |
QSFP56 | 2018 | Quad 50 Gigabits Small Form-factor Pluggable | 4 | 4 | 50Gbps | PAM4 | 200G |
QSFP56からQSFP56-DD(400G QSFP-DD)へ
QSFP56の代わりに、ニーズの急増に対応できる新規格であるQSFP56-DD(400G QSFP-DDとも呼ぶ)が湧き上がってきました。中のDDはDouble Densityの意味であり、倍密度を表すものです。400Gを実現するために、4レーンから8レーンまで増やし、いわゆる、4レーン×2列の50G-PAM4の電気的インターフェースを設けました。
さらに、400G QSFP56-DDポートはQSFPトランシーバと下位互換性があるため、QSFP56-DDポートに挿入されたQSFP56モジュールの正常な作動が可能です。次世代400Gネットワークの構築を実現するに当たって、QSFP56-DDのような下位互換性を備えた新規格の制定・普及は将来への道筋ではないでしょうか。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日