LANケーブル&光ファイバケーブルDIY-簡単な自作方法
光ファイバケーブルやLANケーブルはいきなりブチッと切れたり、不可抗力によって切断されたり、故障したりすることがあります。バックホウによる破損の場合、問題箇所を特定すれば故障を簡単に解消することができますが。モグラによる断線の場合、問題箇所を特定することは簡単ではありません。切断された箇所まで辿り着け、それを修理するのに様々な機械や設備が必要なため、金も結構かかりそうです。
以下でLANケーブル&光ファイバーの自作方法をご紹介します。
LAN光ケーブルの自作方法
ステップ1、光ファイバ保護融着スリーブを挿入
保護融着スリーブは接続点での露出させるファイバを守るために使用します。融着後では挿入できないので、忘れずに挿入してください。
ステップ2、光ファイバストリッパでファィバケーブルの被覆を除去する
切断された光ファィバケーブルの両端から光ファイバストリッパで心線の被覆を除去し、心線の一部を取り出します。
ステップ3、光ファイバの清掃
高純度(99.5%以上)のエチルアルコールを使用して、当てる位置を変えながら、ファイバの全周を丁寧に清掃します。
ステップ4、高精度光ファィバクリーバーでファィバケーブルを処理し、安定して良好な端面角を得る
接続不良の原因になりますので、切断したファイバの先端は、ぶつけたり触ったりしないようご注意ください。切断後のファイバ屑を散乱させないよう。
ステップ5、融着接続
融着接続機の操作手順に従い、融着作業を行います。
ステップ6、融着部補強
光ファイバ融着部にファイバ保護スリーブを被せ、加熱器上で心線補強を行います。心線移動時に光ファイバを曲げたり捻ったりしないように注意してください。破断の原因になります。
注意点: 光ファィバケーブルに対するOTDR測定を行う
最後はOTDRで光ファィバケーブルの光出力状態を測定することです。問題が起きない場合、もとどおりに戻せば修理作業完了となります。光ファイバーケーブルの正常動作をチェックするのもお忘れなく!
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日