リファレンスガイド:400Gネットワーク用のMTP/MPOケーブル
400Gスイッチが2018年の後半と2019年の初めに発売され、市場に参入されたことにより、400Gが2020年に実際に運用されると予想している人が多くなります。実際、データセンター市場のアナリストであるDell'Oroさんは、400Gスイッチポートの出荷数が2023年までに1500万に達することを予測しています。このトレンドに歩調を合わせて、多くのサプライヤーは、高性能400Gネットワークのニーズを満たすために、ケーブルコスト、接続密度の向上、ネットワーク設計の簡素化を考慮する必要があります。そのため、400G MTP/MPOケーブルがますます一般的になってきているのです。FSは、高性能な400Gネットワークのニーズを満たすMTP/MPOケーブル・ソリューションを提供しています。この記事では、具体的なケーブルの適用シナリオを説明します。
FS 400G MTP/MPOケーブルと400G 光トランシーバーの概要
400GbEの登場につれ、400G-SR8、400G-DR4、400G-FR4、400G-FR8、400G-LR8、400G-SR16など、複数のタイプの400G光モジュールが登場してきます。その中で、QSFP-DDとOSFPフォームファクターの400G-SR8、400G-DR4、400G-FR4モジュールは広く実証され、すでに市場の光モジュールベンダーから販売されています。
光トランシーバーの接続には、多芯のコネクタを持つMTP/MPOケーブルが使用されます。400G MTP/MPOケーブルの適用シーンは4種類あります。一般的なMTP/MPOパッチケーブルには、8芯、12芯、16芯があります。8芯または12芯のMTP/MPOシングルモードファイバーパッチケーブルは、通常、2つの400G-DR4光トランシーバーの直接接続に使用されます。16芯のMTP/MPOファイバーパッチケーブルは、400G-SR8光トランシーバーと200G QSFP56 SR4光トランシーバーの接続に使用でき、400G-8x50Gと400G-4x100Gトランシーバーの接続にも使用可能です。8芯MTP-4芯LCデュプレックスファイバーパッチケーブルは、400G-DR4光トランシーバーと100G-DR光トランシーバーを接続するために使用されます。
400Gネットワークアプリケーション向け 典型的なMTP/MPOケーブルソリューション
400Gデータセンターには、主に400G-400G、400G-4x100G、400G-2x200G、および400G-5x80Gとの4つのケーブル接続ソリューションがあります。上記の400Gモジュールと相応な光パッチケーブルを組み合わせることで、完璧な直接接続または相互接続が実現できます。このセクションでは、FS 4つのシナリオの直接接続MTPケーブルソリューションを紹介します。
400G-400G直接接続
-
400G-DR4 OSFP/QSFP-DDから400G-DR4 OSFP/QSFP-DD へ
-
8芯/12芯 MTP/MPOケーブル、最大500m
400Gの短・中距離直接接続は、通常、8芯/12芯のMTPパッチケーブルと400G-DR4 OSFP/QSFP-DDモジュールで構成されています。「DR4」の「DR」はシングルモードファイバを使用した500mリーチを意味し、「4」は4x100 Gbps光チャネルがあることを意味します。1つの光チャネルには2本のファイバが必要なので、400G-DR4モジュールに8芯または12芯のMTPケーブルを使用して、直接接続を実現できます。8芯MTPケーブルでは、ファイバの使用率は100%ですが、12芯MTPケーブルでは、4芯はまだ使用されない状況です。400G QSFP-DDモジュールを例にとると、次の図は400G DR4直接接続用のMTPケーブルを示しています。
番号 | 製品 | 説明 |
---|---|---|
① | 400G DR4 QSFP-DD | 汎用互換400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOMトランシーバー |
② | 8芯/12芯 MTPケーブル | OS2 シングルモードエリートトランクケーブル、12芯、タイプB、プレナム(OFNP) |
-
400G-SR8 OSFP/QSFP-DDから400G-SR8 OSFP/QSFP-DD へ
-
16芯 MTP/MPOケーブル、最大100m
400G-SR8トランシーバーは、16芯のMTPケーブルの使用が必要です。「SR8」の「SR」はマルチモードファイバを採用した100mリーチを表し、「8」はそれぞれが50Gbpsで動作する8つの光チャネルがあることを意味します。一般的に、400G-SR8モジュールは、直接接続に100%のファイバ使用率の16芯MTPケーブルを使用します。これらの400G-SR8モジュールの主な使用者は、北米と中国で非常に大規模なクラウドサービスプロバイダーになると予想されています。
番号 | 製品 | 説明 |
---|---|---|
① | 400 SR8 QSFP-DD | 汎用互換400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOMトランシーバー |
② | 16芯 MTPケーブル | OM4 マルチモードエリートトランクケーブル、16芯、プレナム(OFNP)、マゼンタ 、850/1300nm |
400G-2x200G直接接続
-
400G-SR8 OFSP/QSFP-DDから2x200G-SR4 QSFPへ
-
16芯MTP変換ケーブル、最大100m
バックボーンおよびいくつかのより複雑なメトロポリタンエリアネットワークでは、シングルキャリア400Gテクノロジーと比較して、デュアルキャリアテクノロジー(2x200G)を採用してチャネル間隔を圧縮します。なぜならば、400G-2x200G直接接続は伝送距離を延長してスペクトル効率を向上させ、最小の帯域幅リソースで400Gバックボーンネットワークを展開するのに役たつためです。
この場合、両端にMTPコネクタが付いたMTP変換ケーブルが必要です。このタイプのケーブルでは、1つの400G OFSP/QSFP-DDモジュールと2つの200G QSFP56モジュールを直接接続できます。
番号 | 製品 | 説明 |
---|---|---|
① | 400 SR8 QSFP-DD | 汎用互換400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOMトランシーバー |
② | 200G SR4 QSFP56 | OM4 マルチモードエリートトランクケーブル、16芯、プレナム(OFNP)、マゼンタ 、850/1300nm |
400G-4x100G直接接続
-
400G-DR4 OSFP/QSFP-DDから4x100G-DR QSFPへ
-
8芯MTP/MPOトランクケーブルと4芯LCデュプレックス パッチケーブル、最大500m
400G-4x100Gのアーキテクチャは、100Gbpsで4つの波長を使用します。ただし、現在の100Gテクノロジーは4x25G設計に基づいており、400Gに拡張することはできません。PAM4テクノロジーだと、チャネルあたり100Gbpsを達成するために採用されるため、4x100Gアグリゲーションによって全体として400Gbpsの速度を達成することはできます。MTPケーブルを使用すると、400G帯域幅を複数の100Gまたは40Gデータストリームに分割できます。
400Gから4x100Gへの移行シナリオでは、ファイバーラックマウント筐体に収納された8芯MTP-LCカセットを採用してMTPからLCへの伝送を実現し、8芯MTP/MPOトランクと4-LC二重パッチケーブルで両ポートを接続しています。
番号 | 製品 | 説明 |
---|---|---|
① | 400G DR4 QSFP-DD | 汎用互換400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOMトランシーバー |
② | 100G DR QSFP28 | 汎用互換 100GBASE-DR QSFP28 シングルラムダ 1310nm 500m DOM トランシーバー |
③ | 8芯 MTPケーブル | MTPタイプBプレナム(OFNP)OS2 9/125シングルモードエリートブレイクアウトケーブル 1310/1550nm |
④ | FHD MTP®-8カセット | 8芯 OS2シングルモード、ユニバーサル極性、MTP®ー4x LCデュプレックス(青)、最大0.35dB |
⑥ | FHD 高密度 1U 光エンクロージャー | FHD高密度1Uラックマウントエンクロージャ、無負荷、ツールレスでトップカバーが取り外し可能、FHDカセットまたはパネルを最大4個収納可能 |
400G-8x50G直接接続
-
400G-SR8 OFSP/QSFP-DDから8x50G-SR SFPへ
-
16芯MTP変換ケーブルとLCデュプレックスパッチケーブル、最大500m
400Gの急速な発展により、あまり人気のない50G市場がある程度促進されました。50GbEは、今後の400G(8x50G)ネットワークに適応するように拡張できるテクノロジーも提供するためです。8つの50Gチャネルは、PAN変調を通じて40Gbps集約光リンクをサポートできます。
このシナリオの例では、MTPカセットが中央に位置し、16芯MTP変換ケーブルとLCデュプレックス光パッチケーブルを接続して、400G-8x50G直接接続を実現できます。
番号 | 製品 | 説明 |
---|---|---|
① | 400G DR4 QSFP-DD | 汎用互換400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOMトランシーバー |
③ | 16芯 MTPケーブル | 汎用互換 100GBASE-DR QSFP28 シングルラムダ 1310nm 500m DOM トランシーバー |
④ | FHD MTP®-24カセット | MTPタイプBプレナム(OFNP)OS2 9/125シングルモードエリートブレイクアウトケーブル 1310/1550nm |
⑥ | FHD 高密度 1U 光エンクロージャー | 8芯 OS2シングルモード、ユニバーサル極性、MTP®ー4x LCデュプレックス(青)、最大0.35dB |
400Gネットワーク用のMTPケーブルシステムへのスケーリング
400Gは、多くの高性能および高密度ネットワーク環境でますます一般的になっています。400Gネットワークの普及により、MTPケーブルは、一般的なケーブルソリューションとしてデータセンターで広く使用されています。弊社は常に主導的な立場にあり、スムーズな400GbE接続または400G-4x100G、400G-2x200Gおよび400G-5x80G移行を実現するために、関連するさまざまな400G MTP製品を提供しております。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日