パワーオーバーイーサネットの市場動向とPoEアプリケーション
PoEとは何ですか?PoE(Power over Ethernet)は、単一の イーサネットケーブルを介してPoE対応デバイス(PDとも呼ばれる)にデータ接続と電力を提供する技術です。長年にわたって、低メンテナンス、低コスト、ダウンタイムの短縮、簡単なインストールが特徴で、パワーオーバーイーサネット市場のニーズは急激に増加しています。急成長するPoEソリューション市場とともに、パワーオーバーイーサネットアプリケーションもあらゆる場所に浸透しています。
関連商品:S3150-8T2FP(8xPoE+ポート @130W、2x1Gb SFP)|23,587円
パワーオーバーイーサネット市場の概要
2016年から2022年までのイーサネット市場予測の世界的な力によると、グローバルPoE市場は13%のCAGR(複合年間成長率)で成長し、2022年末までに10億米ドルの市場規模に達すると予測されています。このようなグローバル市場では、北米が主導的役割を果たし、ヨーロッパとアジア太平洋地域がそれに続きます。
パワーオーバーイーサネット市場:セグメント & タイプ
機能に従って、PoE市場はさまざまなセグメントにさらに細分化できます。
タイプ: PoEタイプに関しては、電源供給機器(PSE)と受電装置(PD)があります。技術的には、PoEスイッチ などのPSEを使用して、VoIP電話などのPDを接続し、電力とデータを同時に供給します。PSEを使用すると、PDごとに個別の電源装置を用意する必要が大幅になくなります。
ポート: IEEE802.3afやIEEE802.3atなどのイーサネット標準規格に基づいて、市場ではPSEポートごとに最大15.4W、最大30W、最大60W、最大100Wという4種類のPoEワット数が利用可能です。PoE規格と消費電力に関する詳細情報を取得するにはパワーオーバーイーサネット(PoE)とネットワークにPoEを追加する方法をご覧下さい。
デバイス: 幅広いアプリケーションを実現するために、PoEデバイスは常にアップグレードを続けています。パワーオーバーイーサネットスイッチ、PoEインジェクター、IPカメラ、VoIP電話、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)などのPoEデバイスは、人気の高い5つのデバイスです。Dell'Oro Groupのイーサネット電源市場の予測によると、WAPやPoE照明などのPoE機器は、今後10年間でPoE業界の2つの原動力になります。
アプリケーション:あらゆる種類のPoEアプリケーションで、接続性、アクセス制御とセキュリティ、照明制御、インフォテインメントがPoEの最大4つの市場シェアを占めています。
エンドユーザー: PoEエンドユーザー市場には、産業、商業、住宅市場があります。これら3つの市場では、エネルギー、石油、ガス、通信、自動車、輸送業界向けのPoEソリューションのニーズが高まっており、産業用PoE市場は2025年までに約40%のシェアを占めると予想されます。
エンドユーザーベースのPoEアプリケーション
上記の紹介で述べたように、パワーオーバーイーサネット市場には産業、商業、および住宅のエンドユーザータイプがあります。特定のエンドユーザータイプを考慮すると、PoEアプリケーションには違いがあります。
住宅用PoEアプリケーション
近年、家庭用のPoEデバイスは、PoEスマートホームの登場により新しいアプリケーションの段階に入りました。家庭のPoEデバイスを接続することにより、PoEスマートホームは集中管理を可能にします。
たとえば、マネージドPoEスイッチをPoE LEDライトやワイヤレス通信モジュールなどの他のスマートホームアクセサリーと接続することにより、PoE照明ネットワークを構築できます。そのネットワーク内で、ユーザーはLED照明システム全体を動的に監視および制御できます。
商用PoEアプリケーション
一般に、オフィス、小売、およびヘルスケアは、PoE商業分野の上位3位の貢献者です。PoEスマートホームと同様に、PoEスマートオフィスビルもPoE市場で最も普及しているパワーオーバーイーサネットソリューションの1つです。特にIEEE802.3bt規格の場合、PoEオフィスネットワークには、より多くの電力消費デバイスを使用できるようになりました。
たとえば、PoEプラスプラス(PoE++)ネットワークでは、イーサネットスイッチの電力は、ポートごとに最大100Wの最大電力を提供できます。その場合、デジタルサイネージディスプレイ、POSシステム、LCDテレビ、コンピューターモニターなどのオフィスビルで一般的に使用されるPoEデバイスを接続して、PoEスマートビルディングを構築できます
産業用PoEアプリケーション
産業環境、特に製造分野では、産業オートメーションは圧倒的なトレンドとなっています。その傾向に伴い、PoE産業用アプリケーションは、PoE市場で競争力を維持するためにペースを加速しています。
センサーやIPカメラなどのPoEデバイスを使用して、管理者が製造現場を観察し、自動化された機器や従業員の行動を監視できます。これらのPoEデバイスを使用すると、メーカーの運用コストと管理時間を大幅に削減できます。
結論
PoEアプリケーションに対する高まる需要に対応するため、パワーオーバーイーサネットの市場シェアは、予測される期間内に増加すると予想されます。PoEテクノロジーは、同じネットワークケーブルを介してデータと電力を同時に送信できるため、住宅ユーザーと商業ユーザー、および産業ユーザーに大きな利便性をもたらします。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日