FSパンチダウンツール:ネットワーク配線をより簡単に
パンチダウンツールは、クローンツールとも呼ばれ、小型ですが、ネットワーク技術者が電話、コンピュータ、および各種オーディオ・ネットワーク配線を設置するための主要ツールです。パンチダウンブロック、パッチパネル、Keystoneモジュール、表面実装用圧接コネクタ(IDC)にケーブルを挿入し、イーサネットケーブルを終端するために広く使用されます。ワイヤーを挿入して耐腐食性の終端処理を行い、余分なワイヤーを切り落とすことで、より少ない労力で迅速かつ正確な接続を実現します。
パンチダウンツールの共通機能
一般に市販されているパンチダウンツールには、標準インパクトツール、汎用自動インパクトツール、耐腐食性終端工具があります。一般的なパンチダウンツールは、ハンドル、内部スプリング機構、および取り外し可能なスロット付きブレードで構成されています。パンチダウンツールは通常6~8インチの長さで、片方の端に刃が付いています。ツールの上部と下部は通常、異なる色になっており、ユーザーがどちらの側で電線を切断するかを識別できるようになっています。ほとんどのモデルには、交換可能なブレードと圧力調整ネジまたはノブがあります。
パンチダウンツールの寸法は、標準化されていませんが、ある工具は5.35インチ x 1.06インチx 1.06 インチの寸法です。また、5.25インチx 1.26インチ x 1.26 インチ、7.00 インチx 2.02 インチx 2.02 インチなどのものもあります。重さもサイズによって異なりますが、使い方は同じです。
イーサネットケーブル用パンチダウンツールの替刃の種類
イーサネットケーブルのパンチダウンツールには、様々なコネクタに対応するために、110および66ブレードの2種類のブレードがあります。
66パンチダウンブロック
66ブロックは、電話システムでワイヤのセットを接続するために使用されるパンチダウンブロックの一種です。66ブロックの各列は、1組の電線を別の組に接続するように設定されていますが、どの組のクリップを使っても、どの2本の電線を接続することができます。
66パンチダウンブロックは、電話システムでワイヤのセットを接続するために使用されるパンチダウンブロックの一種で、 A、B、M の 3 つのサイズで製造されています。A と B には各列に 6 つのクリップがあり、M には 4 つしかありません。Aブロックはすでに何年も前に廃止されました。Bブロックは主に分電盤で使用され、複数の接続先(多くの場合1A2キーテレホン)を同じソースに接続する必要があります。Mブロックは、このような分電盤に1台の機器を接続するためによく使用されます。
66パンチダウンブロックは、22~26AWGの銅単線を成端するように設計されています。オス端の25ペアケーブルに素早く接続できるRJ-21メスコネクタであらかじめ組み立てられています。これらの接続は、ブロックと顧客構内設備(CPE)の間で行われます。
110パンチダウンブロック
66ブロックの更新版として、110パンチダウンブロックは、電話システム、データネットワーク配線、および他の低電圧ケーブリングアプリケーション用の配線を接続するために使用される接続管理システムの中核部分です。110配線ブロックは難燃性、射出成形プラスチックで、基本デバイスを行い、終端ケーブルシステムはその上に接続されています。
110パンチダウンブロックは22から26ゲージのソリッドワイヤー用に設計されています。これは、cat5eパッチパネル、cat6パッチパネル、RJ-45ジャックに使用されるターミネーションです。また、小型の66ブロックと同じサイズのブロック型ターミネーションに成形されます。また、110パンチダウンブロックは、500MHz(1gb/s)以上の帯域幅に対応するように設計されています268KHz以上のサンプルレートのAES/EBUデジタルオーディオだけでなく、ギガビットネットワークやアナログオーディオでも使用可能です。110型配線ブロックシステムは、簡単に配置換えができるクイックフィットプラグホップループを使用しているので、非専門家と技術者の管理システムに便利なクロスコネクトを提供します。
ネットワーク配線をより簡単に:パンチダウンツールの使い方
イーサネットケーブルの修理や設置の際には、どうしても配線を切断したり配置したりする必要があります。ワイヤが露出していると危険であり、接続が壊れる可能性があります。そのため、パンチダウンツールはワイヤーが安全であることを確認する必要があります。
以下にパンチダウンツールの使用手順をご紹介します。
step1:ケーブルの被覆を剥く
注意すべきなのは、ケーブルの先端を必ず6cmほど残しておくことです。ケーブルストリッピングツールまたはモジュラークリンピングツール にケーブルを挿入し、数回回転させます。その後、ジャケットを剥きます。
step2:ワイヤーを露出
ケーブルの被覆を取り除くと、数インチのケーブルが露出します。次に、ケーブルの中心から電線ペアを静かに引き離し、扇形になるようにします。反時計回りにねじりながら、電線ペアを切り離します。
step3:ケーブルのワイヤーをジャックに入れる
ジャックの上部から保護カバーを取り、ケーブルをジャックのブロックにセットします。AまたはBの構成に合うように、それぞれの導線を別々のスロットに挿入してください。導線は、ジャックの外に出ている必要があります。
step4:導線の終端処理/ワイヤー終端供給
パンチダウンツールで、導線に押し付けて切断します。刃の角度をつけた部分が、ジャックの長い丈夫な面に接触するようにします。また、切断された電線がジャックと同一平面上にあることを確認します。
step5:ワイヤーを検査
各ワイヤーを確認し、ジャックの側面からはみ出しがないことを確認します。また、ケーブルジャケットの端が、ジャックの根元と先ほど終端処理したワイヤの近くにあることを確認してください。ワイヤーはしっかりと固定されているはずです。もし、ワイヤーが横から飛び出していたら、ワイヤーカッターで、ジャックと同じ高さになるように、慎重にワイヤーを切り取ってください。
step6: ジャックにダストキャップをかぶせる
ダストキャップをはめ込み、ワイヤーを保護します。これで接続が確実になり、ワイヤーに負担がかかるのを防ぐことができます。ダストキャップの取り外しも簡単です。側面のくぼみにマイナスドライバーを差し込み、ダストキャップを弾き飛ばすだけです。
注:ダストキャップをジャックに戻さない場合、ワイヤーが正しく装着されていない可能性があります。再度、ワイヤーを確認し、しっかり固定されているか、切り取られているかを確認した方がよいでしょう。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日