40G QSFP+光モジュール:仕様・規格を紹介
40Gイーサネットテクノロジーが、新しく登場した25Gイーサネットと比較して成熟していることは否定できません。また、市場には40Gアプリケーションに関連するさまざまなタイプの製品があります。そのため、一部のネットワーク管理者は、データセンターで安全で信頼できる選択肢として40Gイーサネットネットワーキングを採用する傾向があります。40Gイーサネットの重要なコンポーネントの1つとして、40G QSFP+光モジュールは避けられないほど魅力的です。それでは、QSFP+光モジュールとは何ですか? また、40G QSFP+と40G CFP光モジュールの違いは何ですか?
関連商品:40GBASE-LR4 QSFP+|31,827円
40G QSFP+光モジュールWiki
QSFP+光モジュールとは何ですか?
QSFP(quad small form-factor pluggable)の進化として、 QSFP+ モジュールは、40Gbps速度で使用されるコンパクトでホットプラグ可能な光モジュールです。SFF-8436およびQSFPマルチソースアグリーメント(MSA)に準拠しています。40Gbpsの集約帯域幅をサポートするために、各方向に4つの独立した10Gbpsデータレーンがあります。QSFP+は、40GBASE-Xイーサネット、10GBASE-Xイーサネットへのブレークアウト、データセンター集約およびバックプレーンアプリケーション、およびデータコムスイッチとルーター接続で広く使用されています。次の図は、QSFP+の寸法を示しています。
Figure 1: QSFP+ mechanical dimensions
QSFP+光モジュールのインターフェースは何ですか?
QSFP+光モジュールは、QSFP+ポート(およびQSFP28ポートの一部)にインストールするように設計されており、QSFP+コネクターを介したネットワークへの40GBASE-Xインターフェースを可能にします。一般に、40G QSFP+光モジュールのインターフェイスは、デュプレックスLCまたはMTP/MPOのいずれかです(以下の概要では「MTP」と略します)。2つのインターフェイスには明確な違いがあります:伝送距離、ケーブルタイプ、4x10G接続の可用性などです。2つのインターフェイスの分析と比較の詳細については、 40G QSFP+ MTPと40G QSFP+ LC光モジュールをご覧ください。
Figure 2: QSFP+ interfaces: MTP vs LC
QSFP+光モジュールの種類
現在、さまざまな40G光モジュールが市場で入手可能です。これらの異なるタイプを区別し、ニーズに合った適切なタイプを選択することは非常に重要です。9つの一般的なタイプのQSFP+光モジュールが、それぞれ後続の段落で紹介されます。
パラレルMTPインターフェイスを備えたQSFP+光モジュール
4つの光モジュール、40GBASE-SR4、40GBASE-CSR4、40GBASE-PLRL4、および40GBASE-PLR4が1つずつ導入されます。すべての光モジュールはMTPインターフェースで接続されており、単一のQSFP+インターフェースから4つの10GbEポートを必要とするシナリオで使用できます。
40GBASE-SR4
40GBASE-SR4は、おそらく近距離伝送用の最も人気のある40G光モジュールです。マルチモードファイバを介して動作し、そのリンク長はOM3で100 m、OM4で150 mに達することができます。40GBASE-SR4光モジュールには10Gの4つの送信レーンと4つの受信レーンがあり、40G信号の送信と受信の組み合わせを実現できます。
40GBASE-CSR4
SR4のアップグレードバージョンとして、40GBASE-CSR4光モジュールは、40GBASE-SR4と同じ原理を共有しており、両方の光モジュールにMTPインターフェイスがあります。さらに、40GBASE-CSR4は、MTPメスコネクタを備えた12芯パラレルケーブルを介した40G光リンク、または4つの10GBASE-SRインターフェイスへの接続用のパラレルデュプレックスファイバブレークアウトケーブルを備えた4x10Gブレークアウトモードでも使用できます。違いは、CSR4がより長いデータの送信をサポートできることです。OM3では最大300m、OM4では400mです。
40GBASE-PLRL4
QSFP+ PLRL4は、「QSFP+パラレルLRL4」を指します。一般に、デジタルデータ送信は、シリアルモードまたはパラレルモードの2つの基本モードで発生します。簡単に言えば、複数のビットが同じケーブル内の異なるチャネルで同時に送信されます。SR4およびCSR4光モジュールと同様に、40GBASE-PLRL4光モジュールもMTPコネクタと組み合わせたパラレル伝送を使用します。前の2つの光モジュールとは異なり、40GBASE-PLRL4はSMFで最大1 kmまたは1.4 kmの長距離伝送をサポートできます。
40GBASE-PLR4
40GBASE-PLR4光モジュールは、MTPコネクタで終端し、パラレル伝送を実現します。さらに、40GBASE-PLRL4、40GBASE-PLR4などは、4×10Gモードとシングルモードファイバー用のファイバーブレークアウトケーブルを使用して、4つの個別の10G-LR接続をサポートできます。40GBASE-PLRL4のような長いデータ伝送用に設計されているため、40GBASE-PLR4のリンク長は最大10 kmに達します。
デュプレックスLCインターフェイスを備えたQSFP+光モジュール
次に、40GBASE-BiDi、40GBASE-UNIV、40GBASE-LR4、40GBASE-LR4L、および40GBASE-ER4を順番に示します。それらはすべてLCコネクタで動作します。ただし、短距離でMMFを介してデータを送信するのは40GBASE-BiDiのみです。
40GBASE-BiDi
40GBASE-BiDiには、LCコネクタを備えた1本のデュプレックスMMFケーブルで全二重40Gトラフィックを送信する独自の機能があります。つまり、QSFP+ BiDi光モジュールは、1組のMMFケーブルで40G接続をサポートし、ファイバーを追加せずに10G(10GBASE-SR)と同じインフラストラクチャを使用して40Gを展開できます。40GBASE-BiDi光モジュールは、OM3で100メートル、OM4で最大150メートルに到達できる短距離光光モジュールです。
40GBASE-UNIV
この光モジュールは、光モジュールへのソフトウェア/ハードウェアの変更やネットワーク内の追加ハードウェアを必要とせずにMMFとSMFの両方で動作できるため、「ユニバーサル」と呼ばれます。したがって、追加のコストと展開時間が節約されます。40GBASE-UNIV光モジュールには、光モジュール内で多重化された10Gの4チャネルがあり、2本のファイバ上で集約40G信号を送受信します。OM3およびOM4ファイバー上で同じ伝送距離(150m)をサポートでき、シングルモードファイバーケーブルで最大500 mから2 km(異なるベンダーによって異なる)のリンク長を実現できます。
40GBASE-LR4
広く使用されている光モジュール40GBASE-SR4は短距離伝送に使用されますが、反対に40GBASE-LR4光モジュールは長距離データ伝送に使用されます。このQSFP+タイプのリンク長は、デュプレックスLCコネクタ付きのシングルモードファイバーケーブルを介して最大10 kmです。40GBASE-LR4は、各レーンに単一のファイバーストランドを使用する代わりに、4つの送信レーンを1つのファイバーストランドに多重化し、4つの受信レーンを別の単一のファイバーストランドに多重化します。
Figure 3: The working principle of 40GBASE-LR4 transceivers
40GBASE-LR4L
40GBase-LR4L、つまり40GBase-LR4 Liteは、40GBase-LR4と同じ基本を備えています。どちらもシングルモードファイバーケーブルを介した長距離40Gデータ伝送に使用されます。主な違いは、LR4L光モジュールが伝送距離で最大2 kmにしか到達できないことです。
40GBASE-ER4
導入される最後のQSFP+光モジュールは、デュプレックスLCコネクタを備えたSMFで最大40 kmのデータの最長伝送距離を処理できます。前述の40GBASE-LR4と同じ動作原理があります。
明確な図と比較については、以下の表を参照してください。
仕様・規格 |
コネクタ |
タイプ |
波長 |
最大通信距離 |
他の読み方 |
SR4 | Parallel MTP |
MMF |
850nm |
100m@OM3 150m@OM4
|
iSR4 |
CSR4 | MMF |
850nm |
300m@OM3 400m@OM4 |
XSR4/ESR4/ SR4E/eiSR4 | |
PLRL4 | SMF | 1310nm |
1km or 1.4km |
PIR4/LRL4 | |
PLR4 | SMF | 1310nm | 10km | N/A | |
BiDi | Duplex LC | MMF | 832nm-918nm |
100m@OM3 150m@OM4 |
SR-BD/SR-BiDi |
UNIV | MMF/SMF | 1310nm |
150m@OM3/OM4 MMF 500m to 2km SMF |
LX4/LM4 | |
LR4L | SMF |
1310nm |
2km | IR4 | |
LR4 | SMF | 1310nm | 10km | N/A | |
ER4 | SMF | 1310nm | 40km | N/A |
40G QSFP+と40G CFP:違いは何ですか?
40G CFPとは何ですか?
プラグ可能なCフォームファクタの略であるCFPは、MSAに準拠しており、高速デジタル信号の伝送用の共通フォームファクタを生成します。この標準は、主に100ギガビットイーサネットシステム用に設計されましたが、40 GbEもサポートできます。40G CFP光モジュールには主に3つのタイプがあります。40GBASE-SR4CFPは、MTPコネクタを備えたOM4 MMFでの150m伝送に適用されます。40GBASE-LR4 CFPは、SCデュプレックスコネクタを使用したSMFでの10 km伝送用に設計されており、40GBASE-FR CFPは、SCデュプレックスコネクタを使用したSMFでの2 km伝送に使用されます。次の図は、CFPの寸法を示しています。
Figure 4: CFP mechanical dimensions
QSFP+とCFPの違いは何ですか?
第1に、CFP光モジュールは視覚的に非常にサイズが大きいため、スタッキングやギャングをサポートしませんが、価格が高くなります。CFP光モジュールのインターフェイスはMTPまたはSCデュプレックスであり、QSFP+光モジュールのMTPまたはLCインターフェイスとも異なります。また、40G CFP光モジュールのタイプは比較的限られているため、さまざまな距離に対するユーザーの多様な要求を満たすことはできません。つまり、QSFP+はサイズが小さく、比較的安価であり、40G CFPと比較して高い柔軟性と幅広いアプリケーションを備えています。
概要
研究が示すように、通信ネットワークでは、元の10Gから40G、さらには100Gへの光伝送帯域幅のアップグレードが急務となっています。40G QSFP+光モジュールは、高密度、費用対効果、低電力の40Gデータ伝送を保証し、明るい未来をリードします。QSFP+とは何か、40G QSFP+光モジュールのインターフェース、タイプ、およびアプリケーションを理解することは、データファシリティに最適化された光モジュールを選択する前の主要なタスクです。このペーパーが40G QSFP+および40G CFP光トランシーバモジュールについてのインスピレーションを与えることを願っています。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日