サーバー管理:ビジネスの安全性を確保するためのヒント
サーバー管理は、規模の大小にかかわらず、企業のITチームにとって最も複雑な課題の1つです。サーバーの配備やパッチの管理から、変更の追跡、設定、テストに至るまで、サーバー管理に関わる膨大な量の日常的タスクは、経験豊富なITプロでさえも圧倒してしまいます。
このガイドでは、今日のサーバー技術、セキュリティ上の懸念、便利なソフトウェアツールの観点から、より良いサーバー管理の方法を探り、ビジネスをサポートする適切なサーバー監視ソフトウェアを持つことの重要性を選択する方法を説明します。
サーバー管理の定義
サーバー管理とは、サーバー・インフラを管理し、さまざまなツールや方法論を使って継続的に監視することで、そのパフォーマンスを監督する行為と定義されます。サーバーが最高のパフォーマンスレベルで確実に動作するために必要な監視とメンテナンスのすべてを含み、ハードウェア、ソフトウェア、セキュリティ、バックアップの管理も含まれます。サーバー・パフォーマンス管理は、ビジネス・クリティカルなアプリケーションの俊敏性を高めるのに役立ち、物理サーバーと仮想サーバーの両方のパフォーマンスを最適化することを目的としています。
サーバー管理に関するヒント
サーバー管理が企業に与える全体的な影響は非常に包括的です。この広範な概念の中の重要な要素のいくつかを詳しく見てみましょう。
ハードウェア管理
ハードウェアのパフォーマンスを維持することは、効果的なサーバー管理の基本です。信頼性の高いハードウェアがなければ、ビジネスの生産性に影響を及ぼす可能性があります。そのため、サーバー管理戦略の一環として、綿密に監視・管理すべき重要なハードウェア要素がいくつかあります。
中央処理装置(CPU):サーバーのCPUは頭脳の役割を果たし、プログラムを実行するためのすべての計算を行います。CPUは多用されるため、ITチームは動作速度低下やシステム・クラッシュを避けるため、常に動作状況を監視する必要があります。CPUを管理する場合、CPUのアップグレードを検討することができます。あるいは、他の資産からCPUリソースを追加したり、リソースを占有するプロセスを停止したり、システム全体のパフォーマンスを微調整してCPU負荷を軽減することもできます。
''その他の関連記事- サーバーCPUとは何ですか?
CPU温度:サーバーは稼働中に大量の熱を発生し、マシン全体の故障を引き起こし、悲惨な結果をもたらす可能性があります。サーバーには冷却システムと温度計が内蔵されているため、遠隔地であってもサーバーの管理が容易になります。温度が高くなりすぎた場合、IT技術者はハードウェアをシャットダウンし、熱が臨界レベルに達する前に状況を把握することが可能になります。
ランダムアクセスメモリ(RAM):サーバーのワーキングメモリーとしてのRAMは、高速処理とキャッシュに使用される一時記憶装置です。サーバーのRAMが多ければ多いほど、潜在的なパフォーマンスが向上します。RAMの使用状況を常に確認し、容量に近づいたら増設を検討する必要があります。
ハードドライブ:ハードディスクとも呼ばれるハードドライブは、サーバーに永続的なストレージを提供します。ハードディスクが最大容量に近づくと、パフォーマンスが低下することがあります。ハードディスク・ドライブのストレージ容量を管理し、容量がいっぱいになったら新しいドライブを追加したり、不要なデータを削除したりする必要があります(またはクラウド・ストレージ・ソリューションを選択します)。
動作環境:サーバーが設置される動作環境は、適切な温度と湿度を維持し、放熱のための空気循環を維持する必要があります。サーバールームは、サーバーのパフォーマンスと信頼性を最高にするために最適な冷却を可能にする必要があります。
''その他の関連記事- サーバー冷却技術とは何ですか?
ソフトウェア管理
ハードウェアと同様に、サーバー管理に属するサーバーソフトウェアも監視と定期的なメンテナンスが必要です。パフォーマンスの低下はシステム全体の足を引っ張る可能性があり、IT環境でソフトウェアがどのように管理されているかを理解することで、パフォーマンスの問題を特定し、解決することが容易になります。以下では、サーバーの設定、監視、セキュリティの3つの側面から詳しくご紹介します。
サーバーの設定と構成
サーバーを手に入れたら、最初にしなければならないのはセットアップです。オンプレミスのサーバーの場合、通常はハードウェアを入手した後、OSと必要なソフトウェアをインストールします。クラウドサーバーであれば、OSはすでにインストールされています。これらのサーバーOSのほとんどには、利用するためにオンにしなければならないサービスが組み込まれています。さらに必要なものがあれば、それをインストールする必要があります。インストールが完了したら、ネットワークに追加します。
サーバー設定はセットアップの次のステップです。サーバーをセットアップすると、デフォルトの設定になります。そのため、必要に応じて設定を変更する必要があります。サーバーの設定が終われば、サーバーは必要に応じて機能するようになります。
サーバー監視
監視はどのようなシステムにとっても重要で、特にサーバーにとって大切です。サーバー監視とは、サーバーの活動を監視することです。サーバー監視ツールを設定し、サーバーの健全性、パフォーマンス、障害などの監視を開始することができます。監視は、サーバーを可視化するために非常に重要です。問題や改善の余地を特定するのに役立ちます。サーバーのさまざまなパフォーマンス指標を監視することで、パフォーマンスの問題を特定できることは明らかでしょう。原因が特定され、解決策が見つかったら、サーバーのパフォーマンスを改善するために変更を加える必要があります。
サーバーセキュリティ
セキュリティはITのあらゆる側面で重要な関心事であり、サーバー管理は内部から安全なネットワークを維持することにつながります。サーバーが安全でなければ、ネットワーク全体とアプリケーションが数秒で停止する可能性があります。
セキュリティ・ポリシーは組織によって異なりますが、ほとんどのユースケースにはいくつかの標準的な考慮事項があります。
また、ソフトウェア管理の基本的なベストプラクティスを利用することも重要です。すべてのファームウェアとソフトウェアを最新の状態に保ち、ファイアウォールを設定して不正なネットワークトラフィックをブロックします。また、パスワード・ポリシーによるアクセス制御を実施し、機密データを暗号化し、必要に応じてSIEMツール、ログ、SOC監視を導入するのも良い方法です。
上記の方法は、セキュリティの抜け穴をうまく回避し、ネットワーク攻撃者がこれらの抜け穴を悪用してネットワークに侵入し、予測不可能な損害を与えるのを防ぐことができます。
バックアップ
セキュリティと事業継続性を確保する鍵は、定期的なバックアップとバックアップ・テストです。災害やランサムウェア攻撃によるデータ損失は、ほとんどの組織を屈服させる可能性があります。このような場合、堅牢なバックアップ・ソリューションが救世主となります。1台のサーバーが故障しても、トラフィックを処理できるサーバーのコピーを持つことができますが、特に単一障害点がある場合は、頻繁なバックアップも重要です。
サーバーには、停電時にデータが失われないように、サージ保護、パワーコンディショニング、非常用電源を内蔵した無停電電源装置(USP)などの電源バックアップ機能も搭載することが望ましいです。
最適なサーバー管理ツール
サーバー管理ツールは、様々なタスクに役立ちます。これらのツールは物事を簡単にするだけでなく、サーバーとそのアクティビティをよりよく可視化します。サーバー管理ツールは自動化を促進し、人的介入を減らすことで、スマートな運用を可能にします。ビルトインのサービス・チェックと自動異常検知機能により、アラートの精度が大幅に向上します。さらに、ネットワーク環境の全体的なビューを提供し、エージェントなしでデータを収集して、ネットワーク・トラフィックのリアルタイムの監視と分析を容易にします。
サーバー管理に最も関連するツールには、以下のようなものがあります。
-
サーバー密度:オンプレミスおよびクラウドベースのサーバーを保護するためのインテリジェントなWebサービス・セキュリティ・プラットフォームおよびプロアクティブ監視ツールです。Linux、Windowsサーバー、AWS、Azureベースのクラウドサーバーをカバーします。
-
Zabbix:一連のネットワークモニター、多くのリマインダーや通知機能、非常に使いやすいウェブ・インターフェイスで、サーバーやネットワークを監視します。
-
Prometheus:SNMP pingを使用してデバイスから情報を収集し、ネットワークのパフォーマンスをチェックします。時系列データベースをベースにしたオープンソースの監視・警報システムで、グラフィカル・ソフトウェアgrafanaと組み合わせて使用する必要があります。
-
Nagios:サーバー、スイッチ、アプリケーション、サービスの完全な監視とアラートを提供する強力なオープンソースのサーバー/ネットワーク監視ソリューションですが、非常に複雑な構成になっています。
-
Ganglia:高性能なクラスタ用に特別に設計された、オープンソースかつ BSDライセンスのサーバ管理用ツールです。
-
Cacti:ネットワーク・ポーリングとデータ収集機能を使い、ネットワークの健全性とパフォーマンスを視覚的な形で表示するが、導入と使用が複雑です。
サーバー管理のメリット
サーバー管理とは、サーバー関連のタスクを簡素化するプロセスです。これらのタスクをスケジュール通りに実行するのに役立ちます。以下に明らかなメリットを紹介します。
-
信頼性:お客様のビジネスは、サーバーのアップタイムと正確な実装監視にかかっています。優れた管理サービスにより、お客様のネットワーク環境は安定した状態を維持します。
-
利用可能性:必要なハードウェアを交換し、障害が発生する前にデータを効率的にバックアップすることで、ビジネスの継続性を確保します。
-
安全性:ソフトウェアのアップデートやパッチが完了しているという安心感を提供します。
-
コスト削減:ネットワーク展開が簡素化されているため、全体的なメンテナンスコストは低く抑えられます。
必要なサーバーを選ぶ
サーバー市場にはさまざまなブランドがあり、サーバーの性能や提供されるサービスも異なります。FSサーバーはIPMI(Intelligent Platform Management Interface)をサポートし、システムをインボックスとリモートの両方で管理し、簡素化されたIT管理を提供することで、管理コストを抑制し、インフラストラクチャのプロビジョニングを迅速化します。統合されたBMC管理は、システムの稼動状況をリアルタイムで監視し、早期警告と障害回復機能をサポートし、システムの安定稼動を保証します。
さらに、FSサーバーは、現代の成長企業のニーズに対応するため、さまざまな設定済みの多機能オプションを提供しています。高性能プロセッサー、メモリー、ハードドライブ、PCIe拡張スロットなど、お客様のネットワーク要件に合わせてカスタムサーバーを構成できます。
FSラックサーバーとタワーサーバーのいずれかをご購入いただくと、追加費用なしでサーバーの完全管理が受けられます。つまり、業界最高のツール、一流のサーバーリソース、比類のないテクニカルサポートを備えた専門家チームがサーバーを管理します。
''そのたの参考情報- FSラックサーバーとタワーサーバー
結論
サーバーがあればサーバー管理があります。サーバー管理は複雑ですが、ネットワークを円滑に運営するために不可欠なプロセスです。サーバー管理の基本を理解し、適切な製品を選択し、適切な管理ツールを導入することで、ビジネスを安全かつセキュアに保つことができます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日