SFP-10G-SR、SFP-10G-LRM、SFP-10G-LRの違いと選び方について解説
SFP-10G-LRMモジュールは、MMFとSMFの両方の伝送をサポートするため、特別なSFP+モジュールです。SFP-10G-LRやSFP-10G-SRなど、10ギガビットMMFおよびSMF伝送を提供する他のSFP+モジュールもあります。次に、SFP-10G-LRMとSFP-10G-SR、SFP-10G-LRMとSFP-10G-LRの違いは何ですか?この記事では、SFP-10G-SRとSFP-10G-LRMとSFP-10G-LRの違いと選び方に焦点を当て、実用的な情報を提供します。これにより、Cio、IT、およびネットワークの管理者や管理者は、これら3つの光モジュールの違いを理解することができます。
SFP-10G-SRとSFP-10G-LRMとSFP-10G-LRの主な類似点と相違点
モデル | 波長 | ファイバモード | 距離 | コネクタ | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
SFP-10G-SR | 850 nm | マルチモード | 300 m | デュプレックスLC | 10GBASE-SR |
SFP-10G-LR | 1310 nm | シングルモード | 10 km | デュプレックスLC | 10GBASE-LR |
SFP-10G-LRM | 1310 nm | マルチモード | 220 m | デュプレックスLC | 10GBASE-LRM |
SFP-10G-LRM | 1310 nm | シングルモード | 300 m | デュプレックスLC | 10GBASE-LRM |
SFP-10G-LRM2 | 1310 nm | シングルモード | 2 km | デュプレックスLC | 10GBASE-LRM |
注:SFP-10G-LRM2光モジュールは、SFP-10G-LRM光モジュールのアップグレードバージョンです。
上のグラフから、3つのタイプの10G SFP+モジュールは多くの共通点がありますが、一般的には波長、ファイバモード、伝送距離が異なります。では、それらの中からどのように選ぶべきでしょうか?そのうちの2つが私たちの通信要求を同時に満たす場合、どちらを選択するかで大きな違いはありますか?ここでは、SFP-10G-LRMとSFP-10G-SRの比較およびSFP-10G-LRMとSFP-10G-LRの比較に焦点を当て、詳しく説明します。
SFP-10G-LRMとSFP-10G-SRの比較
SFP-10G-SRモジュールとSFP-10G-LRMモジュールはどちらもMMF伝送をサポートしています。前者はOM3ケーブルで300m、OM4ケーブルで400mをサポートし、後者はOM3またはOM4ケーブルで200mをサポートします。では、2つの中からどのように選択すればよいのでしょうか。通常、伝送距離が300メートル未満の場合は、SFP-10G-SRをお勧めします。ただし、モーダル帯域幅が500 MHz kmの200m伝送などの他の要件がある場合は、SFP-10G-LRMモジュールが必要です。より微妙な違いについては、次の表を参照してください。
10G SFP+ | 波長(nm) | ケーブルタイプ | コアサイズ(ミクロン) | モーダル帯域幅(MHz km) | ケーブル距離 |
---|---|---|---|---|---|
SFP-10G-SR/ SFP-10G-SR-X | 850 | MMF | 62.5 | 160 (FDDI) | 26 m |
62.5 | 200 (OM1) | 33 m | |||
50.0 | 400 | 66 m | |||
50.0 | 500 (OM2) | 82 m | |||
50.0 | 2000 (OM3) | 300 m | |||
50.0 | 4700 (OM4) | 400 m | |||
SFP-10G-LRM | 1310 | MMF | 62.5 | 500 | 220 m |
50.0 | 400 | 100 m | |||
50.0 | 500 | 220 m |
多くのユーザーがまだOM1とOM2を使用していることを考えると、SFP-10G-SRの伝送距離はOM1/OM2でわずか33mですが、SFP-10G-LRMはOM1/OM2で220mをサポートできるため、 SFP-10G-LRM光モジュールの適用範囲はSFP-10G-SR光モジュールよりも大きいです。SFP-10G-LRMのFDDI、OM1、およびOM2ファイバによる仕様に確実に準拠するには、トランスミッターを モード調整パッチケーブル (MCPケーブル)で結合する必要があります。OM3ファイバまたはOM4ファイバを使用するアプリケーションの場合、モード調整パッチケーブルは必要ありません。ファイバを隣接するレシーバーに接続する前に、電力レベルを測定することを強くお勧めします。受信電力が0.5dBmを超える場合は、リンクの両側の光モジュールのトランスミッタソースに1300nmの5dB減衰器を接続する必要があります。
SFP-10G-LRMとSFP-10G-LRの比較
SFP-10G-LRモジュールは、大規模キャンパス内の建物間の配線や、メトロエリアネットワーク(MAN)の設定など、最大10 kmの長距離通信用に設計されています。MMF伝送に加えて、SFP-10G-LRMはSMF伝送もサポートできます。SMFの飽和はなく、10GBASE-LRMデバイスは最大300メートルに到達できます。300メートル以内の伝送には、SFP-10G-LRMを選択することが強くお勧めします。これは経済的なソリューションです。300m-2kmの伝送では、同じ伝送範囲でLRM2の価格が比較的安いため、SFP-10G-LRよりSFP-10G-LRM2光モジュールも優れた選択肢です。2-10km伝送の場合、SFP-10G-LRが唯一のオプションです。
注:SFP-10G-LRM2光モジュールの最大伝送距離は、SMFで最大2 kmです。
概要
上記すべてから、SFP-10G-SRとSFP-10G-LRMとSFP-10G-LRの違いを理解することは難しくありません。通常、SFP-10G-SRモジュールは、300メートル以内の短距離10Gアプリケーションでは、SFP-10G-LRMよりも推奨されます。ただし、状況によって異なります。MRM over LRMのみがサポートできる特別な要件がある場合は、SFP-10G-LRMが必要です。また、伝送距離が300 mを超え2 km未満の場合は、SFP-10G-LRM2の方が適しています。2-10 kmのリンク長を必要とするネットワークには、SFP-10G-LRモジュールが適しています。FS.COMは10G SFP+トランシーバーの幅広いポートフォリオを提供しています。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日