スイッチングハブのWeb管理画面にログインする方法
設定画面・ログイン方法を紹介
一般に、ネットワークスイッチは購入後に直接使用できます。でも、ユーザーがVLANを構成するか、ポートなどををシャットダウンしたがる場合は、いくつかの変更を行う必要があります。これには、最初にスイッチにログインする必要があります。次の3つの一般的なログイン方法は、例としてFS 3900-24F4Sスイッチを使用して詳細に説明されています。これらは、広く使用されているローカルコンソールポートログイン、Telnetによるリモートログイン、およびWebブラウザを介したHTTPログインであり、コマンドラインを使用した以前の方法の代替グラフィックとして機能します。
コンソールポート経由でネットワークスイッチにログインする
スイッチ用のディスプレイデバイスがないため、コンソールポートはコンピューターをギガビットイーサネットスイッチに直接接続し、スイッチを管理するために使用されます。ほとんどの場合、これはネットワークスイッチを構成する最初のステップです。コンソールポート経由でネットワークスイッチにログインする詳細な手順を次に示します。
![_1577173533_HSOylgfeLw.png _1577173533_HSOylgfeLw.png](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201912/24/_1577173533_HSOylgfeLw.png)
1、RJ45からRS232への変換ケーブル(ベンダーが提供)とRS232からUSBへの変換ケーブル(自分で準備)を組み合わせて、スイッチコンソールポートをコンピューターのシリアルポートに接続します。
![_1577173756_iMvNWEAr1X.png _1577173756_iMvNWEAr1X.png](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201912/24/_1577173756_iMvNWEAr1X.png)
2、PCの電源を入れます。端末エミュレーションソフトウェアをPCにインストールします。PCでWindows 2000のビルトインハイパーターミナルを使用できます。組み込みの端末エミュレーションソフトウェアがない場合は、SecureCRTやオープンソースのPuttyなどの端末エミュレーションソフトウェアを準備してください。
3、スイッチの電源を入れ、インストールされているログインソフトウェアを開き(ここではソフトウェアPuttyを例として使用します)、シリアルログインモードを選択します。ポートはデバイスマネージャーによって決定されます。ボー速度:115200、ストップビット:1
![_1577173760_a07YAMOaZu.png putty-configuration-when-logging-in-to-a-network-switch.png](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201912/24/_1577173760_a07YAMOaZu.png)
ヒント:イーサネットスイッチごとにボースピードが異なる場合があります。たとえば、FS TAPスイッチのボー速度は9600と115200です。
4、「開く」キーを押し、ポップアップ表示されたインターフェースでデフォルトのユーザー名とパスワード(admin/admin)を入力して、スイッチにログインします。その後、構成を実行できます。
ただし、ユーザーは一般的な権限を使用して、管理ポートを介してスイッチの基本構成にアクセスすることもできます。物事が異常になったり、権限の昇格が必要になったりすると、スーパーユーザー権限を持つコンソールポートが操作の完了に役立ちます。
Telnetを介してネットワークスイッチにログインする
Telnetは、管理者または別のユーザーが他のユーザーのコンピューターにリモートでアクセスできるネットワーク管理プロトコルです。この方法は、IPアドレス(デフォルト192.168.1.1)と管理権限を持つユーザーアカウントで構成されたスイッチのリモート管理に適用できます。
-
1、Cat5eやCat6ケーブルなどのイーサネットケーブルを使用して、スイッチの管理ポートをPCのRJ45ポートに接続します。
-
2、PCの電源を入れます。画面の左下隅にある「開始」をクリックし、「実行」をクリックします。表示されるウィンドウに「telnet 192.168.1.1」コマンドを入力し、「OK」をクリックします。
-
3、ログインインターフェイスにユーザー名とパスワード(admin/admin)を入力し、次に示すように構成メニューに進みます。対応するコマンドを入力することにより、スイッチスタッキング、MLAG、LACPなど、スイッチのさまざまな構成を設定できます。
コンソールケーブルを使用せずにTelnet経由でログインすることにより、ネットワークスイッチパラメータを変更すると便利です。
Webブラウザ経由でネットワークスイッチにログインする
ネットワークスイッチにIPアドレスが割り当てられ、HTTPサービスがアクティブになっている場合、java対応のWebブラウザーを介してスイッチにアクセス、構成、および管理することができます。実際、Webインターフェースを介して、スイッチの多くのパラメーターを変更および構成することができ、スイッチの実行ステータスが表示されるため、ネットワークスイッチの管理が非常に容易になります。Webブラウザを介したFS S3900-24F4Sスイッチのログイン手順は次のとおりです。
-
1、スイッチの管理ポートをPCのRJ45ポートにイーサネットケーブルで接続します。
-
2、Webブラウザーを開きます。スイッチのIPアドレス(デフォルトの192.168.1.1または必要に応じて設定されたものなど)を入力します。「エンター」を押すと、ログインダイアログが表示されます。
![_1577174002_WpeNcxDyLY.png _1577174002_WpeNcxDyLY.png](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201912/24/_1577174002_WpeNcxDyLY.png)
-
3、管理者権限でユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックすると、スイッチの構成ステータスを確認し、スイッチポートを構成または変更できます。
![_1577173984_dTrDjxhu6Y.png _1577173984_dTrDjxhu6Y.png](https://media.fs.com/images/community/upload/wangEditor/201912/24/_1577173984_dTrDjxhu6Y.png)
テキストベースのコマンド設定を直感的なグラフィックインターフェイスに置き換えることにより、Webログインは初心者にとって使いやすくなります。
概要
上記の3つのアプローチは、すべてのFSネットワークスイッチに適用できます。ただし、すべてのスイッチベンダーが同じWebインターフェイスを共有しているわけではありませんが、ログイン方法は基本的に同じです。ログインに成功するには、操作のプロンプトまたは添付の仕様を参照できます。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日