CWDM/DWDM SFP+トランシーバーモジュール:購入前に知るべきこと
WDM(Wavelength-division Multiplexing)トランシーバーモジュールには、CWDMモジュールとDWDMモジュールがあります。CWDMやDWDMの波長を使用して、複数の光信号を1本のファイバに多重化することができます。これにより、ネットワークの帯域幅が広がり、MAN、LAN、キャンパスネットワークなどの長距離アプリケーションで費用対効果の高いソリューションとして機能します。では、WDMネットワーク用のCWDM/DWDM SFP+モジュールを選択する際に考慮すべきことは何でしょうか。ここでは、10G SFP+ CWDMとSFP+ DWDMモジュールに焦点を当て、購入ガイドを提供します。
10G WDMモジュールのパワーバジェット
光パワーバジェット(OPB)は、信号伝送を成功させるために使用できる光パワーの量を定義します。また、信号は減衰のために長距離伝送で弱まります。したがって、10G WDMモジュールを選択する場合、光パワーが実際の伝送距離の要求を満たすことができるかどうかを確認する必要があります。たとえば、2つのコネクタ(それぞれの損失が0.6d)と4つの融着接合点(それぞれの損失が0.1 dB)をカバーするCWDMリンクを配置する必要がある場合、リンクの合計長は約35 kmになります。選択したSFP+ CWDMモジュールのOPBが要求を満たしているかどうかをどうすれば確認できますか? 例として、Cisco CWDM-SFP10G-1550互換のCWDM SFP+モジュールを次のように示します。
標準OPB = TX電力 - RX電力 = (-1dBm) - (-16dBm) = 15dB
全電力損失 = 2×0.6dB – 0.1×4dB = 1.6dB
最悪の場合のOPB = 標準OPB - 総光パワー損失 = 15dB - 1.6dB - 3dB(1550nmでの安全係数)= 10.4dB
最悪の場合の伝送距離 = (最悪の場合のOPB) / (1550nmでのケーブル損失) =10.4dB/0.25dB/km = 41.6km
考えられるすべての電力損失を計算すると、Cisco CWDM-SFP10G-1550互換のSFP+ CWDMモジュールは 41.6kmの伝送距離をサポートできます。したがって、この10G CWDMモジュールは、例の35kmリンクに使用できます。ただし、パワーバジェットは理論計算に基づくものであり、参考値であることに注意してください。実際の要求に応じて、減衰器も考慮する必要があります。
10G CWDM/DWDMモジュールの波長の確認
CWDMモジュールとDWDMモジュールは、異なる波長で動作します。CWDMファイバモジュールは1270nmから1610nmまでの波長範囲をサポートし、DWDMオプティクスは50GHz(0.4nm間隔)および100GHz(0.8nm 間隔)のCバンド波長で動作します。通常、1470nmと1550nmは、WDMネットワークで最も広く使用されている波長です。ユーザーは、実際の需要に基づいて、対応する光モジュールを購入できます。CWDM 10G SFP+モジュールはDWDM SFP+モジュールに直接接続できませんが、ユーザーはOEOコンバーターを使用してCWDM波長をDWDM波長に転送できます。
WDM MUX/DEMUXに基づくWDM SFP+モジュールの選択
WDM MUX/DEMUXは、シングルファイバとデュアルファイバの2種類が市場に出回っています。通常、シングルファイバCWDM MUX/DEMUXは1本のファイバでデータの送受信を行い、同一ポートのTXとRXの波長が異なるため、ペアで使用されます。つまり、トランシーバーモジュールは、CWDM MUX/DEMUXを接続するために、対応するTXを使用する必要があります。ここでは、図1に示すように、4チャンネルシングルファイバCWDM MUX/DEMUXのペアを例にしています。サイトAでは、CWDM MUXの1ポート目が1470nmの波長でデータを送信するため、1470nmのTXを持つSFP+ CWDMモジュールを使用する必要があります。サイトBでは、CWDM MUXが1490nmでデータを送信するため、1490nmのTXを持つ10G CWDMモジュールを配置する必要があります。
図1:シングルファイバCWDM MUX/DEMUXに使用されるSFP+ CWDMモジュール
図2に示すように、デュアルファイバCWDM MUX/DEMUXは、2本のファイバを使ってデータを処理するため、非干渉となります。このため、ユーザーは波長の合うCWDM SFP+モジュールを選んでCWDM MUX/DEMUXを接続すれば良いのです。
図2:デュアルファイバCWDM MUX/DEMUXに使用されるSFP+ CWDMモジュール
お手持ちの機器と新しいモジュールの互換性保証
ネットワーク機器には、Cisco、Juniper、Aristaなど、多くのブランドが市場に出回っています。新しい10G WDM光モジュールとデバイスの相互運用性、互換性を確認することが重要です。また、オリジナルブランドのモジュールの10G SFP価格は、他社製モジュールに比べて数倍高いことが知られています。そのため、アフターサービスや技術サポートが充実している、信頼できるサードパーティーのサプライヤーからモジュールを購入することをお勧めします。
ネットワークの特別な要求も忘れずに
10G BiDiと調整可能なモジュールは、10G CWDMおよびDWDM光モジュールの特殊なタイプです。ネットワーク容量を増やす必要があり、より簡単な配線システムが必要な場合、BiDi SFP+ファイバmモジュールは、1本のファイバでデータを送受信するため、お客様のご要望にお応えすることができます。SFP+波長可変ファイバモジュールは、実際の需要に基づいてモジュールの波長を調整する必要があるお客様に適したソリューションです。
結論
10G SFP+ CWDMおよびDWDMモジュールを適切に選択することで、安定した信頼性の高いネットワークを構築することができます。WDMモジュールの光パワーバジェット、波長、接続するWDM MUX、インタフェースなどを考慮した上で、WDMモジュールを購入することが賢明です。詳しくはこちら:CWDMとDWDM:何が違うのか?
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日