ブランチネットワークとその課題
今日のめまぐるしいビジネス環境では、多くの企業で複数の拠点で業務を行うことが普通になっています。小売店、銀行、サービスセンターなど、これらの支店では、円滑な業務を確保するために信頼性の高いネットワーク接続が必要です。しかし、安全で効率的な支店ネットワークの構築と管理には、それなりの課題が伴います。FS PicOS®スイッチは、このような課題に対する理想的なソリューションを提供し、企業が支店ネットワーク特有のさまざまな問題に効果的に対処できるよう支援します。このスイッチがどのようにブランチ・ネットワーキングの課題解決に役立つかを探ってみましょう。
ブランチネットワークとは
ブランチネットワークとは、リモートサイト、店舗、支店、データ・センターとの間で情報を配信するために使用される要素を指します。
企業内の競争が激化しているため、企業は製品やサービスの改善を余儀なくされています。数多くの企業が、国内、あるいは世界中に分散したオフィスを維持しています。これらのサテライトオフィスは、「ブランチネットワーク」または「ブランチセキュリティネットワーク」に依存して、これらの拠点間のデータの流れを管理し、従業員が企業のリソースにアクセスできるようにしています。
とはいえ、適切なソリューションがなければ、このようなブランチ・ネットワーキングの管理は、これらの組織にとって重大な課題となります。
なぜブランチネットワークが重要なのか?
複数の支店を持つ企業にとって、ネットワークセキュリティの複雑さは際立っています。IoTデバイス、スマートフォン、タブレットなど、ブランチネットワークに接続されるデバイスの数と種類が増加しているため、潜在的なサイバー攻撃に対する脆弱性がさらに生じています。
ブランチネットワークは、分散型企業のネットワークセキュリティとインターネット接続を簡素化するように設計されています。デバイス、キャンパスネットワーク、データセンターのセキュリティ対策と統合する必要がある。理想的には、支店のトラフィックに異常がないか監視し、不審なアクティビティがあれば集中型リソースまたはクラウドにリダイレクトしてさらに分析する必要があります。支店のセキュリティ運用は、完全に自動化されたクラウドベースのインテリジェンスが最も効果的です。
セキュアなブランチネットワーキング導入の課題
ブランチネットワークは、IoT(Internet-of-Things)デバイスの需要の増加、セキュリティ脅威の増加、データトラフィックのパターンの変化など、いくつかの重要な課題に直面しています。
-
IoT需要の増加:IoTデバイスがビジネスと個人のテクノロジーの両方に不可欠になるにつれ、その数は増加の一途をたどっています。これらのデバイスは、支店のネットワークに接続する必要が頻繁にありますが、堅牢なセキュリティ対策が施されていないことが多く、潜在的な脆弱性につながります。さらに、IoTデバイスはかなりの帯域幅を消費する傾向があり、ネットワーク全体のパフォーマンスを損なう可能性があります。
-
支店に対するセキュリティ脅威の高まり:サイバー攻撃者は、本社を保護する堅牢なセキュリティ・システムを回避するため、支店を標的とするケースが増えています。その結果、サイバー攻撃の30%は支店を通じて企業のネットワークに侵入しています。
-
進化するデータトラフィックパターン:以前は、企業のデータ・トラフィックの大部分は広域ネットワーク(WAN)で管理されていましたが、その状況は変化しています。データの大部分がインターネットを経由するようになり、データ・セキュリティを維持するための取り組みが複雑化しています。
FSのマルチブランチネットワークソリューションがすべてを解決
FSは、キャンパスおよびブランチネットワークの展開のために、堅牢なマルチブランチネットワークソリューションを提供します。これらのソリューションは、マルチサイトネットワークの様々な側面を統合する同期システムを提供することで、運用を簡素化し、柔軟性を高めます。
-
比類なき安定性を実現する統一オペレーティングシステム:PicOS®オペレーティングシステムを組み込んだFSスイッチを導入することで、キャンパスや支店環境で優れたネットワークパフォーマンスを実現できます。このOSは学習曲線を簡素化し、容易な管理と運用を保証します。
-
簡素化されたネットワーク管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)、自動導入、構成管理、バックアップ機能を備えたAmpCon™ネットワークコントローラーを活用することで、大規模なロールアウトやアップグレードにおける人的ミスを削減できます。
-
ネットワーク冗長性の強化:PicOS®スイッチはMLAGプロトコルをサポートし、冗長相互接続設計により、より安定した接続、帯域幅の拡大、拡張性を実現します。さらに、ホットスワップ可能な電源と冗長ファンを備え、継続的な運用を保証します。
-
高度なネットワークセキュリティ:FSデバイスは、SSH、ACL、AAA、802.1Xなどの堅牢なセキュリティ・プロトコルと、IPS、AV、URLフィルタリングなどの強化されたファイアウォール機能を備え、安全なネットワーク環境を実現します。
結論
分散し、デジタル化が進んだ今日のビジネス環境において、セキュアで効果的なブランチ・ネットワーキングを確立し、維持することの難しさは、いくら強調してもし過ぎることはありません。しかし、FS PicOS®スイッチは、これらの課題に正面から取り組む包括的なソリューションを提供します。統一された安定したオペレーティングシステムを活用し、ネットワーク管理を簡素化し、ネットワークの冗長性を強化し、高度なセキュリティプロトコルを組み込むことで、FSのマルチブランチソリューショソリューションは、最新のブランチネットワーキング展開のための信頼できる選択肢として際立っています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日