光ファイバケーブルのジャケットと耐火性について
光ファイバケーブルのジャケットと耐火性について
光ファイバケーブルは、内側のコア、クラッド、コーティング、補強用の部材から外側のケーブルの被覆までで構成されています。裸ファイバは容易に破断されるので、ケーブル内のシールドと導体を保護するために光ファイバケーブルジャケットが必要です。ケーブルジャケットは、ファイバーケーブルの耐湿性、耐機械、耐炎、耐薬の第一線です。
光ファイバーケーブルのジャケット材質
光ファイバーケーブルのジャケットは、様々な種類の材料で作られています。適用シーンと互換性によって、ジャケットの種類を選択することが重要です。以下の表に、インドアケーブルとアウトドアケーブルの両方で使用される最も一般的な光ファイバーケーブルのジャケット素材の種類を示しています。
材質 | メリット |
---|---|
PE(ポリエチレン) |
・耐湿性、耐候性に優れ、広い温度範囲で良好な電気特性を発揮している。 ・耐摩耗性にも優れているため、屋外用光ファイバーケーブルの被覆材としては、PEが標準的な材質となっている。 |
PVC(ポリ塩化ビニル、塩ビ) |
・低コスト ・柔軟性があり、かなり頑丈で、様々な環境と用途で大きな役割を果たしている。 ・屋内外のケーブルの被覆材として使用される。 |
PVDF(ポリフッ化ビニリデン) |
・PEより難燃性に優れる ・煙の発生が少ないため、プレナムケーブルに使用されている。 |
LSZH(ロースモークゼロハロゲン) |
・火にさらされた場合、低密度の煙は発生しますが、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスは発生しない。 ・LSZHケーブルと呼ばれる特殊なケーブルに使用され、内線設備に適している。 |
光ファイバーケーブル ジャケットカラーコード
EIA/TIA-598規格によりますと、光ファイバーのカラーコードは、異なるファイバータイプ(SMF または MMF)のジャケットのカラーコードを定義しています。シングルモードファイバー(SMF)の場合、ジャケットの色は通常黄色です。マルチモードケーブル(MMF)の場合、ジャケットの色はオレンジ(OM1およびOM2ケーブル)、水色(OM3ケーブル)、紫色(OM4ケーブル)があります。屋外プラント設置ケーブルの場合は黒色が通常です。ファイバーケーブルのカラーコードの詳細については、「ファイバーカラーコードを識別する方法は何ですか?」をご覧ください。
光ファイバーケーブルの難燃性
世界的に参照されている代表的な規格の1つ、NEC規格(National Electrical Code)は非導電性ケーブルと導電性ケーブル耐火性を8つレベルに分けています。難燃グレードはプレナム、ライザー、汎用に分けられます。すべての屋内光ケーブルはその用途と難燃グレードに合わせて適切にマークを付けて設置する必要があります。
例:
(1)プレナム:空気の流れまたは配気システムに使用される建築空間(落下天井および高床)
(2)ライザー:つまたは複数のフロアを垂直に通過するフロア開口部、シャフトまたはダクト、主にビル等フロアの垂直配線時に要求
(3)汎用:プレナムまたはライザー以外の、同一階にあるその他のすべてのエリア、国内で要求される最高難燃グレード
NECコード | 説明 | ケーブル用途 | 可能な代用品 |
---|---|---|---|
OFNP | 光ファイバ非導電性プレナムケーブル | プレナム、オーバーヘッド、ファイバのみ | / |
OFCP | 光ファイバ導電性プレナムケーブル | プレナム、オーバーヘッド、ハイブリッド(ファイバ/ワイヤ) | / |
OFNR | 光ファイバ非導電性上昇ケーブル | ライザー、バックボーン、ファイバのみ | OFNP |
OFCR | 光ファイバ導電性上昇ケーブル | ライザー、バックボーン、ハイブリッド | OFCP |
OFNG | 光ファイバ非導電性汎用 | 汎用、水平 | OFNP, OFNR |
OFCG | 光ファイバ導電性汎用 | 一般的用途 | / |
OFN | 光ファイバ非導電性 | 汎用、水平、ファイバのみ | OFNP, OFNR |
OFC | 光ファイバ導電性 | 汎用、水平、ハイブリッド | OFCP, OFCR |
OFNPとOFNR
前述のように、OFNPとOFNRは建物で使用される2種類の光ファイバケーブルです。OFNPケーブルは、耐火性と低発煙性を備えています。これは最高の耐火性ファイバケーブルであり、他の種類のケーブルを代替品として使用することはできません。そのため、これらのケーブルは主にプレナムエリアに設置されます。一方、OFNRケーブルの耐ファイバ性と低発煙性は、OFNPほど良くありません。OFNPプレナムケーブルは、OFNRケーブルの代わりとして使用できます。OFNR対OFNPを通して、OFNP光ファイバケーブルをOFNPケーブルに代わるプレナム領域で使用することはできないが、後者はライザ領域で使用することができることは注目に値します。OFNPとOFNRは、どちらも汎用領域で使用できます。
FSプレナム/ライザー光ファイバケーブルソリューション
一言で言えば、プレナム定格およびライザー定格のケーブルは一般に建物内に配置されます。 正しいタイプの定格ケーブルを選択すると、ケーブルが焼けているときの損失を効果的に減らすことができます。ケーブル配線用途に難燃性または厳しい安全基準に準拠した材料が必要な場合は、必ずプレナム定格のケーブルを選択してください。FSは、MTPプレナムトランクケーブル、MTP-LCプレナムハーネスケーブル、タイトバッファードプレナムケーブル、装甲タイトバッファードプレナムケーブル、タイトバッファード分配ブレイクアウトライザーケーブルを含む、フルラインのプレナムおよびライザー光ファイバケーブルを提供します。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日