未来を解き明かす:800G OSFP光トランシーバの進化
進化を続ける高速ネットワーキングにおいて、800G OSFP光トランシーバーの歩みは、革新と進歩の証として展開されています。その誕生から現在に至るまで、800G OSFPモジュールの進化は、現代のデータセンター環境におけるデータ伝送の高速化、広帯域化、性能向上のあくなき追求を示しています。本稿では主に、800G OSFP光トランシーバの進化ルートを紹介します。
800G OSFP光トランシーバの進化ルート
ルート1:EMLルート
800G DR8 OSFP光トランシーバは、8個の100G EMLレーザーを統合しており、堅牢な性能を備えた成熟したソリューションです。しかし、レーザーの数が多いため、コストが相対的に高くなります。今後、進歩により800G DR4 OSFPの実現が可能になり、レーザー数が半減し、結果的にコストが削減されると予想されます。長期的な予測では、400G光モジュールの価格に近づく可能性が予測されています。
ルート2:シリコンフォトニクスルート
現在、800Gシリコンフォトニクスは、EMLの代替案と比較してコスト効率が高い既存の400G DR4ソリューションを活用したデュアルレーザー駆動方式を採用しています。将来的には、光路損失を最小化するために薄膜ニオブ酸リチウム変調器を組み込んだシングルレーザー駆動方式への移行が進むでしょう。シリコンフォトニクスのシングルレーザーソリューションは、2025年までに大量生産が可能になり、800G DR8シリコン光モジュールのさらなるコスト削減が期待できます。しかし、シリコンフォトニクスの主流は依然としてデュアルレーザーアプローチです。
800G 2xFR4 OSFPの進化ルート
現在の800G 2xFR4 OSFP構成は、2組の4波長CWDM 100G EMLレーザを利用し、各組は4レーザで構成されています。しかし、将来の進歩は、4つのCWDM波長200G EMLレーザーを採用するFR4セットアップへと移行します。
この800G FR4への移行により、シリコンフォトニクス・ソリューションでも4波長CWDMレーザーの使用が必要となり、コスト面での優位性はなくなります。現在、主流はEML方式であり、メーカーによるシリコンフォトニクス方式の検討は進んでいません。FS 800G 2xFR4 OSFPトランシーバは、自社開発の53G EMLレーザーチップや内蔵のBroadcom 7nm DSPチップなど最先端の機能を備えており、比類のない性能と信頼性を保証します。
800G SR8 OSFPの進化ルート
800G OSFP SR8モジュールには、伝送距離50mのVCSELレーザーが8本使用されています。距離が短いため、アプリケーションシナリオは400G SR8よりも制約が厳しくなります。10G、25G、50G、100GのSR光トランシーバモジュールの伝送距離を比較すると、VCSELレーザーの伝送距離が短いほどシングル・チャネル・レートが大きくなることがわかります。
光モジュールのシングル・チャンネル・レートが増加するにつれて、VCSEL技術はボトルネックに達しつつあります。1.6T光モジュールの時代を見越して、VCSELレーザーは伝送距離をさらに制限する可能性があります。費用対効果の高いソリューションでは、顧客は1.6Tケーブルオプションの方が有利と考えるかもしれません。その結果、1.6T光モジュール市場におけるVCSELレーザの存在は、将来的に減少すると予想されます。
CPOからLPOへ
CPO
CPOソリューションは、DSPチップを1つ省くことで、消費電力とコストを削減できるという点で優れています。光電子変換を担うスイッチング・チップを、コ・カプセル化によって光モジュールに直接統合するという革新的なものです。この統合により、電気信号の損失が最小限に抑えられ、待ち時間と全体的な消費電力が削減されます。しかし、共封入のロジスティクスや故障した光電子チップ群の修理プロトコルに関する課題が生じ、大規模な生産と応用が最大3年遅れるか、あるいは無期限に構想段階にとどまる可能性があります。
LPO
LPOソリューションは、LPOリニア・ダイレクト・ドライブ技術と高直線性TIAおよびDRIVERチップを採用することで消費電力を削減します。しかし、システムエラーレートと伝送距離を犠牲にするため、特定の分野に適しています。LPOはスイッチングチップの性能向上に依存しており、将来的には最大500mの伝送距離を達成し、データセンター向けのソリューションとなる可能性があります。
本質的に、LPOはパッケージングという点で、プラガブル光モジュールの進化の道を示しています。LPOは、CPOソリューションに比べ、より簡単で信頼性の高い代替案を提供します。
概要
800G OSFP光トランシーバの進化の旅に出ると、革新と技術力によって形作られた風景が見えてきます。データ伝送の高速化、帯域幅の拡大、性能の向上に向けて進む中で、ここで紹介する多様なルートは、現代のデータセンター環境のダイナミックな性質を強調しています。進歩のたびに、私たちは新たな可能性を解き放ち、高速ネットワークの未来を再定義することに近づいています。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日