1/10GデュアルレートSFP+の多用途性の力を明らかにする
通常、ネットワーク展開では、1G SFP光モジュールや10G SFP+光モジュールなどのシングルレート(信号伝送の1つのレートのみをサポート)の光モジュールが使用されます。 1Gから10Gにアップグレードする場合、両端の光モジュールやケーブルなどのインフラの交換が必要となり、多大な費用と時間がかかります。現在、市場で一般的なデュアルレート光トランシーバーは、デュアルレートの1G/10G SFP+トランシーバです。これは、1ギガビット/秒(Gbps)と10Gbpsの2つの異なるデータレートで動作する多用途でコンパクトなモジュールです。このデュアルレート機能により、ユーザーは従来の低速ネットワークから将来の高速アプリケーションに至るまで、様々なネットワークインフラストラクチャに適応できる柔軟性が得られ、シームレスな統合とパフォーマンスの最適化が保証されます。
1/10GデュアルレートSFP+のハイライト
デジタル接続が産業の生命線である世界では、データセンター、企業、通信ネットワークは前例のない機会と、これまで知られていなかった課題に直面しています。デュアルレートSFP+は、シングルレートSFP+と比較して、その独自の特性を備えた、コスト効率が高く、適応性の高いネットワーキングのための新しいソリューションとして登場しました。
モジュール
|
最大伝送速度
|
インタフェース
|
送信パワー
|
受信感度
|
応用シナリオ
|
---|---|---|---|---|---|
1.25Gbps
|
SFP
|
-9.5 ~ -3dBm
|
< -20dBm
|
主にはアクセス用
|
|
10.3125Gbps
|
SFP+
|
-8.2 ~ 0.5dBm
|
<-14.4dBm
|
主にアグリゲーションとコア用
|
|
1/10.3Gbps
|
SFP+
|
-8.2 ~ 0.5dBm
|
<-14.4dBm
|
アクセス、アグリゲーション、コアに対する柔軟性
|
デュアルレートの互換性
1/10GデュアルレートSFP+の際立った機能の1つは、1Gと10Gの両方の速度で動作できることです。このデュアルレート機能により、大規模なインフラストラクチャの見直しを必要とせずに、コスト効率が高く、スケーラブルなネットワークアップグレードが可能になります。ネットワークのアップグレードを実行するときは、スイッチを介してポートを 10G に設定するだけです。
導入の柔軟性
1/10Gデュアルレート光モジュールは、1G光モジュールと10G光モジュールの両方の機能を組み合わせています。この多用途モジュールは、既存のギガビットイーサネットネットワークと新しい10Gイーサネットネットワークの両方と互換性があり、機器コストを節約するだけでなく、ネットワーク展開の全体的な柔軟性も向上します。
コスト削減
一部の先進的な企業やネットワークエンジニアは、10Gを、1Gネットワークを10Gにアップグレードするのに役立つ、コスト効率が高く、中断の少ないイーサネットテクノロジであると考えています。デュアルレート モジュールは1Gと10Gを統合するため、異なるレートに異なるモジュールを使用する必要がなくなり、調達コストとメンテナンスコストが削減されます。
マルチモードとシングルモードのオプション
1/10GデュアルレートSFP+は、マルチモード(SFP-10GMLR-31など)とシングルモード(SFP-10GMSR-85など)の両方のバージョンで利用でき、多様なネットワークアーキテクチャと距離要件に対応します。データセンター内の短距離接続に導入される場合でも、電気通信における長距離リンクに導入される場合でも、このトランシーバーはすべてを処理できる多用途性を備えています。
複数のプロトコル
通常、様々なファイバ種類にわたる1Gbおよび10Gbイーサネット接続で使用されるこれらのモジュールは、IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、およびeCPRIの仕様に準拠しています。
業界展開における多様性
1/10GデュアルレートSFP+光トランシーバーの柔軟性とパフォーマンスにより、次のような幅広いアプリケーションにとって理想的な選択肢となります。
データセンター
データセンターでは、増大するデータ処理需要に対応するために、ネットワーク速度を段階的にアップグレードする必要があることがよくあります。デュアルレートモジュールは、現在の1Gネットワークをサポートしながら、10Gなどのより高いレートに移行する他のニーズにも対応できるため、データセンターにアップグレードパスを提供し、データセンターに持続可能なソリューションを提供します。
企業ネットワーク
キャンパスネットワークは通常、オフィスビル、企業、小規模工場など、様々なサービスやアプリケーションを提供します。デュアルレートモジュールの柔軟性により、ネットワークは1Gと10Gの両方のレートに対応できるため、さまざまなユーザーやアプリケーションの多様なネットワークニーズに適応できます。デュアルレートモジュールの統合インベントリを維持すると、ネットワーク管理者は2つの個別のモジュールを維持する場合に比べて管理の複雑さを軽減できます。
電気通信
5Gやその他の新技術の導入に伴い、増加する帯域幅需要に対応するために通信ネットワークを定期的にアップグレードする必要があります。デュアルレートモジュールは、1Gと10Gの速度間の互換性により、共存する1Gと10Gネットワークをサポートするためのスムーズな移行を提供し、デュアルレートモジュールの柔軟性により、ネットワークがさまざまな種類のサービスに適切に適応できるようになります。
インターネットサービスプロバイダー
デュアルレートモジュールは、1GbEと10GbEの異なるデータレートを切り替えることができるため、多機能になります。これは、同じハードウェアがさまざまな顧客のニーズとサービス層に対応できることを意味します。より高速な速度が必要な企業の場合、ISPはより高いデータレートで動作するようにモジュールを構成できますが、より少ない帯域幅を必要とする住宅または中小企業のシナリオでは、同じモジュールをより低いデータレートで使用できます。
結論
1/10GデュアルレートSFP+光トランシーバーは、現代のデータ伝送の複雑さに対処する組織向けの多用途で高性能なソリューションの先駆者です。デュアルレート機能、コンパクトなフォームファクター、さまざまな光モードとの互換性により、より高速で信頼性が高く、拡張性の高いネットワークを追求する上で貴重な資産となります。1G/10GデュアルレートSFP+市場は、最初に登場したときほど人気がありません。ただし、1G/10Gイーサネットのコスト効率の高いソリューションとして、1000BASE-SX 1Gイーサネット、1000BASE-LX 1Gイーサネット、10GBASE-SR/SW 10Gイーサネット、および10GBASE-LR 10Gイーサネットに引き続き適用されます。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日