VXLAN:次世代のデータセンターネットワーク
現今、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、AIなどの新興技術の急速な発展により、データセンターは仮想化技術を採用し、クラウドサービスを提供するためにサーバー仮想化を進めることが求められています。従来のVLANリンクでは、クラウドデータセンターの大規模化、柔軟性などの要望に対処するには不十分であることが証明されています。したがって、VXLANが登場し、現代のデータセンターネットワークアーキテクチャの重要な部分になってきています。
VXLANとは?
VXLAN(Virtual Extensible Local Area Network)は、IPネットワーク上に論理トンネル(logical tunnel)を作成し、既存のレイヤー3(L3)アンダーレイネットワーク上にレイヤー2(L2)ネットワークを拡張するネットワーク仮想化のためのオーバーレイ技術です。VXLANは、エンドホストまたはネットワークスイッチ、ルーターなどのVXLANトンネルエンドポイント(VTEP)を使用して、レイヤー2(L2)トラフィックのカプセル化およびカプセル化解除を行います。
VXLANは、マネージドサービスの顧客に信頼性と拡張性の高いデータセンターネットワーキングービスを提供するために設計されており、次世代のデータセンター構築のための技術です。
VXLANはどのような問題を解決するのか?
VXLANはVLANと同じサービスを提供できますが、データセンターネットワーク、特に大規模なL2ネットワークにおけるスケーリングの課題に対処します。データセンターがスケールアップするにつれて、テナントが飛躍的に増加するため、大規模なテナントの分離が必要になります。VXLANは、そのユニークな設計に基づき、マルチテナントデータセンターの要件にも対応しています。VXLANの具体的な機能と重要なメリットは、以下の通りです。
-
機器に学習させるMACアドレスの数を削減する
VXLANネットワークエッジデバイス以外のネットワーク機器は、仮想マシンのMACアドレスを識別する必要がないため、データセンタースイッチを中心としたネットワーク機器のMACアドレス学習プレッシャーから解放され、パフォーマンスを向上させます。
-
より論理的なネットワーク分離の実現
VXLANは、VNID(VXLAN Network Identifier)と呼ばれる24ビットのセグメントIDにより、管理ドメイン内で最大1600万VXLANセグメント(4094VLANに対して)をサポートします。ユーザーの分離と識別に制限がなくなり、データセンターはかなりの数のテナントを収容できるようになります。
-
大規模なL2ネットワークでのVMマイグレーションの実現
MAC-in-UDPカプセル化により、VXLANは仮想ネットワークを物理ネットワークから切り離し、データセンター内またはデータセンター間でリソースの動的割り当てを可能にします。これにより、物理ネットワークのブロードキャストドメインやIPアドレスの制限を受けずに、大規模なL2ドメインで仮想マシンを移行することができます。
データセンターネットワークを構築するためのVXLAN
サーバ仮想化やクラウドコンピューティングの発展、およびネットワークコンバージェンスの台頭により、データセンターネットワークの高速化と効率化が求められています。VXLANは、先進的なネットワーク仮想化技術として、データセンターネットワークの構築を効果的に支援します。
ネットワークパフォーマンスの向上
4,094のVLANをはるかに上回る1,600万のVXLANセグメントにより、テナント間の大規模な分離が可能になり、データセンターは十分なリンクと容量でクラウド環境の大量のトラフィックを処理できるようになります。
さらに、VXLANは全体的に一貫したネットワークトポロジを確保するため、ネットワークの複雑さが軽減され、ネットワークパフォーマンスが向上します。VXLANを使用することで、データセンターのネットワークは、クラウドサービスの大規模な展開をサポートし、クラウドデータセンターのニーズに応えることができます。
データセンターの拡張性に優れる
VXLANをEVPNと組み合わせることで、データセンターのネットワークの拡張機能を大幅に向上させることができます。EVPN-VXLANは、シングルのオーバーレイを介して同一のネットワークを複数のデータセンターに拡張し、一つのデータセンターとして運用することも可能です。
また、ハードウェアVTEPは、VXLAN実装の遅延オーバーヘッドを最小限に抑え、パフォーマンスを犠牲にすることなく、スケーラブルで堅牢なデータセンターネットワークを構築に役立ちます。
ネットワークの信頼性の向上
VXLANがアクセス層に到達すれば、ネットワークの停止をなくし、サーバーの運用を中断させないようにすることができます。また、VXLANのコンフィグレーションモードにより、重大なミスを犯す可能性を大幅に減らすことができます。使用する前に、仮想ラボでVXLANへの変更をテストすることもできます。これらの機能により、VXLANはデータセンターネットワークの信頼性に役立ちます。
ネットワーク管理の簡素化
VXLANはトンネルを使用して複数のL3ネットワーク上に仮想L2ネットワークを構築でき、仮想マシンを異なるデータセンター間で移行できるため、仮想マシンの導入がより柔軟で便利になります。したがって、VXLANネットワークはデータセンターのネットワーク管理と構成を大幅に簡素化し、VXLANは多層ネットワークトポロジとエンタープライズクラスのセキュリティを提供し、導入とプロビジョニングの時間を数週間から数時間に短縮できます。
FS VXLAN ソリューション
FS.com Nシリーズデータセンタースイッチ、例えばN5860-48SCやN8560-48BCなど、VXLANやその他の高度な機能をサポートし、データセンターのL2/3ネットワークに高いパフォーマンスと信頼性を提供するように設計されています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日