10G CWDM SFP+の応用事例について解説
10GのCWDMネットワークは、DWDMネットワークに比べデータ容量は少ないものの、開発の容易さとコストパフォーマンスの高さから、様々な分野で応用されています。10G CWDM SFP+モジュールは、パッシブネットワーク技術のように特定の波長で複数のプロトコルを伝送することができます。この記事では、さまざまな分野における10G CWDM SFP+ネットワークの応用例を検証します。
10G CWDM SFP+ソリューションのメリット
以下に、10G CWDMモジュールのメリットを示します。
-
CWDM Mux/Demuxは、ネットワーク設計に費用対効果が高く、電源不要のソリューションを提供します。
-
10Gネットワークは、40Gや100Gに簡単にアップグレードでき、接続の増加やチャネルの拡張をサポートします。
-
10Gネットワーク機器のコストは低く、8チャネルCWDM Mux/Demuxや10G CWDM光モジュールのようなコンポーネントはさらに低いため、導入がより経済的になります。
どのように10G CWDMネットワークを導入するか?
上記のように、10G CWDM SFP+ネットワークは様々な分野で広く導入されています。ここでは、一般的なCWDMネットワークインフラを紹介します。
ポイント・ツー・ポイント構成
ポイントツーポイントCWDMネットワークは、10G CWDM SFP+ネットワークの最も基本的な形態であり、CWDM OADMなどのコンポーネントを組み込むことで、より複雑なネットワークシステムに拡張することができます。
ポイント・ツー・ポイントデュアルファイバリンク:クライアントは、1対のシングルモードファイバ内に最大8つのチャネル(ギガビットイーサネットまたはファイバチャネル)を追加または削除することができ、追加ファイバの需要を大幅に削減します。冗長性を確保するために、2対目のシングルモードファイバ内にバックアップチャネルを追加または削除して、冗長ポイント・ツー・ポイント・リンクを確立することができます。次の図は、4波長(ラムダ)のポイント・ツー・ポイント・デュアル・ファイバ・リンクを示しています。
ポイント・ツー・ポイントシングルファイバリンク:同じ光ファイバ内で異なる波長の信号を送受信することで、1本のファイバで最大4つのチャンネルを伝送することができます。下図は、4波長(λ)のポイント・ツー・ポイントのシングルファイバリンクを示しています。
ハブアンドスポーク(リング)構成
ハブアンドスポーク(リング)構成では、多数のサテライト・ノードがシングルモードファイバリングを介して中央ハブに接続される。各ハブ間リンクには1つまたは複数のチャネルを含めることができ、ファイバリングの双方向接続はファイバの切断に対する耐性を提供します。この10G CWDM SFP+アーキテクチャは、サービスプロバイダーのメトロポリタンアクセスネットワークに広く採用されています。
メッシュ(リング)構成
メッシュの展開は、ハブアンドスポークとポイント・ツー・ポイント、あるいは同じ光リンク上で複数のポイント・ツー・ポイント接続を並列に組み合わせたものです。
CWDM SFP+リングネットワークは、地理的に分散したローカル・エリア・ネットワーク(LAN)やストレージ・エリア・ネットワーク(SAN)の相互接続に適しています。企業は、複数のギガビット・イーサネット接続を利用することで、CWDM技術の恩恵を受けることができます。下図のように、4つのビルが複数の8チャネルCWDMマルチプレクサ/デマルチプレクサによって相互接続されています。
10G CWDM SFP+ネットワークのアプリケーションケース
インターネットサービスプロバイダー(ISP)
10G CWDMモジュールは、異なる波長を用いて複数の信号を1本の光ファイバで伝送することで、光ファイバネットワークの効率を大幅に向上させます。この図では、10G CWDMモジュールは、4つの8チャネルCWDMマルチプレクサ/デマルチプレクサ・ユニットを含む構成で2台のCiscoスイッチを接続し、わずか2本の光ファイバで大容量通信を実現することで、既存のインフラの可能性を最大限に引き出しています。
キャンパスネットワーク
キャンパスが拡大し続け、新しいアプリケーションが出現するにつれ、帯域幅に対する需要は着実に増加しており、多額の投資が必要となっています。10GのCWDMネットワークは、ファイバリソースの節約と低コストという利点を持ち、キャンパスネットワークアプリケーションにとって理想的な選択肢となります。下図は、キャンパスネットワークにおけるFS 10G CWDM SFP+のアプリケーションを示しており、高帯域幅、低遅延、コスト削減のメリットを提供しています。
結論
CWDMネットワークは、その導入の容易さと費用対効果の高さから、様々な分野で応用されています。FS.COMは、費用対効果の高い10G CWDM SFP+ネットワークコンポーネントと技術サポートを提供しており、10G CWDM SFP+ネットワーク構築のための優れたリソースとなっています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日