FS 25G SFP28トランシーバーが選ばれる理由
25G SFP28トランシーバーは伝送速度25Gbpsの光モジュールです。従来の10Gトランシーバーに比べてポート密度が高く、TORスイッチやケーブルの数を減らすことで運用コストを節約できます。同時に、25Gモジュールはデータセンターにより省エネで効率的な選択肢を提供し、データセンターのサーバーとスイッチの相互接続に非常に適しています。10年間の市場検証を経て、FS 25G光モジュールは顧客から広く賞賛されています。この記事では、顧客がFS 25Gトランシーバーと関連ソリューションを選択する理由を詳しく見ていきます。
FS 25G SFP28トランシーバを選ぶ5つの理由
FS 25G SFP28トランシーバーの利点は多面的であり、ネットワーク・インフラの進化するニーズに密接に合致しています:
有名なMacomチップ
光チップは光モジュール構造において極めて重要な役割を担っており、その設計と性能はシステム全体の性能に大きな影響を与えます。光チップの選択は、伝送速度、消費電力、波長安定性、光出力パワーなどのトランシーバー性能に直接影響します。通常、高性能な光通信システムには、高速データ伝送をサポートする高品質なチップ、総合効率を高める低消費電力、波長と光出力パワーの安定性が求められます。
FS 25Gトランシーバーは、良好な信頼性と安定性を確保するために厳格な設計と製造プロセスを経たMacomチップを使用しています。さらに、このトランシーバーは高度なパッケージング技術と高度に集積化された回路設計を採用しているため、高集積という特徴を持ち、全体的な性能と信頼性が向上しています。
低消費電力
光モジュールの消費電力は、光通信システムのエネルギー効率に直結する。低消費電力モジュールは、システムの放熱の必要性を減らし、システム設計とメンテナンスを簡素化し、システムの消費電力を削減することができます。また、低消費電力モジュールは、適切な動作温度を維持し、製品の信頼性と寿命を向上させるのに役立ちます。
FS 25G SFP28トランシーバーのもう一つの利点は、その低消費電力です。類似製品と比較して、FSは1wという低い消費電力で25Gトランシーバーを提供できるため、電力コストを節約し、使用時のエネルギー効率を向上させることができます。
高品質と信頼性
このSFP28トランシーバーは、2つの異なるパッケージ方式を採用しています。シングルモードモジュールはTOハーメチックパッケージを採用し、放熱性能に優れ、信頼性が高く、過酷な環境でも使用できます。一方、マルチモードモジュールはCOBパッケージを採用し、よりコンパクトな設計で、高性能と低コストの利点を備えています。DFBレーザーとVCSELレーザーを内蔵し、安定性を確保しています。
同時に、FSモジュールは完全な試験設備と品質管理システムを備えています。実機テスト、信頼性テスト、温度テスト、性能テストなどの複数のテストを経て、SFP28 MSA、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472、IEEE802.3by規格に完全に準拠しています。
幅広い互換性
FS SFP28トランシーバーは、異なるメーカーの機器やネットワークと良好な互換性を持っています。同ブランドの設備は完全であり、様々な種類の設備との相互運用性と相互接続性を確保し、顧客により高い柔軟性と利便性を提供します。
カスタマイズサービス
また、FS BOXは、Cisco、Arista、Juniper、Mellanoxなど、複数のブランドと互換性を持つように柔軟に変更することができ、顧客の柔軟な機器適合のニーズに応えることができます。
FS 25G SFP28トランシーバー・ソリューション
FSのトランシーバは、市場で入手可能な様々なオプションの中でも、最新のデータセンターやネットワーク環境の要求を満たすように設計された、信頼性の高い高性能光トランシーバモジュールとして際立っています。FSは、SR、LR、ER、ESR、CSRなどの高品質な25G SFP28トランシーバを幅広く提供しており、業界標準に準拠し、様々なネットワーク機器との互換性を提供することで、シームレスな統合とパフォーマンスを保証します。25Gイーサネット、テレコム、データセンター、5Gフロントホール・ネットワークに最適です。
FS 25G SFP28商用グレード光モジュール、デュアルレートモジュール、産業グレードモジュールは、異なるアプリケーションシナリオとニーズに対して異なる特性と適用可能性を持っています:
モジュールの種類
|
商業用モジュール
|
デュアルレートモジュール
|
産業用モジュール
|
---|---|---|---|
特徴
|
|
|
|
応用
|
データセンター、クラウドコンピューティング、高速ネットワーク接続、広帯域幅のニーズ
|
柔軟性と汎用性を必要とするネットワーク・トポロジー
|
屋外基地局、産業オートメーション、制御システム
|
モデル
|
結論
FSトランシーバーがお客様に選ばれる理由は、その品質、互換性、信頼性、コスト効率へのこだわりにあります。これらのモジュールは、より高いデータ転送速度に対する現在の要求を満たすだけでなく、将来性のあるネットワーク・インフラへの道筋を提供します。25Gトランシーバーを理解することで、FS 25G SFP28トランシーバーの利点と、特定のネットワーク・ニーズに適した25Gトランシーバーの選択方法を探り、顧客がネットワーク能力を向上させ、急速に発展するデジタル環境の課題に対応できるよう支援します。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日