FS 800Gトランシーバに関するFAQ
クラウドコンピューティング、モノのインターネット(IoT)、人工知能、ビッグデータなどの技術の急速な発展に伴い、ネットワークの帯域幅と伝送速度に対する要求が高まっています。800Gモジュールの導入は、高速データ伝送に対するこうした要求に応えることを目的としています。FS 800Gトランシーバは、高度な変調・復調技術と高密度光電子デバイスを利用することで、より小さなフォームファクタでより高い伝送速度を実現します。以下は、FS 800G光トランシーバに関するFAQの一覧です。
800Gトランシーバにはどのようなフォームファクタが使用されていますか?
800Gトランシーバは、400Gオプティクスと同じフォームファクタ、すなわちOSFPとQSFP-DDを使用します。FSは両方のフォームファクタをサポートしており、OSFPとQSFP-DDの800Gプラットフォームを提供しています。
-
OSFP:OSFPは 「Octal Small Form-factor Pluggable 」の略で、電気インタフェースが8つの電気レーンで構成されていることから 「Octal 」と名付けられています。800Gの場合、各電気レーンは100Gb/sで変調され、合計帯域幅は800Gb/sとなります。
-
QSFP-DD:QSFP-DD は「Quad Small Form-factor Pluggable - Double Density」の略で、QSFP と同様のフォームファクタですが、より多くの高速電気レーンに対応するため、電気コンタクトの列が追加されています。800Gの場合、QSFP-DDの各電気レーンは100Gb/秒で動作し、合計800Gb/秒の帯域幅を提供します。
関連記事:800Gトランシーバの概要:QSFP-DDとOSFPパッケージ
OSFPをQSFP-DDポートに接続したり、QSFP-DDをOSFPポートに接続したりできますか?
OSFPとQSFP-DDは物理的に異なる2つのフォームファクタです。OSFPシステムにはOSFP光学部品とケーブルを、QSFP-DDシステムにはQSFP-DD光学部品とケーブルを使用する必要があります。
800Gトランシーバで使用される電気レーンの数は?
800Gトランシーバは、各方向に8つの電気レーン(8つの送信レーンと8つの受信レーン)を使用します。
800G OSFP/QSFP-DDモジュールで使用される速度と変調方式は何ですか?
前述したように、すべての800Gモジュールは双方向で8つの電気レーン(8つの送信レーンと8つの受信レーン)を使用します。各レーンは100G PAM4のデータレートで動作し、モジュール全体の帯域幅は800Gb/秒となります。さらに、すべての800Gトランシーバーの光出力は8つの光波で構成され、各波は1レーンあたり100G PAM4で変調されます。
電気または光チャンネルにおけるPAM4またはNRZ変調の意義とは?
NRZは 「Non Return to Zero 」の略で、電気または光データチャネルで使用される変調方式を指します。NRZは2つの許容振幅レベルまたはシンボルを含み、1つのレベルはデジタル「1」を表し、もう1つのレベルはデジタル「0」を表します。NRZは25Gb/sまでのデータ伝送によく使われ、デジタル・データを伝送する最も単純な方法である。NRZ波形の例と、NRZデータを示すアイ・ダイアグラムを以下に示します。アイ・ダイアグラムは、各シンボルが互いに重なり合う変調方式を視覚的に表現したものです。
一方、PAM4はパルス振幅変調(Pulse Amplitude Modulation - 4)の略で、「4」はデジタルデータを伝送する電気信号または光信号の異なる振幅レベルまたはシンボルの数を意味する。この場合、各振幅レベルまたはシンボルは2ビットのデジタルデータを表す。その結果、PAM4波形は、同じシンボルまたは「ボー」レートで、NRZ波形の2倍のビットを伝送することができます。下の図は、PAM4 波形と PAM4 データのアイ・ダイアグラムです。
関連記事:PAM4とNRZの意味・違いとは
800G OSFPとQSFP-DDトランシーバの最大消費電力は?
800Gトランシーバの消費電力は、ポート当たり13W~18Wの間で変化します。個々のモジュールの具体的な消費電力値を取得するには、各トランシーバのデータシートを参照してください。
FS 800Gトランシーバは後方互換性をサポートしていますか?
800Gトランシーバの後方互換性は、特定の設計と実装によって異なります。一部の800Gトランシーバは、400Gまたは200Gトランシーバと後方互換性を持つように設計されており、既存のネットワーク内でのスムーズな移行と相互運用性を可能にしています。例えば、FS 800G OSFP SR8トランシーバは、800G イーサネットとブレークアウト2x 400G SR4アプリケーションをサポートしています。ただし、具体的な互換性の詳細については、モジュール・メーカーに確認することが重要です。
800Gトランシーバにはどのような規格がありますか?
フォームファクタ仕様、電気インターフェース、信号プロトコルなどの800Gトランシーバの標準は、通常、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)、OIF(Optical Internetworking Forum)、QSFP-DD MSA(Quad Small Form Factor Pluggable - Double Density Multi-Source Agreement)などの業界コンソーシアムによって管理されています。
FS 800Gトランシーバの主な機能は何ですか?
FS 800G光モジュールの主な機能には通常、複数の変調フォーマットのサポート、高いデータ転送速度、低消費電力、高度なエラー訂正メカニズム、コンパクトなフォームファクタ(QSFP-DD800やOSFPなど)、既存のネットワークインフラとの相互運用性などがあります。
FSではどのような 800G トランシーバーを利用できますか?
FSは、OSFPとQSFP-DDフォームファクタの両方で800G光トランシーバをサポートしています。以下の表は、サポートされる800Gトランシーバの接続オプションをまとめたものです。
QSFP-DD | 製品説明 | OSFP | 製品説明 |
---|---|---|---|
QDD-SR8-800G | 汎用互換 800GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4光モジュール(850nm 50m DOM MTP/MPO-16 MMF) | OSFP-SR8-800G | NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS互換 OSFP 800G SR8光モジュール(PAM4 2x SR4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC NDR MMF フィン付きトップ) |
QDD-DR8-800G | 汎用互換 800GBASE-DR8 QSFP-DD PAM4モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-16 SMF) | OSFP-DR8-800G | NVIDIA InfiniBand MMS4X00-NM互換 OSFP 800G DR8 PAM4 2x DR4光モジュール(1310nm 500m DOM デュアルMPO-12/APC NDR SMF フィン付きトップ) |
QDD800-PLR8-B1 | 汎用互換 800GBASE-PLR8 QSFP-DD PAM4モジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-16 SMF) | OSFP-2FR4-800G | NVIDIA InfiniBand MMS4X50-NM互換 OSFP 800G 2FR4 PAM4光モジュール(1310nm 2km DOM デュアルLCデュプレックス/UPC NDR SMF フィン付きトップ) |
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日