FSベアメタルスイッチとPica8に関するFAQ
ネットワークをリードするソリューションプロバイダーとして、FSはその革新的な製品とサービスで大きな注目を集めています。よくあるご質問を解決し、お客様にわかりやすくお伝えするために、顧客データをもとによくあるご質問(FAQ)をまとめました。この記事では、FSベアメタルスイッチとPica8について、ライセンス、サービス、ソフトウェアアップグレード、製品の適合性など、よくある質問にお答えします。
FSベアメタルスイッチの概要
下の表は、FSが提供する全てのベアメタルスイッチを示しています。いずれも高性能、低遅延で、豊富な機能を備えています。
種類
|
製品
|
ポート
|
スイッチチップ
|
CPU
|
スイッチング容量
|
---|---|---|---|---|---|
N9550シリーズ
|
64x 400G QSFP-DD
|
BCM56990 Tomahawk4
|
Intel® Xeon® processor D-1627 4-core 2.9GHz
|
51.2 Tbpsフルデュプレックス
|
|
32x 400G QSFP-DD
|
BCM56980 Tomahawk3
|
Intel® Xeon® processor D-1518 4-Core
|
12.8 Tbps
|
||
N8550シリーズ
|
48x 25G SFP28、2x 10Gb SFP+, 8x 100G QSFP28
|
Broadcom BCM56873 Trident III
|
Intel Xeon D-1518 processor quad-core 2.2 GHz
|
4 Tbpsフルデュプレックス
|
|
32x 100G QSFP28、2x 10Gb SFP+
|
Broadcom BCM56870 Trident III
|
Intel Xeon D-1518 processor quad-core 2.2 GHz
|
6.4 Tbpsフルデュプレックス
|
||
24x 200G QSFP56、8x 400G QSFP-DD
|
BCM56780 Trident4
|
Intel® Xeon® processor D-1627 4-core 2.9GHz
|
8.0 Tbps
|
||
64x 100G QSFP28
|
BCM56970 Tomahawk II
|
Intel Xeon D-1518 processor quad-core 2.2GHz
|
6.4 Tbpsフルデュプレックス
|
||
N5850シリーズ
|
48x 10G SFP+、6x 100G QSFP28
|
BCM56771 Trident III
|
Intel® Atom® C3558 2.2GHz 4-Core x86 processor
|
1.08 Tbps
|
|
48x 10G SFP+、6x 40G QSFP+
|
Broadcom BCM56864 Trident II+
|
Intel Atom C2538 processor quad-core 2.4GHz
|
1.44 Tbpsフルデュプレックス
|
||
48x 10G RJ-45、6x 100G QSFP28
|
BCM56771 Trident III
|
Intel® Atom® C3558 2.2GHz 4-Core x86 processor
|
1.08 Tbps
|
||
|
48x 10/100/1000BASE-T RJ45、6x 1G/10G SFP+
|
Broadcom BCM56277 Trident III
|
C3508 4コア1.6GHz x86プロセッサ搭載インテルAtom COMeモジュール
|
108 Gbps
|
|
S5870 Series
|
|
48x 10/100/1000BASE-T RJ45、4x 25G SFP28, 2x 100G QSFP28
|
Broadcom BCM56371 Trident III
|
Intel Atom/Denverton C3558 4-Cores 2.2 GHz x86 processor
|
348 Gbps
|
36x 2.5G RJ45, 12x 2.5/5/10G RJ45、4x 25G SFP28, 2x 100G QSFP28
|
BCM56370
|
Intel Atom/Denverton C3558 4-cores 2.2 GHz
|
510 Gbps
|
||
48x 10/100/1000BASE-T RJ45、4x 10G/25G SFP28、2x 100G QSFP28
|
BCM56371
|
Intel Atom/Denverton C3558 4-cores 2.2 GHz
|
448 Gbps
|
||
48x 10/100/1000BASE-T RJ45、6x 1G/10G SFP+
|
BCM56277
|
C3508 4コア1.6 GHz搭載Intel Atom COMeモジュール
|
108 Gbps
|
ご注文と価格に関するFAQ
Q1: PicOS®の使用料とライセンス有効期間は?
A1: Pica8はシングルライセンスモデルを提供しており、各デバイスは1つのライセンスでネットワーク上のどこでも全ての機能を使用することができます。一度購入したライセンスは永久に有効です。PicOS®ライセンスについての詳細は、製品ページをご覧ください。
Q2: AmpCon™のライセンス料はどのように請求されますか?
A2: 現在、AmpCon™ライセンスは無料であり、AmpCon™機能を無料で入手できます。FSの公式ウェブサイトのAmpCon™ページでこの製品の詳細を確認できます。また、リソースセクションをクリックすると、PicOS® & AmpCon™ネットワークのデータシートについて知ることができます。FSは、将来AmpCon™が有料かどうかを説明する権利を有します。
製品に関するFAQ
Q1: ベアメタルスイッチは小規模プロジェクトに適していますか?
A1: ベアメタルスイッチは、特にパフォーマンスとセキュリティが重要な小規模プロジェクトには有効です。
Q2: ベアメタルスイッチは従来の専用サーバーと比較してどうですか?
A2: 光通信では、ベアメタルスイッチは物理的なハードウェアに基づくサーバーアーキテクチャを指し、従来の専用サーバーとはいくつかの違いがあります。
-
リソースの割り当て:ベアメタルスイッチとは、単一のテナント専用の物理サーバーのことで、すべてのサーバーリソースに排他的にアクセスできます。従来の専用サーバーでは、他のユーザーとリソースを共有する必要があります。
-
パフォーマンス:専用のハードウェアリソースを使用するため、ベアメタルスイッチは一般的に、従来の専用サーバーと比較して優れたパフォーマンスを提供します。
-
柔軟性:ベアメタルスイッチは、ユーザーが特定のアプリケーション要件に応じてハードウェアとソフトウェア環境を構成し、カスタマイズすることを可能にします。従来の専用サーバーでは、一般的に提供される設定オプションが少なく、ユーザーはハードウェアをあまりコントロールできません。
Q3: ベアメタルスイッチのセキュリティ上の主な利点は何ですか?
A3: ベアメタルスイッチは、分離によってセキュリティを強化し、データ侵害やセキュリティ脆弱性のリスクを低減します。
Q4: ベアメタルスイッチから最もメリットを受ける特定の業界はありますか?
A4: 金融、ヘルスケア、ゲームなどの業界では、高性能が要求されるため、ベアメタルスイッチが最も恩恵を受けることがよくあります。
Q5: Pica8はカスタマイズ機能に対応していますか?
A5: はい、FSはPica8と戦略的提携を結びました。Pica8はお客様のネットワークのカスタマイズと将来のアップグレードのニーズを満たすために、ソフトウェア開発とカスタムサービスを提供することができます。PicOS®はオープンソースネットワークアーキテクチャに基づいており、その機能はモジュール化されています。Pica8はハードウェアOEMモデルの適合、ソフトウェア製品のOEMカスタマイズを含むカスタムサービスを提供し、お客様の特定のニーズに応じて関連機能をカスタマイズして開発することもできます。
製品・技術サービスに関するFAQ
Q1: ホワイトボックス スイッチ(ベアメタルスイッチ)を購入しましたが、FSでPicOS®ライセンスとサービスを購入できますか? PicOS®が私のスイッチで実行できるかどうか確認できますか?
A1: はい、PicOS®と互換性のあるハードウェアには、Dell、Delta、Edgecoreなどが含まれます。もちろん、スイッチのモデルをお知らせいただければ、弊社の技術チームがさらに確認いたします。弊社のライセンスおよびサポートサービスについては、次のリンクをご参照ください。
PicOS®ライセンス:https://www.fs.com/jp/c/picos-license-4226
ソフトウェアサポートサービス:https://www.fs.com/jp/c/software-support-services-4228
Q2: 技術サポートやメンテナンスサービスを提供してもらえますか?
A2: もちろん、技術サポートとメンテナンスサービスを提供することも可能で、FSのウェブサイトからご要望に応じてご購入いただけます。弊社の専門技術チームがタイムリーな技術サポートとメンテナンスサービスを提供いたします。もし必要であれば、いつでもご連絡ください。
Q3: PicOS®の定期的なアップグレードプランはありますか?
A3: はい、通常、バージョン更新は3か月または6か月ごとにリリースされます。アップデートにはバグ修正と新機能の追加が含まれます。
A4: PicOS-V仮想マシンは追加のハードウェア投資なしで無料で提供できるため、ソフトウェアの機能を理解し、事前に操作を体験することが容易になります。PicOS-Vについて詳しく知りたい場合は、FS公式サイトをチェックし、「トライアルを開始」をクリックして試用を始めます。試用プロセス中にご質問がある場合は、時間内に最寄りのカスタマーサービスにお問い合わせください。またはご専任のアカウントマネージャーまでお問い合わせください。
Q5: 以前、FSからN5850-48S6Q(またはN8550-48B8C、N8550-32C)を購入しました。PicOS®ライセンスに変更したい場合、新たにライセンスを注文する必要がありますか?
A5: はい、N5850-48S6Qは10Gスイッチです。10Gライセンスで10GスイッチのPicOS®永久ライセンスを購入できます。ライセンスが必要なN5850-48S6Qを2台お持ちの場合は、ライセンス2つを購入する必要があります。ご注文をお受けした後、弊社のテクニカルチームがライセンスの適応と関連する操作ガイドをお手伝いいたします。
Q6: FSから購入したスイッチが壊れた場合、このスイッチのライセンスを別のデバイスに移すことはできますか?
A6: お客様がFSライセンスを購入されたスイッチのライセンスを同機種のスイッチに移行し、FSが生成した交換用ライセンスキーを使用して、交換用デバイスにソフトウェアをインストールして使用することができます。他のモデルのスイッチに移行する場合は、このモデルに適応するための新しいライセンスを別途購入する必要がある場合があります。具体的な適応ライセンスについては、ご専任のアカウントマネージャーにご相談ください。
FSベアメタルスイッチとPicOS®に関するご質問は、いつでもお問い合わせください。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日