FSとPica8が戦略的パートナーシップ締結を発表:オープンネットワークの構築を共同推進
2023年10月16日、米国カリフォルニア州パロアルトでFSとPica8は戦略的パートナーシップの締結を共同発表しました。FSは、PicOS®、PicOS-V、AmpCon™ネットワークコントローラーなどを含む1Gから400Gまでの幅広いアプリケーションをカバーする全製品を販売するライセンスを正式に取得しました。同時に、お客様のネットワーク要件や将来のアップグレードニーズに応えるフォローアップサービスの提供も開始します。
FSは、製品開発、テスト、供給をカバーするエンドツーエンドのサービス能力で、ネットワーク業界のお客様に専門的で信頼性の高いネットワーク製品とソリューションを提供することに専念しています。一方、Pica8はオープンネットワークソフトウェア分野において、優れた研究開発力と豊富な専門サービス経験を持っています。Pica8のPicOS®はONOS(Open Network Operating System)で、幅広いオープンネットワークスイッチと互換性があります。AmpCon™ネットワークコントローラーを通じて、ネットワーク管理の自動化を実現できます。さらに、Pica8は無料の仮想マシン(VM) ― PicOS-Vを提供するため、追加のハードウェア投資をせずにソフトウェア機能を簡単に体験できます。
FSのCEOであるDaniel Xiangは以下のように述べました。「Pica8の優れたソフトウェア開発能力と革新的なアプローチに、深く感銘を受けました。私たちは、Pica8とともにオープンネットワーク技術に取り組み、高い信頼性と個性的なサービスを兼ね備えたネットワーク製品とソリューションを一貫してお客様に提供することを期待しています。」
「我々はFSとの戦略的提携に大きな期待を寄せており、それに自信を持っています。今回の提携により、効率的でより信頼性の高いネットワーク製品とソリューションをお客様に提供し、オープンネットワークにおける革新と開発を共同で推進することを期待しています。」とPica8の担当者は以上のように述べました。
両社は、今後の協力関係の強化、顧客ニーズへの深い洞察の獲得、オープンネットワークの進歩・発展に力を注ぐことを表明しました。企業・法人、SMB、データセンター、ISPの各細分化されたマーケットの顧客に、信頼性、適応性、効率性、拡張性に優れたソフトウェアとハードウェアのソリューションを提供することを目指しています。
現在、お客様はFS.comで、PicOS®、PicOS-V、AmpCon™とともに包括的なサービスサポートを購入できます。さらに、FSは、PicOS®と互換性のある1Gから400Gまでの12種類のオープンネットワークスイッチを提供しています。今後、800Gのオープンネットワークスイッチを含め、互換性のあるハードウェアおよび関連サービスの範囲を拡大していく予定です。
FSについて
FS(www.fs.com)は、ICTネットワーク製品とソリューションのグローバルプロバイダーとして、世界中のデータセンター、企業、通信ネットワークにサービスを提供しています。業界のサービスと製品を再定義するというビジョンのもとに、FSはITプロフェッショナルのユニークなニーズに応えることに取り組んでいます。FSは、専門人材、先端ラボ、地域密着型のサービスセンターの開発を通じて、タイムリーなソリューションの提供に専念しています。継続的なテクノロジーの進化と戦略的なブランドコラボレーションを通じて、FSは200カ国以上、30万人以上のグローバル企業お客様に効果的なサービスを提供してきました。
Pica8について
Pica8は、ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)オープンシステムとオープンネットワークスイッチに特化し、オープンネットワークシステム開発の大手イノベーターです。集中管理と自動化を実現するPica8のAmpCon™ネットワークコントローラーと、ネットワーキングとセキュリティを実現するPicOS®ソフトウェアスイッチは、企業のキャンパス、データセンター、分散型サイトネットワークで活用されており、フォーチュン・グローバル500の企業から高く評価されています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日