FSとSupermicroは、高度なサーバー上のHPCおよびデータセンターソリューションに関する協業を強化
グローバルなICTネットワーク製品およびソリューションプロバイダーであるFSは、Supermicro(SMCI)との関係を強化し、2024年に高度なサーバーを提供します。これらのサーバーは、ハイパフォーマンスファイルシステム、3Dレンダリング、ディープラーニングなどのアプリケーションに使用され、技術の進歩とビジネスの拡大を促進するための効率的なソリューションを顧客に約束します。
2021年に関係が始まって以来、FSとSupermicroは強力な協力関係を築き、FSの顧客にラックサーバーソリューションを共同で提供してきました。これにより、企業は仮想化、クラウドコンピューティング、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)などの重要なミッションワークロードを達成することができます。
2024年、FSはSupermicroとの関係をさらに深め、最先端の第5世代および第4世代Intel® Xeon® Scalableプロセッサーを搭載した最新のサーバーを発表します。この発表には、ディープラーニング、ビッグデータ分析、分散ストレージ、レンダリングなどの幅広いアプリケーションをサポートするように設計された5G CU/DUエッジサーバーと高度なストレージサーバーが含まれます。この関係は、テクノロジー業界におけるイノベーションとと優れた品質への共通の取り組みを示しています。
「Supermicroはハイパフォーマンスコンピューティング機器において優れた技術と豊富な経験を持っています」とFSの製品R&DマネージャーであるBenjamin. Zhangは述べています。「この広範な関係を通じて、彼らの先進的なハードウェア技術を弊社の革新的なネットワークソリューションと統合することができ、より効率的で信頼性の高い製品を顧客に提供することができます。」
Supermicroとの深いかつ安定した関係は、FSが将来的にさらなる高性能で低遅延のデータセンターソリューションを展開するためのインフラストラクチャの基盤を築いています。信頼できるパートナーとして、FSは顧客に高性能な製品、信頼性の高いサービス、効率的なソリューションを提供します。
FSについて
FS (www.fs.com)は、世界の企業顧客向けにICT製品やソリューションを提供する信頼できるプロバイダーです。FSは、人材、ラボ、ローカルサービスセンターの開発により、即時のサービスでITプロフェッショナルに対して製品システムを充実させ、プロジェクトソリューションをカスタマイズすることに専念しています。持続的な技術革新とブランド提携を通じて、FSの製品とソリューションは200以上の国と地域で30万以上の顧客に利用されています。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日