FSがOpen Compute Project (OCP) のコミュニティメンバーとして入会し、データセンター革新への責任を強化
2024年4月10日 - 専門的なネットワークソリューションプロバイダーであるFSは、Open Compute Project (OCP)にコミュニティメンバーとして入会することが承認されました。この戦略的な動きは、データセンター業界におけるイノベーションの促進に対するFSの取り組みを強調するものです。さらにFSは、OCPコミュニティ内で業界の同業者や利害関係者と協力することで、ネットワークエコシステム全体に利益をもたらす標準や進歩を推進したいと考えています。
OCPは、テクノロジーの大手が共同で立ち上げた、広く協力的な国際コミュニティです。インターネット、サーバー、データセンターなど、さまざまな分野の大手企業を結びつけることで、OCPはメンバー間の相互信頼と協力を促進し、より革新的なソリューションを開発しています。
FSは、データセンターのお客様にプロフェッショナルで信頼性の高いネットワークソリューションと製品を提供しています。FSは、80000を超えるネットワーク製品の包括的なポートフォリオと社内で開発されたその他の重要な技術を活用し、高性能コンピューティングソリューション、IDCソリューション、企業向けネットワークソリューション、OTNソリューション、ファイバ配線ソリューション、ワイヤレスリンクソリューション、銅線・電源ソリューションを含む7つのネットワークソリューションを導入しています。さらに、FSは積極的なオープンマインドを持ち、業界のリーダーと継続的に協力して革新的なソリューションを開発し、データセンターネットワークの進歩と発展を支えています。今日のFSとOCPの協力は、顧客の進化するニーズを満たす最先端のネットワークソリューションや技術を創造するために、専門知識をよりよく活用することができます。
OCPへの加盟は、開放性、相互運用性、顧客中心主義というFSの中核的価値観にシームレスに合致します。FSはOCPのメンバーシップを非常に重視しており、OCPに専門知識とリソースを提供し、業界のリーダーとともに効率とパフォーマンスを促進する革新的なネットワークソリューションの可能性を追求する態勢を整えています。FSは、このプロジェクトに積極的に参加することで、データセンター環境の構築と管理において、顧客により大きな柔軟性と選択肢を提供できると確信しています。
FSについて
FS.com Inc (www.fs.com) は、グローバルデータセンター、企業、通信ネットワークを接続し、保護するための高速ネットワーク製品とソリューションのプロバイダーです。FSは、人材、研究所、現地サービスセンターを発展させることにより、高速ネットワーク製品システムを実現し、グローバルなハイテク企業向けに即時サービスを提供するプロジェクトソリューションをカスタマイズすることに専念しています。継続的な技術アップグレード、プロフェッショナルなエンド・ツー・エンドのサプライチェーン、一流ベンダーとの提携を通じ、FSは業界最先端の包括的かつ革新的なソリューションポートフォリオで、約200カ国のお客様にサービスを提供しています。
OCPについて
Open Compute Project (OCP)は、ハイパースケールデータセンター事業者、通信事業者、コロケーションプロバイダー、および企業ITユーザーの共同コミュニティであり、クラウドからエッジまで展開可能なオープンイノベーションを開発するために、製品やソリューションベンダーのエコシステムと協力しています。OCPコミュニティが開発するオープン・イノベーションは、インパクト、効率性、スケール、持続可能性という視点から最適化され、すべての人に利益をもたらすよう努めています。詳細については、次のサイトでご覧ください:www.opencompute.org
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日