【FSニュース】FSはデータセンターにおける高速接続を実現する400G/800Gオプティカル・ソリューションを拡充
データセンター、企業、通信ネットワーク向けに高速通信ソリューションを提供するFS.comは、データセンターネットワークにおいて高速データインターコネクト速度をサポートし、より少ない電力とコストでより多くのビットの伝送を可能にする新世代の400G/800G光ソリューションのポートフォリオを拡充しました。
400G/800Gデータセンターへの移行のタイミングとは
400G/800Gデータセンター・ネットワーキングの市場は急成長し、競争が激化しています。データセンターの仮想化、IoT(Internet of Things)、クラウドコンピューティングに加え、機械学習、ソーシャルネットワーキング、ビデオストリーミングなどのデータ集約型アプリケーションにより、データセンターのトラフィックはとどまるところを知らず、大容量400G/800G光ソリューションへの需要が拡大しています。FSの400G/800G光ソリューションは、高速化、大容量化、低遅延化という増え続ける需要に応えるとともに、エネルギー消費の激しいデータセンターにおいて、より少ない電力でビットあたりのコストを低減することを目的として設計されています。
FS 400G/800G光ソリューション
FS 400G/800Gポートフォリオのハイライトは、革新的で信頼性の高い光通信技術のグローバルリーダーであるSource Photonicsとの協力により発表された、800Gモジュールの豊富なセットです。IEEE 802.3ckやIEEE 802.3cuなどの業界標準に準拠したFSのホットプラグ対応400G/800Gモジュールは、OSFP/QSFP-DDの両方のフォームファクターを備え、高速、高密度、低電力消費で、スマートかつ電力効率の高い高性能データセンターネットワークに理想的です。
FS 400G/800Gの製品一覧はこちらをご覧ください。
データセンターを取り巻く環境が急速に変化する中、クラウド事業者、サービスプロバイダー、企業にとって、インフラ技術やネットワーク性能を次のレベルに引き上げることが極めて重要になっています。
FSの400G/800G光ソリューションは、最も包括的で高性能なポートフォリオを提供し、世界中のお客様のネットワーク接続の拡張と400G/800Gネットワークへの移行を支援します。FSは、ネットワークの安全性、カスタマイズ性、利用体験が第一の時代に向けた成長を維持しながら、より省電力で広帯域かつビットあたりのコストが低い光ソリューションを提供し、次世代400G/800Gデータセンターのインターコネクトに貢献してまいります。
FS.comについて(https://www.fs.com)
FS.comはグローバルデータセンター、企業、通信ネットワークを構築するための高速通信製品とソリューションを提供します。FSは製品システムの実現とプロジェクトソリューションの提案に専念しています。ラボおよびローカルサービスの開発により、数多くの法人お客様に即時サービスを提供しています。連続的な技術革新とブランド提携を通じて、FSは業界で最も包括的で革新的なソリューションポートフォリオを導入し、約200か国の企業に高速通信サービスを提供しています。
FS JAPAN株式会社について(https://www.fs.com/jp)
FS JAPAN株式会社は、2019年12月11日(令和元年)に設立されたFS.comの日本支社です。現在までに、弊社は日本のお客様に適格な製品、より良いローカルなサービスと顧客体験を提供し、お客様の満足度を高めるために、付属品を含めた製品の標準化と日本認証取得の推進に取り組んでいます。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日