FS はNVIDIAパートナーネットワーク (NPN) に参加
FS は、NVIDIAパートナーネットワーク (NPN) に参加し、高度なNVIDIAネットワーキングでデータセンター・アーキテクチャの進化を促進
2022年11月22日に、データセンター、企業、テレコムネットワーク向けの高速ネットワーク ソリューション プロバイダーであるFS.comは、最先端のAIコンピューティングプラットフォームであるNVIDIAパートナーネットワーク(NPN)に参加したことを発表しました。NVIDIAとの業務提携により、FS.comは、NVIDIA Spectrum イーサネットプラットフォーム、NVIDIA Quantum InfiniBandプラットフォームおよび世界最先端のデータ処理装置であるNVIDIA BlueField® DPUを通じて、強力なスマートネットワークソリューションを提供し、費用対効果の高いクラウドネットワーキングを実現し、次世代データセンターアーキテクチャの構築を促進しています。
仮想化、AI(人工知能)、機械学習は急速な勢いで複雑化しており、グローバル企業はデータ時代に向けたビジネスをさらに成長させるために、デジタルおよびインテリジェントな変革を実現し、データセンターのインフラやアーキテクチャを最適化するようになっています。
FS.comは、世界中のテクノロジー企業に信頼性の高い高速ネットワーキング・ソリューションを提供し、要求の厳しい市場やアプリケーションに対応することに力を尽くして取り組んでいます。
「NVIDIAは、データセンターとハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)の分野で実績のある、世界的に有名な企業です。このたび、NVIDIAパートナーネットワーク(NPN)に参加するにより、世界中の顧客に最適化された製品供給、高品質な製品、優れた技術サポートを継続的に提供し、進化するニーズに応えるようになります。」と、FS.comのテクニカルディレクターであるSeth Qiは、以上のように述べています。
NVIDIAのアメリカパートナー組織担当副社長のCraig Weinsteinも以下のように述べています。「NVIDIA Spectrumイーサネットプラットフォーム、NVIDIA Quantum InfiniBandプラットフォームおよびNVIDIA BlueField® DPUは、ユーザーがデータセンターインフラの性能を高めることを可能にします。このたび、FS.comはNVIDIAのネットワークを選択したことで、製品のイノベーションを促進するとともに、価値あるデータセンターのプロフェッショナル・サービスがサポートされるでしょう。」
NVIDIA SpectrumイーサネットおよびNVIDIA Quantum InfiniBandプラットフォームは、ミッションクリティカルなシステムの実現とデータセンターのアプリケーションニーズに対応するために、これまでにない性能、拡張性、運用の自動化、高度なセキュリティを実現できる費用効率の高い必要なエンドツーエンドのソリューションを提供しています。PTP対応イーサネットスイッチとNVIDIA Quantum InfiniBandスイッチにおけるFSとNVIDIAの最近のコラボレーションは、新しいマイルストーンとなりました。今後ともFS.comは、急速に変化する市場に対応するため、高品質で革新的な製品でNVIDIAと協業を続けていく予定です。
この度の業務提携は、将来のネットワーキング業界の大きな可能性を引き出し、グローバルなテクノロジー企業が最適化されたデータセンターを構築し、真のデジタルビジネスへの変革を継続できるようにすることを目的としています。
FS.com Inc.について
FS.com Inc (www.fs.com) はグローバルデータセンタ、企業、通信ネットワークを構築するための高速通信製品とソリューションを提供します。FSは製品システムの実現とプロジェクトソリューションの提案に専念しています。ラボおよびローカルサービスの開発により、数多くの法人お客様に即時サービスを提供しています。連続的な技術革新とブランド提携を通じて、FSは業界で最も包括的で革新的なソリューションポートフォリオを導入し、約200か国の企業に高速通信サービスを提供しています。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日