「FS ニュース」次世代データセンター向けSmartNICをFS公式サイトにて販売開始
「FS ニュース」FS公式サイトにて、NVIDIA ConnectX® SmartNICの販売が始まりました。次世代データセンターに向けて、新発売のConnectX® SmartNICは高パフォーマンスを備え、データーセンターの高速化・効率化に役立つことが期待されています。大規模ネットワーク、クラウドコンピューティング、通信キャリアなど様々な分野において、新しいConnectX® SmartNICの活用と普及は企業に高い収益をもたらすと考えられます。
指数関数的に急増しているネットワークトラフィック・利用者数の状況を改善するに当たって、高パフォーマンスかつ高効率化のネットワークが現状打開の鍵となります。それを構築するために、高いセキュリティ・性能を持つNICが必要です。新発売のFS ConnectX® SmartNICに低遅延・高速化という特徴が備わり、データセンターの性能向上を手助けします。
ConnectX® SmartNIC全シリーズにはConnectX-6 NIC(100Gb/s)、ConnectX-5 NIC(100Gb/sと25Gb/s)、ConnectX-4 NIC(25Gb/sと10Gb/s)、3つの種類があります。その中、10GbE NICおよび25GbE NICは法人向けデータセンターに広く使用される一方、100GbE NICはクラウド・コンピューティング、大規模データセンターなどの分野での活用が見られます。RoCE技術を利用するConnectX® SmartNICの高い安全性・安定性により、ネットワーク内のデータ通信が確保されます。
新発売のFS ConnectX® SmartNICに備わる高パフォーマンスは今後、法人向けデータセンター、ないしは次世代ネットワーク構築に必要な一部になると予想されます。日々激増しているインターネット利用率・使用者数に応じて、ネットワーク業界における技術革新・アップデートも進んでいます。現時点のニーズに応え、明日の変化に備え、最適なネットワーク・ソリューションを提供することは弊社FS.comの目指す目標です。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日