FSの次世代高速ネットワーク製品がHPCの時代を加速する
2024年1月11日 - HPC、データセンター、企業、通信ネットワーク向けの高速ネットワークソリューションプロバイダーであるFS.comは、NVIDIA® 400G InfiniBandスイッチ、NVIDIA®ネットワークアダプタ、多様な高速トランシーバおよびケーブルを含む、HPC、機械学習(ML)、クラウドコンピューティング向けに最適化された次世代製品ポートフォリオを発表しました。超低遅延、卓越したデータスループット、優れたネットワークコンピューティング能力を備えたこのネットワークソリューションは、HPC領域における研究とイノベーションを大幅に加速する態勢を整えています。この記事では、FSの次世代高速ネットワーク製品について解説します。
FS高速ネットワーク製品ポートフォリオ
HPCと機械学習が様々な分野で普及するにつれ、世界規模でのデータの爆発的な増加により、業界全体で計算能力に対する需要が継続的に高まっています。大企業も小規模企業も、GPUの計算能力を最大限に引き出し、多様なデータ集約型アプリケーションの大幅な高速化を促進するために、インテリジェントで高速かつ効率的なネットワーク接続ソリューションをますます必要としています。
世界のプロフェッショナルのお客様のご要望に応え、FSは製品のイノベーションと供給を推進し、包括的なエンド・ツー・エンドのネットワーク・ソリューションを提供しています。これらの将来性のあるソリューションは、高いパフォーマンスと効率性を実現し、グローバルなお客様の設備投資と運用コストの削減、最適な投資収益率の獲得を支援します。
FSの次世代400Gネットワーク機器は、より高い効率性、よりスケーラブルな機能、より大きな容量、より少ないネットワーク障害ポイントを提供し、ネットワーク施設運営者の膨大な帯域幅のニーズに対応します。より要求の厳しいネットワーク環境を構築する際、400Gは高い柔軟性と顧客選択性の基盤を提供し、理想的なソリューションとなります。
NVIDIA® InfiniBandスイッチ
FSの新世代NVIDIA Quantum-2ベースの400G InfiniBandスイッチは、400Gbpsで64ポート、200Gbpsで128ポートを備え、51.2Tb/秒という業界トップクラスのトータルスループットを誇り、毎秒665億パケットの処理能力を持ちます。理想的なラックマウント型InfiniBandソリューションとして、ファットツリー、SlimFly、DragonFly+、多次元トーラスなど、さまざまなトポロジーに対応し、柔軟性を最大限に発揮します。高いネットワーク速度、堅牢なスイッチング機能、拡張性、効率性を兼ね備えたFSのネットワーク接続ソリューションは、次世代の巨大HPCシステムの構築に最適です。
NVIDIA®ネットワークアダプタ
新しく発売された400G InfiniBandアダプタと25G/100G イーサネット・アダプタは、業界をリードするRDMAまたはRoCEを利用し、高スループットと低レイテンシの接続を保証します。さらに、400G InfiniBand NICは暗号化とセキュリティ・ブートをサポートし、システムとプログラムの安全な運用を保証します。400GのInfiniBand NICは、さまざまな規模の運用に比類ない性能と信頼性を提供し、高帯域幅・高密度環境における現在および将来のネットワーク需要を満たすことができます。
FS 200G/400G/800G光トランシーバー&ケーブル
FSは、200Gから800Gまでの幅広い光モジュールと高速ケーブルを発表しており、そのすべてが業界で認められた規格に準拠し、互換性について厳格なテストを受けています。SiPh-Based技術、PAM4変調、InfiniBand HDRなどの最先端技術を採用しています。これらの進歩は、性能の向上、データ伝送効率の向上、高速ネットワークとの互換性の向上につながり、最新のデータ集約型アプリケーションの機能と信頼性を向上させます。
結論
高性能コンピューティングの時代が既に到来しました。高性能ネットワーク構築の豊富なノウハウを持つFSは、お客様に最適な高速ネットワークソリューションを提供し、HPCアプリケーションで顕著なパフォーマンス向上を実現します。
今後もFSは顧客のサポートに全力を注ぎ、HPCソリューションの領域で絶えず革新し、最先端の技術サポートを提供することに努めます。高速ネットワーク製品、または高速ネットワーク接続ソリューションについて何かご質問・ご依頼がありましたら、気軽くFSにお問い合わせください。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日