FSがKeysight RoCEv2テストソリューションを使用してデータセンターファブリックのスイッチ性能を検証
2024年1月 — HPC、データセンター、企業、通信ネットワーク向けのICTネットワーク製品およびソリューションの世界的プロバイダーであるFSは、設計、エミュレーション、テスト・ソリューションで市場をリードするキーサイト・テクノロジーズ社と協力し、Keysight RoCEv2テスト・ソリューションを使用して、ハイパースケールおよびエンタープライズ・データセンターにおけるFSのデータセンター・スイッチの高い性能と信頼性を検証しました。
現代のデータセンターでは、高いネットワーク帯域幅、低遅延、堅牢なコンピューティングパワーが必須となっています。データ集約型アプリケーションの需要が急増している中、データセンター・インフラにおけるRoCEv2(RDMA over Converged Ethernet version 2)技術の重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。RoCEv2では、ハイパフォーマンス・コンピューティング、ストレージ、人工知能ベースのアプリケーションなど、より多くのアプリケーションをユビキタス・イーサネットネットワーク上に収束させることができます。このことは、ネットワークの拡張やメンテナンスの際の大幅なコスト削減につながるため、さまざまなデータセンタースイッチ・ファブリックのRoCEv2性能を検証することが不可欠となります。
FSスイッチが厳格なRoCEv2検証に合格
Keysight RoCEv2テストソリューションは、FSにデータセンタースイッチのRoCEv2性能を検証する貴重な方法を提供します。市場をリードするRoCEv2ベンチマークテストソリューションは2024年2月に導入され、高密度でコスト効率の高いテスト・ハードウェア・プラットフォーム(AresONE-S 400GE)、IxNetworkテスト・アプリケーション、RoCEv2ライセンスが含まれています。
テストは、特定のスイッチ構成を持つFSデータセンタースイッチで、典型的なワンホップのMany-to-One RoCEパフォーマンス・テストを実行して実施されました。RoCEv2エンドポイントは、高密度のAresONEトラフィック負荷アプライアンスを使用してエミュレートされました。テストレポートでは、FSデータセンタースイッチは、混雑したRoCEネットワーク上でも高いRDMA帯域幅と低遅延を維持でき、高い業界標準に合致していることが示されました。
FSのテストプロジェクトマネージャーであるリサ・パイ氏は、「大規模モデルの爆発的な普及は、データセンターにおける高速イーサネットの需要に拍車をかけています。 高速イーサネットネットワークは、スケーラビリティとパフォーマンスに対する要求を満たすことができ、オープンスタンダードに準拠しながら、MLワークロードの高速処理を可能にします。Keysight RoCEv2テストソリューションは、HPCネットワークにおけるFSデータセンタースイッチの性能検証を支援する貴重なツールです。このパートナーシップは、データセンターインフラの能力を検証する上で、厳格なテストが重要であることを強調しています。」と言いました。
「キーサイトでは、高性能で信頼性の高いテストおよび検証システムを提供することで、お客様をサポートしています。KeysiえghtのRoCEv2テストソリューションを使用したFSデータセンタースイッチの検証成功は、最も要求の厳しいデータセンター環境をサポートする当社の献身を強調するものです。」と、Keysightのネットワークテスト&セキュリティソリューションの担当シニア・プロダクトマネージャー、デイジーサンは語ります。
Keysight RoCEv2テストソリューションによるFSデータセンタースイッチの検証に成功したことで、高速イーサネット・ネットワークは、MLワークロードの処理時間を短縮するために必要なコスト効率の高いスケーラビリティと性能を提供することができ、MLインフラのエコシステム構築に貢献します。FSは、デジタル伝送の時代において、企業やデータセンターオーナーに繁栄をもたらす信頼性の高い革新的なネットワーキング・ソリューションを提供するというビジョンを堅持しています。
FSについて
FS (www.fs.com)は、世界中の企業顧客にICT製品とソリューションを提供する信頼できるプロバイダーです。2009年に設立されたFSは、人材、研究所、現地サービスセンターを発展させることにより、製品システムを満たし、ITプロフェッショナルのためのプロジェクトソリューションを即座に提供することに専念しています。絶え間ない技術革新とブランド提携を通じて、FSの製品とソリューションは200カ国以上、30万人以上のお客様にご利用いただいております。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日