FS.comとUS Conec、高密度相互接続ソリューションにおける協業拡大を発表
2024年3月20日、FS.comは、高密度相互接続におけるUS Conecとの協業の拡大を発表しました。今回の協定により、FSの顧客は高密度ケーブル配線において、最先端でより効率的な接続ソリューションを利用できるようになります。
両社の提携の一環として、導入が予定されている製品のひとつがMMCコネクタです。画期的なMMCコネクタは、新しい小型化されたMTフェルール(TMT)と新しい超小型フォームファクタ(VSFF)コネクタを組み合わせることにより、高密度、低挿入損失接続の新時代を切り開きます。
AI(人工知能)とML(機械学習)の急速な進歩に伴い、データトラフィック量は指数関数的に増加し続けており、超高密度光ファイバネットワークの必要性が高まっています。今回の協業拡大により、お客様はAIやMLソリューションを利用することが可能になると同時に、FSは技術的な相乗効果を活用し、より高性能な光ファイバネットワークソリューションを提供できるようになります。
「FSは、長年にわたるMTP®配線ソリューションの強力なサポートにより、価値あるパートナーであることを証明してきました。私たちは、急成長するAIおよび超大規模データセンター市場にMMCコネクタを供給するために協力することで、このパートナーシップをさらに強化できることを嬉しく思います。」とUS Conecの社長Joe Grahamは以上のように述べました。
FSのCEOであるDaniel Xiangは以下のように述べました。「高密度光インターコネクト分野のリーダーとして、US Conecと協業できることをうれしく思います。MMCコネクタは、将来の400G/800G光リンクのアーキテクチャにとって、より効率的な選択肢を提供します。これは、お客様がビジネス効率を向上させ、急進化する業界の機会を活用できるよう支援するという当社の目標と一致しています。」
今回の協業拡大は、FSとUS Conecの長年のパートナーシップを新たなレベルに引き上げるものです。この協業拡大により、FSとUS Conecの長年のパートナーシップは次の段階へと進むことになり、イノベーションを推進し、世界中のお客様やパートナーに利用しやすいサービスを提供するというFSの取り組みが強化されます。
US Conecについて
US Conec(www.usconec.com)は、高密度光インターコネクトの設計・開発における世界的リーダー企業です。30年近くにわたる革新的な経験により、同社はデータセンターおよび企業向け構造化配線、公共ネットワーク、オンボード光インターコネクト、産業および軍事市場向けに業界をリードするコンポーネントを世界中に提供しています。主な製品開発には、シングルモードおよびマルチモードのMTおよびカスタムマルチファイバフェルール、MTP®ブランドのMPOコネクタ、MXC®コネクタ、PRlZM® LightTurn®およびPRIZM® MTレンズ付きフェルール技術、ELiMENT™シングルファイバコネクタソリューション、lBC™ブランドの光ファイバクリーニングソリューション、マルチファイバ相互接続用終端装置、高精度光パッケージングコンポーネントなどが含まれます。
FSについて
FS(www.fs.com)は、ICTネットワーク製品とソリューションのグローバルプロバイダーとして、世界中のデータセンター、企業、通信ネットワークにサービスを提供しています。業界のサービスと製品を再定義するというビジョンのもとに、FSはITプロフェッショナルのユニークなニーズに応えることに取り組んでいます。FSは、専門人材、先端ラボ、地域密着型のサービスセンターの開発を通じて、タイムリーなソリューションの提供に専念しています。継続的なテクノロジーの進化と戦略的なブランドコラボレーションを通じて、FSは200カ国以上、30万人以上のグローバル企業お客様に効果的なサービスを提供してきました。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日