ファイバメディアコンバーター(media converter / メディコン/MC)の使い方
メディアコンバーターは、銅線インフラストラクチャをファイバベースのシステムに統合するためのコスト効率と柔軟性により、長年にわたって勢いを増しています。これらは、従来のUTP銅ケーブルでは処理できない距離を拡張する非常に簡単な方法を示しています。主にLANアプリケーションのドメインであるメディアコンバーターは、さまざまなネットワーキング環境でユビキタスツールになっています。次に、メディアコンバーターを使用して、ネットワークスイッチ、光モジュール、ファイバケーブル、銅ケーブルなどのデバイスに適切に接続する方法を教えてください。ケーブル接続手順は、次のように示されています。
メディアコンバーターの使い方ガイド
現在メディアコンバーターは、あらゆる種類の産業やセクターに広く展開されており、セキュリティ監視、政府防衛、企業、キャンパスLANなど、銅線とファイバ間の接続を提供します。古典的な小さな設置面積により、メディアコンバーターは、デスクトップ、ワイヤークローゼット、およびデータセンターにインストールするのに最適です。メディアコンバーターのアプリケーション環境はさまざまですが、ケーブル接続方法は本質的には同じです。次の部分は、メディアコンバーターの接続方法の2つの頻繁に使用されるケースを示しています。
単一のメディアコンバーターを使用する
1組のファイバメディアコンバーターをネットワークに展開することは一般的であるため、銅ケーブルをファイバデバイスにリンクするために1つのメディアコンバーターが必要になる場合があります。次の図では、1×SFPスロットと1×RJ45を備えたファイバメディアコンバーターが適用され、すべてのRJ45インターフェイスのイーサネットスイッチ(スイッチB)をSFPスイッチ(スイッチA)に接続しています。 光ファイバケーブル(商品詳細)と銅線ケーブル をメディアコンバーターに接続する手順は次のとおりです。
-
1、UTPケーブル(Cat5以上)を使用して、スイッチBの銅ポートをファイバメディアコンバーターのRJ45ポートに接続します。
-
2、SFP光モジュールをメディアコンバーターのSFPスロットに差し込み、別のSFPモジュールをスイッチAに差し込みます。
-
3、メディアコンバーターとスイッチAのSFP光モジュールにファイバパッチケーブルを挿入します。
メディアコンバーターのペアを使用する
伝送距離を伸ばすために、2つの銅線ケーブルシステムをリンクするために、一対のファイバメディアコンバーターがよく使用されます。また、ネットワークでメディアコンバーターを使用する最も一般的なシナリオでもあります。次の手順は、ネットワークスイッチ、光モジュール、ファイバケーブル、銅線ケーブルを備えたメディアコンバーターのペアを使用する方法を示しています。
-
1、UTPケーブル(Cat5以上)を使用して、スイッチAの銅ポートとファイバメディアコンバーター#1のRJ45ポートを接続します。
-
2、SFPモジュールをファイバメディアコンバーター#1のSFPスロットに差し込み、別のSFPモジュールをファイバメディアコンバーター#2のSFPスロットに差し込みます。
-
3、ファイバパッチケーブルを使用して、ファイバメディアコンバーター#1とファイバメディアコンバーター#2を接続します。
-
4、UTPケーブルを使用して、ファイバメディアコンバーター#2のRJ45ポートをスイッチBに接続します。
注:光モジュールは基本的にホットプラグ可能なデバイスであるため、光モジュールを対応するポートに挿入するときにメディアコンバーターの電源を切る必要はありません。光モジュールを取り外す前に必ずファイバパッチケーブルを取り外し、ケーブルを光モジュールの端面に挿入する前に光モジュールをメディアコンバーターに取り付けてください。
ネットワークでのメディアコンバーターの使用に関する考慮事項
メディアコンバーターは単純なプラグアンドプレイデバイスですが、ネットワークに接続するときにいくつかの要因を考慮する必要があります。メディアコンバーターのインストールには、平らで安全な場所を選択することをお勧めします。換気のためにコンバーターの周りに十分なスペースを残してください。
-
両方のメディアコンバーターの光モジュールの波長は一致している必要があります。つまり、1つの光モジュールが1310nm/850nmの波長のものである場合、同じことが他の光モジュールにも当てはまります。さらに、光モジュールとメディアコンバーターのデータレートは同じである必要があります。1000BASESFP光モジュールは、ギガビットメディアコンバーター用です。また、1組のメディアコンバーターの光モジュールタイプも同じである必要があります。両側でシングルモードまたはマルチモードの光モジュールを使用します。
-
ファイバパッチケーブルの端面は、メディアコンバーターポートと一致している必要があります。一般に、SCファイバパッチケーブルはメディアコンバーターとSCポートを接続するために使用され、LCファイバパッチケーブルはファイバメディアコンバーターのSFP/SFP+ポートに接続されます。
-
メディアコンバータが全二重または半二重伝送をサポートしているかどうかを明確にします。半二重モードのスイッチまたはハブで全二重メディアコンバーターを使用すると、ネットワークで重大なパケット損失が発生します。
-
動作温度を適切な範囲に維持する必要があります。そうしないと、メディアコンバーターが機能しません。パラメータは、ベンダーが異なるメディアコンバータでは異なる場合があります。
ネットワーク内のメディアコンバーターのトラブルシューティング
メディアコンバーターは、光ファイバ伝送で簡単に使用できるように設計されています。ネットワークで設定した後、接続が期待どおりに機能しない場合は、いくつかのトラブルシューティングを行う必要があります。チェックには次の6つの側面が含まれますが、これらに限定されません。
1. メディアコンバーターのPOWER LEDが消灯し、ユニットに電力が供給されていません。
-
電源コードが電源とメディアコンバータの背面パネルのDCコネクタにしっかりと接続されていることを確認します。
-
別のデバイスを接続して、コンセントに電力が供給されていることを確認します。
-
メディアコンバータに付属しているものと同じタイプの別の電源アダプタを使用してみてください。
-
電源からの電圧が、地域で必要なレベル内であることを確認します。
2. メディアコンバータのSYS LEDが消灯しています。
-
ユニットの内部コンポーネントが損傷しているか、正しく機能していません。ユニットの電源を入れ直してみます。電源の再投入が機能しない場合は、供給元に問い合わせてください。
3. メディアコンバータのSYS LEDがゆっくり点滅しています。
-
このユニットでエラーが表示されます。ユニットの電源を入れ直してみます。機能しない場合は、SFPモジュールを取り外して再度取り付けるか、別のSFPモジュールを試します。SFPモジュールがアプリケーションに適したタイプであることを確認してください。
4. メディアコンバーターのツイストペアポートとエンドノード間のネットワークパフォーマンスが遅い。
-
ポートとエンドノードの間にデュプレックスモードの不一致がある可能性があります。これは、オートネゴシエーションを使用するツイストペアポートが全二重の固定デュプレックスモードでデバイスに接続されている場合に発生します。これが問題の原因である場合は、両方のポートが同じ二重モードを使用するように、エンドノードまたはメディアコンバーターのポートの二重モードを調整してください。
5. メディアコンバーターに接続されているデバイスとの通信がありません。
-
TXおよびRX側に接続されている光ファイバケーブルが逆になっています。
-
RJ45ポートがデバイスに正しく接続されていません(ストレートケーブルとクロスケーブルの接続方法に注意してください)。
6. メディアコンバーターをネットワークに適用すると、ネットワークのリンク全体が常に通信できなくなります。
-
ファイバリンクの減衰が大きすぎる可能性があります。この時点で、光パワーメーターを使用して、受信側の光パワーをテストします。光パワーが通常の感度範囲を超える場合、障害のあるファイバリンクが原因で通信障害が発生している可能性があります。
-
メディアコンバータとネットワークスイッチ間の接続が正常に機能していません。代わりに、ファイバメディアコンバーターをPCに接続します。メディアコンバーターがPCで正常に動作する場合は、ネットワークスイッチに問題があります。
-
または、メディアコンバーターに障害があります。メディアコンバータの両端をPCに直接接続します。両端のPINGに問題がない場合は、大きなファイル(100Mなど)を一方の端からもう一方の端に転送し、速度に焦点を合わせます。速度が非常に遅い場合(200Mを15分以上下回る場合)、メディアコンバーターに障害があると判断できます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日