IEEE 802.3btハイパワーPoE(Hi-PoE)を知る
PoE(Power over Ethernet)とも呼ばれるパワー・オーバー・イーサネットは、冗長電源ラインやコンセントを必要とせず、イーサネットケーブルがライブデータ接続上で電気エネルギーを伝送できるようにすることで、ネットワーク展開を簡素化する重要な技術です。2003年に最初のPoE規格が承認されて以来、PoE技術はより高い電力供給をサポートするためにアップグレードされてきました。これまでのところ、最新のPoE規格はIEEE 802.3btハイパワーPoEであり、Hi-PoEとしても簡略化されています。
ハイパワーPoEとは?
増え続けるハイパワーデバイスの需要を満たすため、ハイパワーネットワークシステムを簡単に構築できる新世代のPoE規格IEEE802.3btが導入されました。IEEE802.3bt規格は最新のPoE規格であり、4対のツイストペア構造配線上に電力を実装します。IEEE 802.3af/atでは、電力接続に使用されるのは2本のツイストペアのみで、データは4本のペアで伝送されます。また、この新世代のPoEでは初めて、8本すべてのワイヤーを電力伝送に使用し、伝送時の電力損失を最小限に抑えることで、電力バジェットを増やしてより優れた電力供給を実現しています。
IEEE802.3bt規格では、タイプ3とタイプ4という2つの新しいPoEタイプが導入されました。タイプ3はPoE++またはUPOEとも呼ばれ、各PoEポートで最大60Wを供給し、高性能無線アクセスポイントや高解像度IPカメラなどのデバイスに電力を供給することが可能です。
一般にハイパワーPoE(Hi-PoE)として知られるタイプ4は、最大出力90Wを供給し、イーサネットケーブル経由でフラットスクリーンやLED照明などのデバイスに電力を供給することが可能です。IEEE 802.3btタイプ3およびタイプ4は、PoEおよびPoE+規格と下位互換性があります。Hi-PoEとPoE++の詳細については、以下の表を参照してください。
名称 | PDに供給可能な電力 | イーサネットペア | PSEによる電力供給 | PoE用最低ケーブル定格 |
---|---|---|---|---|
Hi-PoE | 71.3W | 4ペア | 90W | Cat5eまたはそれ以上 |
PoE++ | 51W | 2ペア/4ペア | 60W | Cat5eまたはそれ以上 |
ハイパワーPoEスイッチとは?
PoEスイッチは、ネットワークにPoEを追加するエンド・スパン・メソッドとして、ネットワーク側と電源側の両方を組み合わせ、イーサネットと電源の両方を電源デバイスに供給する最も一般的なアプライアンスとなっています。
新しいPoE規格の普及に伴い、ポートあたり最大8×90WのオートセンシングIEEE 802.3af/at/btパワーをサポートするFS S5860-24XB-U PoEスイッチのような、より多くのハイパワーPoEスイッチが市場に登場しています。先進的な導入企業は、ハイパワーPoEインフラをスマートビルやIoTを実現するための重要な資産とみなしてきました。ハイパワーPoEスイッチに代表されるハイパワーPoE PSEデバイスは、スマートビルやIoTデバイスを最適化し、将来のニーズに合わせて再利用する態勢を整えています。
ハイパワーPoEスイッチが必要なデバイスとは?
新たに多様化するアプリケーションの拡大に伴い、新しい技術への要求が高まる中、インテリジェントLEDライト、オールインワンクラウドデスクトップ、インテリジェントIPオーディオなどのハイパワーIPベース端末が私たちの生活に登場しています。これらの機器の電力要件は15Wから90Wにわたります。IEEE 802.3bt規格はIEEE 802.3af/at規格と下位互換性があるため、ハイパワーPoEスイッチは様々なデバイスで使用することが可能となります。
PoE LED照明
ハイパワーPoEスイッチは、LED照明に90Wの電力を供給することができ、インテリジェント・ビル分野のオーナーや管理者にとって多くのエネルギーを節約することができます。この規格を使用することで、最低待機電力(消灯時)を20MWに抑えることができ、これは他の既存規格(200MW)で許容される電力の10倍に相当します。
90W PTZカメラ
PTZカメラは、場合によっては最大90Wという大きな電力を消費しますが、従来のIEEE 802.3af/at規格では対応できません。IEEE 802.3bt PoE技術の採用により、高出力のPTZカメラを高出力のPoEスイッチでネットワーク化することが可能になり、配線やメンテナンスのコストを削減できます。
無線アクセスポイント
無線デバイス(携帯電話、ノートパソコンなど)のユーザーが有線ネットワークにアクセスする手段として、無線アクセスポイントはオフィスビル、キャンパス、公園、倉庫、工場などの無線ネットワークが必要な場所で広く使われています。場合によっては、正常に動作するために60W以上の電力を必要とします。このとき、端末機器に電力を供給するために、高出力のPoEスイッチに接続することができます。
VoIP電話、ビデオ通話
高電力PoEスイッチにより、ユーザーは既存のイーサネット・インフラストラクチャで、消費電力の高いビデオ通話、LED表示画面、VoIP電話システムを操作することが可能です。
スマートビルとIoT向けハイパワーPoEスイッチのメリット
PoE自体は、以前から一般的な家庭やオフィスのアプリケーションに利用されてきました。新しいハイパワーPoE規格は、スマートビルやモノのインターネット(IoT)をサポートするのに最適な時期に批准されました。LED照明、PTZネットワークカメラ、入退室管理システム、情報キオスク端末、POS端末、その他スマートビルやIoT設備における消費電力の高いデバイスなど、ハイパワーPoEを活用する新たなアプリケーションは数多く存在します。なお、これらはIEEE 802.3btがサポートするユースケースの一部に過ぎません。オフィス空間や製造施設、キャンパス内では、より多くの新しいデバイスが出現するため、より多くのユースケースが盛んになるでしょう。
ハイPoE技術の繁栄に伴い、ハイPoEネットワークスイッチのアプリケーションを無視することはできません。ハイPoEスイッチは、より高いPoEワット数でPoEスイッチのアップグレード版です。
ハイパワーPoEスイッチが将来性のあるアプリケーションにもたらす主な利点は以下の通りです。
柔軟性と拡張性
90W-100WのPoEネットワークソリューションにより、ユーザーは簡単にネットワークと電源カバレッジを拡張することができます。ハイパワーPoEスイッチのようなHi-PoEデバイスは、802.3af/at PoE規格と下位互換性があり、802/3af/at/bt規格に準拠したパワードデバイスをスイッチに柔軟に接続することができます。また、標準ベースのPoEテクノロジーはベンダー間の相互運用性を保証しているため、デバイスがサポートするPoE標準に互換性がある限り、さまざまなネットワーク・アプリケーションでPoEを構成することが可能です。
時間とコストの削減
電源コンセントや電源ケーブルを追加することなく、ハイパワーPoEスイッチで他のPoE給電デバイスに電力を供給できるため、IoTネットワークの設置が非常に簡単になります。電力ケーブルや専門の電気技術者の費用を考慮すると、PoEネットワークソリューションの全体的なコストは、従来の電力ソリューションよりも低くなります。
信頼性
多くのエンタープライズグレードのハイパワーPoEインフラは、IPv4とIPv4/6の両方のアドレッシングをサポートするリモート電源管理機能を備えており、シンプルで効率的な電源デバイスの監視と制御が可能です。この機能は、特にスマートビルディングやIoTの展開において、ネットワークの規模や複雑さが増すにつれて、ネットワークに信頼性をもたらします。
結論
一言で言えば、ハイPoE技術の登場は、より高い機器の電力要件を満たすためで、このハイPoE技術を使えば、高速で信頼性の高いネットワークを構築することができます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日