FS AmpCon™:ネットワーク自動化のパートナー
人為的ミスや複雑な運用プロセスを心配することなく、ワンクリックで何千ものリモートアクセススイッチを導入・設定できることを想像してみてください。今日の高度に相互接続された世界では、ネットワークの自動化が、企業にとって運用効率と柔軟性を実現するための重要な手段となっています。AmpCon™は、革新的なネットワーク自動化ツールとして、企業にネットワークデバイスを管理する簡素化された効率的で拡張可能な方法を提供します。
FSは、ネットワーク、データセンター、テレコムのお客様に通信と高速ネットワークシステムソリューションを提供するプロフェッショナルプロバイダーです。現在、FS.comは、進化するネットワーク需要に対応するよう設計されたAmpCon™対応PicOS®スイッチを提供しています。この記事では、AmpCon™の強力な機能をご紹介します。
FS AmpCon™とは?仕組み解説
AmpCon™は「amplified control」の略で、FS PicOS®ソフトウェアスイッチのゼロ・タッチ・プロビジョニング(ZTP)、導入、設定、ライフサイクル管理を自動化する管理プラットフォームです。ウェブUIを備え、ソフトウェア・アプライアンスとして展開され、データセンターまたはクラウドの仮想マシン(VM)内で実行できます。AmpCon™は、1000台のPicOS®ソフトウェアスイッチのリモート展開と拡張性を可能にします。
FS AmpCon™管理プラットフォームのメリット
FS AmpCon™管理プラットフォームは、企業に多くのメリットをもたらす強力なネットワーク管理ソリューションです。Ciscoのような従来のサプライヤーが提供するネットワーク自動化ソフトウェアと比較して、AmpCon™を使用することで、オープンネットワーキングのトレンドにより適合することができます。企業は、従来のアクセス・ネットワーク・ベンダーに縛られたり、ネットワーク自動化ソフトウェアに高いコストをかけたりする必要はありません。
従来のベンダーは、スイッチの導入を自動化するツールを提供しているが、コストが高く、操作には熟練したネットワークプログラマーが必要で、最新のスイッチモデルにアップグレードしなければならない場合もあります。CiscoのDNAセンターを例にとってみよう。自動化を実現するためには、まずDNAセンター自体をセットアップする必要があるが、これは複雑になりがちな作業です。さらに、サーバー側とスイッチ側の両方でソフトウェアのインストールが必要になります。しかし、AmpCon™は、実際にはCiscoのDNAセンターと非常に同等の機能をユーザーフレンドリーな方法で実現しています。
エンド・ツー・エンドのネットワークライフサイクル管理の自動化
FS AmpCon™は、ネットワーク機器とコンポーネントの包括的な管理と継続的なメンテナンスを可能にします。エンドツーエンドのネットワークライフサイクル管理により、リソースの割り当て、メンテナンス、コンプライアンス・チェック、アップグレードを自動化し、設定ミスやダウンタイムを効果的に防止します。この機能により、効率的で安定したネットワーク運用を実現し、合理的で包括的な管理ソリューションを提供します。
-
ゼロタッチ・プロビジョニング:自動化された展開と構成方法は、手動による介入なしにネットワークデバイスのセットアップを合理化します。これにより、展開が簡素化され、時間と手作業が節約され、一貫性とセキュリティが確保され、リモート管理機能が提供されます。
-
構成管理:AmpCon™は、1台または複数のスイッチにアップデート、パッチ、エラー修正をプッシュすることで、作業の省力化、ダウンタイムの防止、ネットワークセキュリティの維持を実現します。
-
バックアップとコンプライアンス:AmpCon™は、コンフィギュレーションの検索、バックアップ、およびコンプライアンスチェック機能を提供します。AmpCon™は、定期的にスイッチのコンフィギュレーションを取得し、変更されたコンフィギュレーションも取得するため、スイッチに障害が発生した場合でも、最新のコンフィギュレーションを迅速に再インストールできます。さらに、AmpCon™は、スイッチが最適なセキュリティとプライバシー基準を維持するために特定の設定を義務付ける業界規制に準拠していることを保証します。
-
ライセンス管理:AmpCon™ は、ネットワーク内のPica8スイッチに現在インストールされているすべてのライセンスのインベントリレポートを作成し、サポート期限切れに近づいているライセンスを更新することができます。
ITの効率化とサービス提供の迅速化
AmpCon™管理プラットフォームは、コンフィギュレーションのバックアップ、コンフィギュレーションの更新、RMAの交換、スケジュールされたソフトウェアのアップグレード、カスタム(ユーザー定義)ワークフロー、スイッチの可視化(ポート統計、ヘルスチェック)など、一般的なネットワーク運用に関連する面倒なタスクを自動化します。これにより、ITの生産性が向上し、サービス提供が加速します。
代理なしのAnsible Playbookによる最適な自動化効率
AmpCon™管理プラットフォームは、日常的なネットワーク運用のための共通機能を提供し、スケジュールされたタスクと読みやすいレポートのためのAnsibleプレイブックを使用してカスタムワークフローをサポートします。スイッチデバイスのリモート自動化設定と管理のためにAnsibleを利用することができ、内蔵のネットワークモジュールを通じて、ほとんどの基本的な設定管理操作を可能にします。
AmpCon™管理用プラットフォームのハイライト
-
ウェブベースのユーザー・インターフェース - シンプルな操作性
-
すべてのPicOS®搭載スイッチの電源投入と設定を自動化
-
バックアップとアップグレードのスケジュール
-
オーペンAPIで無限の拡張性
-
営業費用(OpEx)を削減
-
大規模な導入やアップグレードにおける人為的ミスを排除
AmpCon™管理プラットフォームのアプリケーション
FS AmpCon™により、管理者はシンプルでユーザーフレンドリーなGUIを使用して、PicOS®を実行する数百または数千のオープンネットワークスイッチを展開できます。管理者は、グローバル・コンフィギュレーションだけでなく、サイトや地域に特化したバリエーションを定義し、個々のスイッチに関連付けることができます。スイッチがリモートサイトに設置され、電源が投入されると、自動接続スクリプトが指定された設定をスイッチに自動的にダウンロードし、検証とソフトウェア更新を実行します。これにより、大規模なスイッチ導入プロセスが簡素化され、導入効率と一貫性が向上します。
まとめ
FS AmpCon™管理プラットフォームは、革新的なオープンネットワーク自動化ツールです。スムーズな操作と簡素化された管理により、AmpCon™はネットワーク管理者にシームレスな体験を提供します。
ICTネットワーク製品およびソリューションのグローバルプロバイダーであるFSは、AmpCon™を使用できるネットワーク・スイッチを無償で提供しています。詳しくはFS.COMをご覧ください。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日