FS S5860シリーズスイッチのスタッキング
スイッチスタッキング技術は、シンプルさと信頼性を犠牲にすることなく、限られたスイッチモデルを活用してネットワークのスケーラビリティを迅速に向上させる経済的な方法です。当社では、2台以上のスイッチをクラスタ化し、単一の論理エンティティとして動作できるスタッキング対応のスイッチを提供しています。
*スタッキングの詳細については、こちらのブログをご覧ください:スイッチスタッキング(スタック接続):その定義・設定・FAQについて。
S5860シリーズ、S5800シリーズ、S3900シリーズなどのFSスタッキング対応のスイッチは、集中型ソフトウェア管理による仮想スタッキングをサポートします。仮想スタッキングには、ネットワーク展開においていくつかの利点があります:
-
複数のスイッチを1台にスタックできるため、ネットワーク管理者の管理と設定が容易になります。
-
新しいユニットを追加することで、ネットワーク容量を拡張できます;
-
ダウンストリームリンクの帯域幅と回復力が向上します;
-
ネットワークアーキテクチャを変更することなく拡張でき、特別なスタッキングモジュールやスタッキングケーブルを購入する必要がありません。
図1:S5860-20SQスタックトポロジの例
このガイドに適用されるスイッチモデル
このガイドは、次のFSネットワークスイッチモデルに適用されます。
S5860シリーズスイッチスタックの基本情報
3つのS5860スイッチモデルはすべて仮想スタッキングをサポートしています。つまり、スイッチパネルの前面にあるイーサネットポートを使用して、すべてのモデルを仮想スタックに構成できます。以下の表から、S5860シリーズスイッチのスタッキングに関する基本情報を見つけることができます。
S5860-20SQ | S5860-24XB-U | S5860-48SC | |
---|---|---|---|
スタッキング技術 | イーサンポート経由の仮想スタッキング | ||
スタックポート | サービスポート1-26 | サービスポート1-32 | サービスポート1-56 |
スタックポートタイプ | 10G, 25G, 40G | 10G-T, 10G, 25G | 10G, 100G |
同じモデルとのスタッキング | Yes | ||
S5860シリーズ間の混合スタッキング | S5860-24XB-U とのスタックをサポート | S5860-20SQとのスタックをサポート | No |
最大ユニット数 | 2 |
*スタックを設定する2つのスイッチは、同じソフトウェアバージョンを実行している必要があります。S5860シリーズスイッチの最新バージョンについては、製品ページをご確認ください。
図2:S5860シリーズスイッチのスタッキングポート
*S5860-20SQまたはS5860-24XB-Uスイッチの1つの25Gポートがスタッキングに使用されると、他の3つのポートは自動的にスタックに追加され、サービスポートとして使用されなくなることに注意してください。
スタッキングS5860シリーズスイッチのケーブル接続
S5860シリーズはサービスポートを使用してスタックをセットアップするため、スタックを確立するために独自のスタックカードやケーブルを購入する必要はありません。次の図に示すように、40GQSFP+ポートはスタッキングに使用されます。
図 3: 40G QSFP+ ポートを介した S5860 シリーズ スイッチのスタッキング
標準サービスポートを使用してスタックを確立するには、3つのソリューションがあります。コスト効率の高いスタックソリューションが必要な場合は、DACケーブルで十分です。一方、安定性を重視する場合は、AOCまたは光ケーブルと光トランシーバーを組み合わせた方が良い選択肢となります。以下は、40G QSFP+ポートを介して2台のS5860-20SQスイッチをスタッキングするための3つの接続ソリューションです。
*スタッキング時のケーブル長は必要に応じて選択可能です。
S5860シリーズスイッチスタックの構成手順
S5860-48SCでスイッチスタッキングを構成する方法については、S5860-48SCスイッチ構成ガイドの2167ページを参照してください。
S5860シリーズスイッチのスタッキングに関する FAQ
Q:FS S5860シリーズスイッチで物理スタックを構成できますか?
A:いいえ。FS S5860シリーズスイッチは仮想スタックのみをサポートします。
Q:S5860シリーズスイッチはS3900シリーズスイッチとスタックできますか?
A:同じシリーズに属し、同じソフトウェアバージョンを実行しているスイッチのみをスタックできます。 たとえば、S5860シリーズとS3900シリーズの両方が仮想スタッキングをサポートしている場合でも、S5860-20SQはS5860-24XB-Uとスタッキングできますが、S3900-24T4SはS5860-20SQとスタッキングできません。
Q:S5860シリーズスイッチをスタッキングするには、特別なスタッキング ケーブルが必要ですか?
A:いいえ、FS S5860スイッチは独自のスタックポート以外のスタッキングにイーサネットポートとアップリンクポートを使用するため、特別なスタッキングケーブルは必要ありません。S5860シリーズスイッチのサービスポートを使用してスタックをセットアップできます。
Q:S5860シリーズスイッチ間にスタックを確立するには、何本のケーブルが必要ですか?
A:S5860シリーズスイッチは、スタックを構成するために4つのトランシーバーと2本のケーブル、または2本のDAC/AOCケーブルを使用します。たとえば、10G SFP+ポート経由で2つのS5860-20SQをスタックする場合は、2つの 10G SFP+ DACケーブルを一緒に購入できます。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日