持続可能性の実践 - 環境に配慮したパッケージへのFSの取り組み
ネットワーキングと通信ソリューションのプロバイダーとして信頼されるFSは、環境に優しい素材の採用、パッケージサイズの軽量化、プラスチックフリーのパッケージソリューションなど、国際的な環境基準を満たすように設計されたアップグレードされたパッケージの発売を発表しました。この取り組みは、FSの環境・社会・ガバナンス(ESG)目標への取り組みの一環であり、持続可能性と環境負荷低減に重点を置いています。
パッケージアップグレードの主な取り組み
環境に配慮した材料の採用
FSは、IDCソリューション、エンタープライズネットワークソリューション、ファイバ配線ソリューションなどを支えるために、ネットワークスイッチ、光ファイバケーブル、光トランシーバモジュール、監視カメラなどの多用途な製品を提供しています。輸送時のストレスによる損傷からこれらの製品を保護するため、FSは製品のサイズや形に合わせた様々な梱包ソリューションを設計しています。すべての梱包材にはリサイクル素材を使用しており、環境への影響を低減し、「グリーン」意識の高い消費者へのアピールを高めています。主な梱包材料は以下の通りです。
外装に輸入クラフト紙:森林資源の豊富な地域から輸入したクラフト紙を使用しており、持続可能なサプライチェーンを確保しています。
トランシーバとNICカードの梱包にはリサイクル可能なPET素材:軽量で耐久性のある保護材として、リサイクル可能で環境に優しいPET素材を採用しています。
ファイバケーブル用のリサイクル可能なLDPEバッグ:梱包に使用されるプラスチック袋は、リサイクル可能なLDPE製で、製造時のエネルギーや資源の消費を抑えます。
ネットワークスイッチ保護用にEPEフォーム:機器の保護には、100%リサイクル可能なEPEフォームを採用し、環境に配慮しながら優れたクッション性を実現しています。
包装設計の小型軽量化
包装サイズにおける「軽量化設計」は、「多品種小ロット包装」と「減容化包装ソリューション」という2つの主要な領域で大幅にアップグレードされました。
多品種包装とは、各アイテムを個別にパッケージするのではなく、複数の製品ユニットを1つのパッケージにまとめて包装することです。初期の段階では、FSのケーブル製品はプラスチックで個別に包装されていたため、プラスチック廃棄物が大量に発生し、お客様にとっても個別包装の開梱に手間がかかっていました。これに対してFSは、1つのパッケージにネットワークケーブル10本、パッチコード10本、または複数のコネクタを収納できるように、FSの最も人気のある製品に適用されている多品種梱包ソリューションを開発しました。新しい梱包方法は、開梱時間とプラスチック使用量の両方を最小限に抑えることができ、好評を得ています。以下は、多品種包装の銅パッチケーブルの例です。
減容包装とは、製品包装の全体的なサイズまたは容積を縮小または最適化し、スペースを取らないようにすることです。例えば、FHD MUXシリーズの場合、FSは包装容積を大幅に削減しました。以前の包装設計には、プラスチック製の内箱が含まれていました。最適化された包装ソリューションでは、プラスチック製の内箱から紙製の内箱に変更することで、容積を50%削減しました。この変更により、プラスチック使用量は包装1つあたり70g削減され、輸送コストは30%削減されました。製品の保護を維持しながら、持続可能性とコスト効率の両方を向上させました。
プラスチックフリーのパッケージソリューション
環境に対する要求が高まる中、FSはセキュリティカメラ製品の梱包におけるプラスチック使用量を大幅に削減しました。段ボールやEPEフォームを使用する他のブランドとは異なり、FSは徹底的なテストを経て、完全に紙ベースのパッケージソリューションを開発しました。この新しいデザインは、箱底、箱蓋、前側壁、後側壁を含む1枚の厚紙から折り畳まれているのが特徴です。各側面は折り畳んで接続でき、製品を保護します。このソリューションはプラスチックフォームに取って代わるもので、落下試験や輸送振動シミュレーションなどの厳しいテストに合格しています。現在、約35機種のFSカメラがこの革新的で環境に優しいパッケージを採用しており、FSの持続可能性と環境責任への取り組みを反映しています。
パッケージアップグレードのメリット
- 輸送コストの削減:包装容積が縮小すると、輸送に必要なスペースが減り、輸送コストの削減にもつながります。
- 資源節約:環境に優しい梱包材を使用することで、グリーン生産と持続可能な開発の原則に沿って、自然資源の消費を大幅に削減します。
- リサイクルと廃棄の改善:より小型で効率的なパッケージは、リサイクルや廃棄が容易であり、廃棄物管理に関連する困難さとコストを低減し、循環型経済をサポートします。
FSは、持続可能な開発目標をサポートする革新的なパッケージソリューションの検討と導入に引き続き取り組んでいきます。今後も、ESG目標に沿った環境に優しいパッケージ戦略の開発と採用を継続します。
FSについて
FS(www.fs.com)は、世界中の企業顧客にICT製品とソリューションを提供する信頼できるプロバイダーです。2009年に設立された同社は、高速通信、プロフェッショナルな顧客ニーズに基づくカスタマイズされた製品開発およびソリューション設計に重点を置いています。専門的なR&Dおよびテストチーム、包括的な技術サービスの専門家、強固なサプライチェーンシステム、グローバル化された倉庫センター、便利なショッピングプラットフォームを活用し、FSは、ISP、通信、小売、教育などのグローバルな垂直産業や企業のお客様に、高効率な顧客中心のICT製品、ソリューション、サービスを幅広く提供しています。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日