WebカメラFAQ: Webカメラについて知るべきこと
Webカメラに関するよくある質問
Q1: 1080pのWebカメラで十分ですか?
A1: 現在ではほとんどの場合、高解像度のWebカメラが必要とされています。少なくとも720p以上のビデオキャプチャーの解像度を探してください。1080pのWebカメラは、720pよりも優れており、多くのユーザーにとって手頃な選択肢になりつつあります。現在、市場で最も高品質なWebカメラは、Ultra HD 4Kの解像度で録画でき、最適な映像体験を提供することができます。
Q2: 30fpsはWebカメラに適していますか?
A2: フレームレートが高いほど、スムーズなビデオ録画とストリーミングが可能になります。ほとんどのカメラが少なくとも30fps以上である現在においては、15フレーム/秒(fps)は時代遅れです。ハイエンドのWebカメラは60fps、または1080pで最大120fpsをキャプチャすることができます。途切れた動画を送信する場合は、フレームレートが30fps以上のWebカメラを使用してください。
Q3: ノートパソコンやデスクトップパソコンにカメラは内蔵されていますか?
A3: 最近のノートパソコンやオールインワンパソコンの多くは、ディスプレイにWebカメラを内蔵しています。ノートパソコンと違って、デスクトップには実はWebカメラが「内蔵」されていません。もしあったとしても、おそらくUSBポートでPCに接続されているはずです。
Q4: ノートパソコンのカメラをWebカメラとして使用できますか?
A4: はい、Windows、macOSともに、カメラをWebカメラとして自動認識し、Zoom、Google Meet、FaceTimeなど、一般的に使われているソフトでビデオ通話が可能です。ただし、市場で最も売れているノートパソコンのほとんどは、より優れたビデオ効果を提供する外部Webカメラと比較して、720p/30fpsをサポートしているだけです。
Q5: 内蔵型Webカメラと外付け型Webカメラ、その違いは?
A5: 内蔵型Webカメラと比較して、より高い解像度、より自然な音声性能、自動焦点による広い視野、選択可能なAIトラッキングなど、仕様上の性能と機能上の高度な技術を持っています。使用する柔軟性とちょうどリモートワーク、オンライン教育などのような特殊なシナリオのために設計されています。埋め込み型Webカメラと外部Webカメラの比較表、長所と短所は、次の参考文献に記載されています。
詳細はこちら:なぜ外付けWebカメラはノートパソコン内蔵のカメラより優れていますか?
Q6: Webカメラのカバーは本当に必要ですか?
A6:ノートパソコンには安心のプライバシーカバーはありませんが、Webカメラにはプライバシーカバーが内蔵されているものがあります。その名の通り、上部のスライダータブでプライバシーカバーを閉じると、プライバシーが確保されます。Webカメラは、誰が見ているか分からないので、カバーをしておいた方が安心です。もし誰かがWebカメラを覗き見していたら、恐喝や脅迫のために映像を集め、生活を混乱させるかもしれません。
Q7: 最高のWebカメラとは?
A7: Webカメラの品質には、次のような要素が含まれます。
-
ハイビジョンとウルトラHD:フルHD 1080pまたは4K
-
フレームレートは30fps以上
-
適切な広視野角
-
HDステレオオーディオ性能
-
自動光補正機能
-
自動焦点/必要に応じてAIポジショニング
-
ご使用の機器のOSに対応
-
プラグアンドプレイで簡単に使える
ノートパソコンやPCに最適なWebカメラを選ぶために、Webカメラ選びのヒントをご覧ください。
Q8: 良いWebカメラは買う価値があるか?
A8: 「Webカメラは必要だろうか?」そう思いついたとき、あなたはしばらくの間、Webカメラへの投資を検討していたかもしれません。COVID-19期間中は、多くの企業が対面会議の代わりにテレビ会議を選択し、学校ではパンデミックに対応するためにオンライン授業が採用されます。在宅勤務、オンライン学習、ライブストリーミングは、日常生活の中で頻繁に見られるものです。もしあなたがその中の一人なら、まともなWebカメラを選んで試してみる価値はあります。
続きを読む > FS Webカメラがもたらす変化
FS Webカメラポートフォリオのご紹介
Q1: FS Webカメラにマイクは付いているか?
A1: FSの外付けWebカメラの多くは、内部に高音質なステレオマイクを2本内蔵しています。(FC270Sは4つのマイクを搭載したオールインワンデザインのWebカメラです。) ハイビジョン規格に近い音質を実現することが可能です。アコースティックエコーキャンセルとノイズリダクション技術により、ノイズを低減し、エコーを除去しながら自然な音質で通話することができます。
Q2: FC270SをPCの通常のスピーカーとして使用できますか?
A2: はい、この売れ筋のWebカメラには4つの内蔵マイクと2つのスピーカーがあります。スピーカーは、カメラなしで常に単独で使用でき、必要に応じて通常のスピーカーとして使用できます。ユーザーは内蔵スピーカーと外部スピーカーを柔軟に切り替えることができます。
Q3: FS Webカメラの活用シーンとは?
A3: FS Webカメラは、シームレスな会議のための優れたビデオコラボレーションエクスペリエンスを備えた小規模な会議環境を提供します。これは、リモート会議、ホームオフィス、およびオンライン学習に最適です。
Q4: ZoomミーティングにFS Webカメラを使用できますか?
A4: はい。Zoom以外にも、FS WebカメラはMicrosoft Teams、Skype、BlueJeans、Cisco WebEx、GoToMeetingなどの主要なソフトウェアとも互換性があり、Windows、Mac OS、Smart TVなどにも対応しています。
Q5: FS Webカメラの設定方法とは?
A5: FS新発売のWebカメラは、ドライバーのインストールなしで接続できます。面倒な設定やインストール操作は不要で、USBをパソコンに差し込むだけでUSB Webカメラを認識します。USBケーブルでラップトップ、デスクトップ、またはスマートTVに接続すると、すぐにビデオソフトウェアを起動して実行できます。(ルールのヒント:メーカーのインストール手順を参考にWebカメラをインストールし、環境設定からWebカメラの設定を行います。)
Q6: FS Webカメラの保証期間は?
A6: 弊社では、2年間の保証とお客様への無償技術サポートを提供しています。詳しくは担当者にお問い合わせください。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日