FSはEコマースにおける高信頼性ストレージネットワークの実現を支援
背景
お客様は、世界中の消費者に高品質で便利なオンラインショッピングサービスを提供することに特化した中規模の電子商取引企業です。設立以来、技術革新と事業拡大に注力してきました。顧客企業のビジネスは、幅広い業界と関わり、毎日大量のトランザクションデータやユーザーデータが生成されます。これらのデータのセキュリティと完全性を確保し、高速なデータアクセスとクエリをサポートするためには、信頼性が高く、効率的で安全なデータストレージソリューションが必要です。さらに、ビジネスの拡大とデータ量の増加に伴い、将来の成長に対応し、容量を簡単に拡張できるスケーラブルなストレージシステムも必要とされています。
課題
-
ストレージに障害が発生した場合、業務に支障をきたし、最悪の場合はデータの損失が発生する可能性があります。
-
伝送効率が低いため、エンドユーザーのショッピングページに遅延が生じます。
-
顧客の機密情報が漏洩した場合、多額の賠償につながる可能性もあります。
ソリューション
FSは、異なる拠点間でデュアルアクティブアーキテクチャを採用することを提案しました。これには、ローカルとリモートデータセンターに2台のN8560-48BCスイッチを導入する必要があります。
デュアルアクティブストレージネットワークソリューションの構築
お客様はFSデュアルアクティブストレージソリューションを採用しました。2つのデータセンター間のネットワーク接続により、データ同期と災害復旧の切り替えが実現され、データセンターの単一障害点やネットワークの不安定性に関連する問題を効果的に回避されました。
ジャンボ フレームによりネットワーク伝送効率が大幅に向上
FSのエンジニアは、お客様のスイッチをジャンボフレームをサポートするN8560-48BCに置き換えるソリューションを提供しました。ジャンボフレームは、大量のデータを伝送する際のネットワークオーバーヘッドとフレームヘッダ数を削減し、データ伝送効率を向上させます。さらに、ジャンボフレームを使用すると、ネットワークの相互作用が減少し、ネットワーク遅延が改善され、ストレージアクセスの応答時間が短縮されます。さらに、ジャンボフレームはフレームヘッダの数を減らすので、ネットワークの輻輳やパケットロスのリスクも軽減され、ストレージネットワークの安定性と信頼性が向上します。
二要素認証(2FA)メカニズムにより、データセキュリティが破られない
FSは対応する分離メカニズムを実装しました。サーバーのストレージネットワークとストレージデバイスをVLANに分離し、ストレージ側でACLとマッピング関係を設定することで、指定されたデバイスのみがストレージにアクセスできます。この二要素認証メカニズムにより、権限のないユーザーがストレージ内の機密データへのアクセスが防止され、ネットワークセキュリティが大幅に強化されます。
効果
デュアルアクティブデータセンターと独立したバックアップネットワークを導入することで、より高い可用性、信頼性の高いデータ保護、より速い復旧速度を実現し、お客様の事業継続性とユーザー満足度を高めます。アプリケーションとデータを2つのデータセンターに分散配置することにより、双方向のバックアップと災害復旧が可能になり、あらゆる障害や緊急事態に対応できます。同時に、独立したネットワークバックアップによりデータを効率的にバックアップできるため、バックアップ プロセスによるネットワーク帯域幅の占有が回避され、バックアップの効率と信頼性が向上します。これらの技術を応用することで、お客様のデータとビジネスを確実に保護し、よりよいサービスを提供できます。
お勧めの記事
メールアドレス
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日