FSの広帯域Wi-Fi 6ネットワークがネットビジネスのパフォーマンス向上を支援
オンライン旅行サービスプロバイダーであるお客様は、ビジネスモビリティの変化とノートパソコンを使用する従業員の増加により、ワイヤレスネットワークアクセスのニーズが拡大するという課題に直面しています。有線接続では不十分であるため、大量同時アクセスに対応できるWi-Fi容量への要求は大きな課題となっています。
FSは、信頼性の高いWi-Fi 6オフィスネットワークを構築することで、安定した安全な無線ネットワークに対するお客様のニーズに応えました。これにより、ネットワーク環境が改善され、社内外のコミュニケーション効率が向上し、事業継続性が保証され、お客様のビジネス目標の達成に貢献しました。
お客様プロフィール
今回ご紹介するお客様は、アメリカに本社を置く旅行商品販売のeコマース企業で、多様な旅行商品や旅行サービス体験を提供することに特化し、旅行業における効率化と顧客体験の向上に取り組んでいます。同社は現在約1,000人の従業員を抱え、経験豊富なチームが業界で活躍しています。世界中に強固な顧客基盤を保有しています。顧客のニーズに応え、品質の高いサービスを提供するため、改善と革新を続けています。
課題
-
企業規模の拡大と従業員数の増加につれて、ワークステーションの密度やノートパソコン、携帯などの端末数も増加しています。大量な同時アクセスにより、ネットワーク輻輳のリスクが高くなります。
-
オフィス内では、会議や共同作業のために従業員が場所を移動することがよくあります。しかし、ネットワークはアクセスポイントを自動的に切り替えないため、このような移動によって会議が中断され、ネットワークに再接続する必要があります。
-
共有パスワードの無線ネットワークでは、ゲスト端末とオフィス機器が同時に接続できるため、オフィスネットワークに重大なセキュリティ脅威をもたらす可能性があります。そのため、お客様は充分なセキュリティ対策を求めるようになっています。
ソリューション
高密度APにより同時処理を実現
最新の事務用機器の普及と、職場におけるノートパソコンやデバイス数の増加につれ、オフィスエリアネットワークはデバイスの同時アクセスによるトラフィック負荷の増大に直面しています。大量な従業員、高密度のワークステーション、同時に接続された端末により、ネットワークの輻輳や帯域幅の不足のリスクがさらに高まります。生産性を向上させ、ネットワークの安定性と信頼性を確保するという課題に対処するために、ITスペシャリストのLukeさんはFSに支援を求めました。
FSのエンジニアは、ネットワークに負荷をかけることなく、増加する終端デバイスをサポートするために、ワークステーションが密集するオフィスエリアや会議室に高密度APを導入することを提案しました。Wi-Fi 6 AP-N515などの高密度APは、より優れたカバレッジと信号強度で最大1024台の端末にアクセスでき、ネットワークの安定性と信頼性を向上させます。これらのAPは、信号のカバレッジ範囲と強度を最適化することで、ネットワークの負荷バランスを維持しながら、より多くのデバイスへの高速アクセスを可能にし、従来のAPと比較してネットワーク輻輳のリスクを低減できます。
小規模な会議室や休憩エリアでは、最大256台の端末に対応するAP-N505を使用しました。このように、高密度APと低密度APを組み合わせて使用することで、コストを増やすことなく、ネットワークへのアクセス容量が完全に拡張され、同時処理の対応が向上し、ネットワークの輻輳が改善されます。
モバイルワークプレイスで生産性を向上させる
LukeさんはFS社の営業担当者に対し、従業員は指定された場所や会議室で共同作業をしたり、会議に出席したりするために頻繁にワークステーションから離れるが、端末の接続切断やネットワークの中断などの問題に直面することがよくあると述べました。リアルタイムのビデオ会議や広範なデータ共有が一般的になりつつある今、企業は変化するニーズに対応するため、シームレスな無線LANローミングを必要としています。しかし、既存のネットワーク機器は、このようなニーズや要求をサポートするには不十分です。
FSのエンジニアは、オフィス全体のモバイルデバイスに信頼性の高いネットワーク接続を確保するため、徹底的なアプローチをとりました。まず、提供された地図をもとに、オフィスの規模、座席数、階高などの情報を記録し、分析しました。石膏ボードやガラスの壁など、信号を妨害する可能性のある障害物を考慮し、エンジニアは信号の減衰係数を正確に計算し、Wi-Fi6 APの数と位置を調整して、完全にオーバーラップするカバレッジを保証しました。さらに、提案されたAP設置場所でワイヤレスカバレッジシミュレーションを行いました。これらの対策とWi-Fi 6技術の進歩を組み合わせることで、無線ネットワークのアクセス速度と信号範囲が改善され、企業のモバイルワークフォースの効率とユーザー体験も大幅に向上しました。
次の課題は、高性能ACを実装してAPの状態をリアルタイムで監視し、それに応じて無線リソースを割り当てることで、中断することなくスムーズな端末のローミングを実現することです。オフィス機器が移動された場合、端末は最も信号の強いアクセスポイントにシームレスに切り替わり、インテリジェントで手間のかからない無線切り替えが保証されます。その結果、安定した高速ネットワーク接続が実現し、業務効率が大幅に向上します。
本人確認を強化し、ネットワークのセキュリティを確保
無線ネットワークの発展により、企業や従業員には作業の柔軟性が向上しましたが、モバイルデバイスのセキュリティに新たな懸念も生じます。従来の有線オフィスネットワークでは、各IPアドレスにはコンピュータ端末が対応しており、ドメイン認証と組み合わせて、従業員のインターネットセキュリティを効果的に管理しています。しかし、ワイヤレスネットワークの統合により、ゲスト端末やオフィス機器がパスワード保護された共有ネットワークに接続するため、情報漏洩リスクがあり、オフィスネットワーク全体に大きなセキュリティリスクをもたらします。
FSは複数のSSIDをサポートするAPを提供しています。この機能を適切に設定・管理することで、無線LANを複数のサブネットワークにシームレスに分離することができ、従業員とゲストのデバイスに個別の認証が必要になるため、Wi-Fiネットワークのセキュリティが向上します。この機能により、企業の従業員はオフィスのネットワークのみにアクセスでき、ゲストネットワークは訪問者に限定的なアクセスを提供し、異なるネットワークを効果的に分離できます。
APのSSID技術は、セキュリティとネットワーク管理に加えて、ネットワークをハッキング攻撃から保護します。ハッカーは多くの場合、スプーフィング技術を使用して企業の無線ネットワークに酷似したSSIDを作成し、無防備なユーザーを誘導してフィッシングネットワークに接続し、機密情報を取得します。しかし、SSID識別機能は、企業の従業員が正規のネットワークを識別できる信頼性の高い認証を提供し、不正なリンクを回避し、企業ネットワークのセキュリティを保護できます。
FSはまた、無線デバイスの集中管理を可能にするクラウドベースのネットワーク管理プラットフォームであるAirwareも提供しており、リアルタイムのアラートと障害検出をサポートすることで、24時間365日の完全なネットワークアクセス、可視性、制御を実現します。クラウドプラットフォームを利用したリアルタイムモニタリングと集中管理により、ネットワークの状態やパフォーマンスを詳細に監視し、現在の使用状況を効果的に分析し、特定のニーズに合わせてネットワーク構成を調整・最適化し、優れたセキュリティ制御を提供することができ、ネットワークの完全なセキュリティを確保できます。
結論
FS.comは、大量の同時アクセスに対応し、社内外の通信効率を向上させ、発信トラフィックやデータ漏洩などの潜在的な侵害に対するネットワークセキュリティを最適化した信頼性の高いWi-Fi 6オフィスネットワークソリューションを提供します。
お勧めの記事
メールアドレス
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
SFP・SFP+・SFP28・QSFP・QSFP28とは?規格、仕様、性能、選び方について解説
2022年06月10日