![Image from FS Community media library](https://media.fs.com/images/community/erp/cCWfG_ともやDKTXN.jpg)
2022年06月16日 ともや より更新
34.8k
OM1、OM2、OM3、OM4、OM5の違い・用途・規格と光コネクタの研磨方法について解説
光の伝送経路によって光ファイバーは2種類に分かれます。それぞれは光ファイバーの狭い中心部を通る「シングルモード」と「一定の幅をもって通る「マルチモード」です。そして、帯域の違いにより、「マルチモード」にはOM1、OM2、OM3、OM4、OM5など、様々な規格・仕様が存在します。
OM1/OM2/OM3/OM4/OM5の違い・用途・仕様について、下記の図表をご覧ください。
種類(MMF/SMF) | コア径/クアッド外径 | 被覆 | 光源 | 最小モード帯域(MHz・km) |
---|---|---|---|---|
OS1 | 8~9µm | 黄色 | LED | / |
OS2 | 8~9µm | 黄色 | LED | / |
OM1 | 62.5/125µm | オレンジ | LED | 200MHz*km |
OM2 | 50/125µm | オレンジ | LED | 500MHz*km |
OM3 | 50/125µm | 水色 | VCSEL | 2000MHz*km |
OM4 | 50/125µm | 水色 | VCSEL | 4700MHz*km |
OM5 | 50/125µm | ライムグリーン | VCSEL | 28000MHz*km |
特徴・メリット | シングルモード(SMF) | マルチモード(MMF) |
---|---|---|
外径 | 125μm | 125μm |
コア径 | 9μm | 50μmまたは62.5μm |
伝送距離 | 長距離用(40km以上) | 短距離用 |
光損失 | 低い | 比較的に高い |
通信速度 | 大容量かつ安定したデータ通信 | 短・中距離の高速通信 |
折り曲げの強度 | 折り曲げに弱い | 折り曲げに強い |
値段 | より高価 | 安価 |
OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチファイバーの伝送距離について
MMFの種類 | 1GbE | 10GbE | 40GbE | 100GbE |
---|---|---|---|---|
OM1 | 275m | 33m | / | / |
OM2 | 550m | 82m | / | / |
OM3 | / | 300m | 100m | 70m |
OM4 | / | 550m | 150m | 150m |
OM5 | / | 550m | 150m | 150m |
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202104/13/-1618278218-iKOCM5kThU.png)
光コネクタの研磨方法については下記の図表をご覧ください
研磨方法 | 形状(端面) | 反射減衰量 | コネクタ例 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
PC研磨 | 球面 | 25dB以上 | SC、MU、FC、LC | ファイバーのコアが密着して接続できるように設けられ、接続部での反射を抑えることが可能です。フェルール同士が押し付けられる構造はバネによって実現された。 |
UPC研磨 | 球面 | 50dB以上 | SC、MU、FC、LC | 低反射研磨を通じて、PC研磨より低い反射減衰量を実現した。 |
APC研磨 | 斜め球面 | 60dB | MPO | 斜めの球面に研磨したことで、反射光を外部に出射させ、反射を抑えることが可能。 |
お勧めの記事
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
02:53
2022年06月10日
344
0
【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)
最近のトレンド
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日